Einführung in fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme: Was Sie wissen müssen
20. Juni 2023 um 11:00 EST
Über dieses Webinar
Ein verbessertes Format der Elektrizität, das als "fehlergesteuerte Stromversorgung" bezeichnet wird, verändert die Art und Weise, wie Technologiesysteme mit Strom versorgt werden. Die Version 2023 des National Electrical Code (NEC) enthält den neuen Artikel 726, der zum ersten Mal Strom der Klasse 4 (auch fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme oder FMPS genannt) in den NEC einbezieht.
Dieses Webinar bietet einen allgemeinen Überblick darüber, wie sich Schaltkreise der Klasse 4 von Schaltkreisen der Klassen 1, 2 und 3 unterscheiden, welche Vorteile FMPS-Systeme bieten und wie der NEC FMPS-Schaltkreise definiert und klassifiziert.
Von dort aus werden wir erörtern, wie FMPS nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch im Rest der Welt und durch internationale IEC 60364-Standards bereitgestellt und klassifiziert wird.
Seien Sie dabei, wenn Belden und VoltServer gemeinsam über die Zukunft der Stromversorgung mit FMPS sprechen.
Nach der Teilnahme an diesem Webinar werden die Teilnehmer in der Lage sein:
- Beschreiben Sie, was FMPS ist und wie es funktioniert
- Erläutern Sie, wie sich die Klasse 4 von den Systemen der Klassen 1, 2 und 3 gemäß NEC unterscheidet
- Verstehen Sie die Vorteile von FMPS
- Verstehen, wie FMPS durch globale Standards bereitgestellt wird