Industrielle Automatisierung
Wie man Benutzer und Geräte mit der Netzwerk-Zugriffskontrolle verwaltet
22.08.2022
Netzwerksicherheit ist kein fixierter Zustand, den Sie einmal erreichen und dann mit der Zeit einfach beibehalten können. Es gibt zahlreiche Variablen, die sich darauf auswirken, wie die Netzwerksicherheit verwaltet wird.
Beispielsweise muss sich die Netzwerksicherheit beim Wettlauf zwischen IT-Experten und IT-Cyberkriminellen fortlaufend an die veränderte Bedrohungslage anpassen.
Da Prozesse immer integrierter und Workflows immer komplexer und globaler werden, und Netzwerke sich aufgrund von Expansion und technischer Entwicklung immer dynamischer ändern, wenden Cyberkriminelle stets neue Vorgehensweisen an – was wiederum bedeutet, dass IT-Experten auf neue Sicherheitstaktiken setzen müssen, um ihre Netzwerke vor diesen Angriffen zu schützen.
Die Netzwerksicherheit wird auch durch neue Arbeitsweisen verändert. Heutzutage muss die Sicherheit die Digitalisierung und Automatisierung, hybride und Remote-Arbeit, IIoT und die Cloud schützen und unterstützen.
Wie kommen IT-Experten mit den sich ständig ändernden Sicherheitsanforderungen zurecht?
Es fängt mit der Netzwerk-Zugriffskontrolle an
Eine Lösung für die Netzwerk-Zugriffskontrolle (NAC) steigert die Netzwerksicherheit, Sichtbarkeit und die Verwaltung Ihres Netzwerks, da sie verhindert, dass unbefugte Benutzer und Geräte auf Ihr privates Netzwerk zugreifen.Eine Lösung für die Netzwerk-Zugriffskontrolle ist außerdem einfach zu installieren. Eine NAC-Lösung kann schon innerhalb weniger Stunden betriebsbereit sein, um Ihre Netztopologie in Echtzeit grafisch darzustellen.
Sie ermöglicht einen aktuellen Überblick über alle Geräte im Netzwerk, sodass Sie alles sehen können, während es passiert, und Warnungen bei Verbindungsversuchen von Geräten erhalten, sodass Sie den Zugriff verweigern oder erlauben können. Zusätzlich zur Netzwerkabbildung selbst zeigt eine Lösung für die Netzwerk-Zugriffskontrolle auch die Verbindungen zwischen den Endpunkten (beispielsweise PCs, Drucker und alle IT- und OT-Geräte) auf.
Dies bringt mehrere Vorteile mit sich:
- Schnelles Lokalisieren von Netzwerk-Fehlkonfigurationen
- Auffinden unbekannter Geräte in Ihrem Netzwerk
- Lokalisieren von Schwachstellen und Sicherheitslücken im Netzwerk
- Effizientes Identifizieren und Überwachen von Endpunkten, um unbefugten Zugriff zu verhindern
Durch die Kombination einer Lösung zur Netzwerk-Zugriffskontrolle mit anderen Identitätsquellen – wie z. B. Konfigurationsmanagement-Datenbanken (CMDBs), Asset-Management, AD/LDAP und Mobilgerätemanagement (MDM) – erhalten Sie einen umfassenden und zentralen Überblick, mit dem Sie die Stabilität und die Sicherheit Ihres Netzwerks maximieren.
Die Bedeutung eines herstellerunabhängigen NAC
Erwägen Sie bei der Auswahl einer Netzwerk-Zugriffskontrolle eine unabhängige Lösung. Dies gewährleistet eine zuverlässige Überwachung, selbst wenn eine große Anzahl von Netzwerkkomponente verwendet wird. Variabilität kann als Folge einer Fusion, einer Übernahme oder einer internen Netzwerkerweiterung auftreten, die unbeabsichtigt zu nicht aufeinander abgestimmten Komponenten führen kann. Eine anbieterunabhängige Lösung ermöglicht eine viel einfachere Implementierung und gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Sicherheitslösung mit bestehenden Systemen funktioniert.Um die heutigen anspruchsvollen Netzwerke umfassend zu verwalten, muss eine Lösung für die Netzwerk-Zugriffskontrolle auch alle Arten von Authentifizierungstechnologien unterstützen, mit denen überprüft wird, ob die Anmeldedaten eines Benutzers mit den Anmeldedaten eines autorisierten Benutzers identisch sind.
Nicht jeder Anbieter sieht diese Funktion vor oder ermöglicht die Zusammenarbeit mit anderen Technologien, wie z. B. 802.1X und SNMP. Mit einer skalierbaren NAC-Lösung lässt sich die bestehende Infrastruktur verwenden. Wenn eine Veränderung eintritt, sorgen die Regeln, Automatisierungen und Prozesse im Hintergrund dafür, dass keine zusätzlichen Maßnahmen ohne manuelles Eingreifen des IT-Administrators erforderlich sind. Dies ist beispielsweise im Behördenumfeld von Vorteil, wenn sich nach einer Legislaturperiode Verwaltungsbezirke und organisatorische Strukturen ändern.
Netzwerk-Zugriffskontrolle zur Unterstützung neuer Arbeitsweisen
Die Pandemie hat mobile und hybride Arbeitsumgebungen eingeführt, die eine virtuelle Zusammenarbeit voraussetzen. Pragmatische Lösungen müssen die Fähigkeit der Mitarbeiter zur effektiven Arbeit und Kommunikation bewahren und gleichzeitig Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sicherstellen.Ungeachtet der täglichen Nachrichten über Cyberangriffe und der Zeitungsberichte über gehackte Unternehmen, die mit Lösegeldforderungen konfrontiert werden, haben viele Unternehmen immer noch Schwierigkeiten, ihre Netzwerkendpunkte zu sichern. Nach einem neuen ThoughtLab-Bericht stieg die durchschnittliche Zahl der gemeldeten Cyberangriffe und Sicherheitsverletzungen im letzten Jahr um 15,1 % im Vergleich zu 2020, während 41 % der Führungskräfte der Meinung sind, dass ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht mit der digitalen Transformation Schritt halten.
Eine Lösung für die Netzwerk-Zugriffskontrolle hilft Ihnen, diese Lücke zu schließen, da sie es erleichtert, neue autorisierte Geräte zum Netzwerk hinzuzufügen. Wenn die Geräte zu einer Liste vertrauenswürdiger Geräte hinzugefügt werden, lassen sie sich problemlos in den bestehenden Workflow des Unternehmens integrieren.
Die Kontrolle des Netzwerkzugriffs verlangt einen intelligenten Umgang mit BYOD-Geräten und vom Unternehmen ausgegebenen Geräten.
Unternehmenseigene Geräte können auf einfache Weise im Netzwerk erkannt werden, wenn Sie ein Verwaltungssystem für Mobilgeräte als Identitätsquelle mit einer NAC-Lösung verbinden. Von hier aus kann das Gerät für einen definierten Bereich des Netzwerks autorisiert werden.
BYOD-Geräte sind komplizierter. Autorisierte Mitarbeiter können ihre persönlichen Geräte mit dem Gastportal der Lösung zur Netzwerk-Zugriffskontrolle verbinden. Durch die Eingabe ihres üblichen Windows-Benutzernamens und -Passworts haben sie die Möglichkeit, das Gerät zu registrieren und es innerhalb des Unternehmensnetzwerks auf einer Basis von Richtlinien zu betreiben. Nachdem die Nutzungsbedingungen für den Betrieb akzeptiert wurden, kann der Benutzer das Gerät mit nur einem Klick mit dem Netzwerk verbinden.
Nach der Registrierung ermöglicht das Gastportal der Lösung zur Netzwerk-Zugriffskontrolle den Zugriff nur dann, wenn die Zugangsdaten gültig sind. Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, so erhalten seine persönlichen Endgeräte keinen Zugriff mehr auf das Unternehmensnetzwerk.
Jetzt handeln, um die Netzwerksicherheit zu priorisieren
Die Implementierung einer flexiblen, skalierbaren und effizienten Lösung für die Netzwerk-Zugriffskontrolle stellt einen erheblichen Mehrwert für das Konzept Ihrer Netzwerksicherheit dar. Sie erhöht die Sichtbarkeit des Netzwerks, reduziert Cyber-Bedrohungen und erhöht die Leistung des Netzwerks.
Erfahren Sie mehr über die Netzwerk-Zugriffskontrolle von macmon.