4 Überlegungen zu modernen Rechenzentren zur Entwicklung eines Wettbewerbsvorteils
Wie verschafft man sich einen Wettbewerbsvorteil in einer außerordentlich vernetzten Wirtschaft, in der Menschen, Unternehmen und Geräte miteinander verbunden sind? Durch die Bereitstellung einer Plattform, die nachhaltiges Wachstum fördert, Innovationen vorantreibt und Sicherheit, Ausfallsicherheit und Flexibilität gewährleistet, kann ein modernes Rechenzentrum zu einem strategischen Vermögenswert werden, der Ihnen hilft, diesen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihr Rechenzentrum als Unterscheidungsmerkmal gestalten können, sollten Sie diese vier Faktoren berücksichtigen.
1. So vereinfachen Sie die Orchestrierung der Verbindungstechnik
Redundante und verzweigte Verbindungen, weit verteilte WLAN-Zugriffspunkte und hochverfügbare Kernnetze erhöhen die Netzwerkkomplexität und erschweren deren Verwaltung. Dadurch sind weniger IT-Mitarbeiter in der Lage, sich die Topologie zu merken.
Es gibt jedoch neue Lösungen, die technologischen Vorreitern die Orchestrierung und Verwaltung von Netzwerken und Verbindungen vereinfachen. macmon Topology ist als Teil der macmon Network Access Control-Lösung ein gutes Beispiel für ein Tool, das IT-Teammitgliedern hilft, die Kontrolle über schnell wachsende Netzwerkarchitekturen zurückzugewinnen.
Die grafische Darstellung Ihres Netzwerks bietet einen vollständigen Überblick und ermöglicht es Ihnen, leicht zu sehen, welche Geräte angeschlossen sind. Durch das Filtern von Geräteeigenschaften können Techniker Konfigurationsfehler aufspüren oder bestimmte Komponenten, wie z. B. Verbindungen, besser sichtbar machen.
2. Wie Sie neue Geräte und Verbindungen unterstützen
Mobile und Wireless-Verbindungsmöglichkeiten sind zu einem wichtigen Hilfsmittel geworden. Ausfallzeiten sind keine Option, denn ohne Verbindungen ist unser Leben kaum zu bewältigen und viele Systeme funktionieren nicht richtig.
Die Notwendigkeit zur Verarbeitung großer Datenmengen vieler neuer Geräten und Verbindungen wird schnell größer. Dieser Anstieg umfasst nicht nur Geräte wie Smartphones, Laptops und Wearables, die Menschen rund um die Uhr verwenden, sondern auch die Geräte, die nicht von Menschen gesteuert oder verwaltet werden (z. B. PoE-LED-Leuchten, POS-Systeme, Überwachungskameras und digitale Displays). Diese Geräte werden direkt an das Netz angeschlossen und funktionieren ohne manuelles Eingreifen. Eingebettete Sensoren in den Geräten erfassen Daten und leiten sie in Echtzeit über Netzwerke weiter.
Moderne Rechenzentren müssen nicht nur mehr Geräte, sondern auch neue Technologien wie 5G unterstützen. Dessen Fähigkeiten sind darauf ausgelegt, die Datenkapazität und den Durchsatz zu verbessern und den Benutzern höhere Geschwindigkeiten, bessere Leistung und zuverlässigere Mobildienste zu bieten.
Aber 5G – und die Wireless-Geräte, die den Benutzern den Zugriff ermöglichen – werden enorme Anforderungen an die kabelgebundene Infrastruktur stellen.
Moderne Rechenzentren erhöhen die Geschwindigkeiten als Reaktion auf diese neuen Geräte, Verbindungen und Technologien. Wir sehen Übergänge von 40G zu 100G und neue 400G-Ethernet-Technologien.
Glasfaser ist die einzige Netzwerkinfrastrukturlösung, die Datenraten von 50G und mehr unterstützt. Daher werden die für den Transport und die Übertragung von Signalen zuständigen Geräte in Zukunft auf Glasfaser angewiesen sein. Es wird zur bevorzugten Option für moderne Rechenzentrumsarchitekturen, da es eine größere Bandbreite und fehlerfreie Übertragung über größere Entfernungen bietet.
3. So gestalten Sie Ihren Meet-me-Raum
Moderne Meet-me-Räume (MMRs) verbinden alle Unternehmen und Netzbetreiber, die im selben Rechenzentrum zusammenarbeiten. Sie eliminieren gleichzeitig den Round-Trip-Verkehr und stellen sicher, dass die Daten die Einrichtung nicht verlassen (was die Kosten senkt und die Sicherheit erhöht).
MMRs entwickeln sich weiter. Moderne MMRs können Ihnen dabei helfen, verschiedene Dinge in Ihrem Rechenzentrum zu erreichen:
- Geringere Latenz und schnellere Leistung durch Reduzierung der Anzahl der Netzwerk-Hops
- Geringere Kosten durch Vermeidung von Teilnehmeranschlussentgelten
- Schnellerer Ausbau durch mehr Glasfaseranbindungsmöglichkeiten für Mieter
Mit anderen Worten, Meet-me-Räume sind von entscheidender Bedeutung, wenn Sie einen unterbrechungsfreien Internetaustausch unterstützen und eine reibungslose Datenübertragung gewährleisten möchten. Herkömmliche Telekommunikations- und Netzwerkräume können diesen modernen digitalen Anforderungen jedoch nicht gerecht werden. Infolgedessen stellen sie große Herausforderungen hinsichtlich der Dichte und Skalierung und erfordern zu viel manuellen Aufwand. Um in einer digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein, müssen sich MMRs durch neue Ansätze in Bezug auf Verkabelung, Dichte und Funktionalität weiterentwickeln (lesen Sie weiter, um zusätzliche Informationen zu erhalten).
4. Wie Sie Dichte und Einfachheit kombinieren
Die Arbeit und Auswahl der richtigen Architektur für erweiterte Verbindungstechnik muss keine Herausforderung sein. Glasfaser-Cross-Connect-Lösungen mit hoher Dichte, die zur Optimierung des ROI der Glasfaserinfrastruktur entwickelt wurden, sind für Meet-Me-Räume ideal.
Das DCX-System von Belden ist ein gutes Beispiel dafür. Es wurde entwickelt, um die Signalintegrität durch die Kontrolle des Biegeradius für ein- und ausgehende Kabel zu maximieren. Der Zugang zu Patchkabeln ist einfach, mit ausziehbaren Ablagen und viel Freiraum um jeden Steckverbinder. Das DCX-System unterstützt zahlreiche Faseranschlussmethoden und die Migration von einer beliebigen Kombination aus vorkonfektionierten Adapterrahmen mit 8 oder 12 Fasern ohne Änderungen der Infrastruktur.
Systeme wie das DCX-System bieten den Führungskräften in modernen Rechenzentren zwei Vorteile, die ihnen helfen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen:
- Sie machen MMRs und Verbindungstechnik einfach und leicht zu installieren, zu verwalten und zu reparieren
- Sie sind modular aufgebaut und für einen bestimmten Anwendungsfall hochgradig konfigurierbar
- Beide Vorteile wirken sich direkt auf Go-to-Market-Strategien aus und verkürzen die Time-to-Market.
Wie planen Sie die Zukunft Ihres Rechenzentrums und wie verwandeln Sie es in ein strategisches Asset? Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer Roadmap, um die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Ressourcen zu maximieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihr Rechenzentrum auf die Zukunft vorbereitet ist.
Passende Ressourcen:
5 Möglichkeiten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit Ihres nächsten Rechenzentrumsprojekts
Von der Information zur Norm: Wie wichtig ist die Klassifizierung von Datenzentren?