Abdecken oder nicht abdecken: Kabelkämmen für Kabel der Kategorie 6A
Durch das Kämmen oder Abdecken von Kabeln entstehen saubere, organisierte Kabel mit parallelen Verläufen und gleichzeitig wird die Installationszeit verkürzt. Erfahren Sie, wie sich dies jedoch auf die Leistung von Kabeln der Kategorie 6A auswirkt.
Wenn Ihre Kabelinstallation offen liegt und sichtbar ist, z. B. in offenen Kabeltrassen oder Schaltschränken, soll sie professionell und makellos aussehen. Verhedderte und falsch ausgerichtete Kabel sind nicht nur unansehnlich, sondern können auch zu Leistungseinbußen führen, wenn sie geknickt oder verbogen werden.
Hier kommt das Kämmen oder Abdecken von Kabeln ins Spiel. Es hilft bei der Erstellung sauberer, organisierter Kabel, die parallel verlaufen. Außerdem werden die Arbeitskosten und die Installationszeit reduziert, wenn während eines Projekts mehrere Kabel entwirrt und gebündelt werden müssen.
Wenn es um niedrigere Stufen von Kupferkabeln geht, wie z. B. Kategorie 5e und Kategorie 6, war das Kämmen schon immer eine gängige und empfohlene Praxis während der Installation. Aber mit der Einführung der Kategorie 6A hat sich das geändert.
Wie haben Kabel der Kategorie 6A die Kämmpraktiken verändert?
Die Verkabelung der Kategorie 6A wurde zwar vor der Zulassung im Jahr 2008 entwickelt, brachte jedoch höhere Frequenzen und Rauschen mit sich, um eine Datenübertragungsbandbreite von 500 MHz zu unterstützen.
Die Rauschempfindlichkeit nimmt jedoch bei höheren Frequenzen zu. Mit zunehmender Bandbreite wurde es auch wichtiger, das Kabelrauschen zu kontrollieren, um eine ordnungsgemäße Datenübertragung zu gewährleisten. Die 10GBASE-T-Systeme der ersten Generation waren so empfindlich gegenüber Rauschen, dass die Ingenieure ihre Mobiltelefone aus der Tasche nehmen mussten, bevor sie Laborräume betraten.
Es wurde auch entdeckt, dass die parallele Verlegung von Kabeln und Steckverbindern der Kategorie 6A einen Hauptbeitrag zum Rauschen leistet – eine Art von Störung, die wir heute als „Fremdübersprechen“ bezeichnen.
Mit niedrigeren Kategorien von Kabeln und Steckverbindern wie Kategorie 5e und Kategorie 6 war Fremdübersprechen kein Problem, da es nicht vorkam.
Fremdübersprechen tritt auf, wenn ein Signal auf einem Kabel (dem „Aggressor“) das Signal eines benachbarten Kabels (des „Opfers“) durch Rauschen stört. Opfer- und Aggressorsignale beeinflussen sich gegenseitig am stärksten, wenn sie parallel sind. Aus diesem Grund werden die Kupferdrähte eines Kabels paarweise verdrillt: um die Leiter eines Paares auszubalancieren und sicherzustellen, dass das Differenzsignal gleich und entgegengesetzt bleibt. Fremdübersprechen muss so verwaltet werden, dass es keine Leistungsprobleme verursacht.
Sie unterscheidet sich auch von Near-End-Überschneidung (NEXT) und Far-End-Überschneidung (FEXT), die innerhalb eines einzigen Kabels auftreten. Da NEXT und FEXT gemessen und vorhergesagt werden können, können sie durch digitale Signalverarbeitung behoben werden. Aber Fremdübersprechen ist eine unvorhersehbare Störung, die von außerhalb des Kabels kommt.
Um dieses Problem der Rauschempfindlichkeit zu lösen, haben Hersteller alle Arten von Lösungen und Designs ausprobiert. Sie taten alles, von der Herstellung von Kabeln mit sehr großen Außendurchmessern bis hin zur Verwendung von Abstandshaltern, die sich um die vier Paare wickelten, um Störsignale zu trennen und zu randomisieren.
Aufgrund des Ausmaßes an Interferenzen rieten viele Hersteller aber dennoch davon ab, Kabel für die Kategorie 6A zu kämmen – und das tun sie auch heute noch.
Kabelkämmen für Kategorie 6A: ja oder nein?
Heutzutage erhalten wir oft Fragen zum Kabelkämmen. Es war eine so gängige Praxis für die Kategorien 5e und 6, aber sollte es mit Kategorie 6A gemacht werden, angesichts dessen, was wir oben gelernt haben? Was schreiben die Best Practices vor?
Hier ist unsere Antwort: Wenn Sie Lösungen der Kategorie 6A von Belden verwenden, ist das Kämmen von Kabeln immer noch in Ordnung.
Diese Kabel sind mit unserem EquiBlock-Design™ ausgestattet, das eine Barriere mit gleichem Potenzial bietet, um das Fremdübersprechen mit benachbarten Kabeln zu minimieren.
Wir testen unsere Kabel auch unter Bedingungen des „schlimmsten Falls“ mit einer gekämmten Sechs-um-Eins-Konfiguration. Sechs äußere Kabel sind um ein Mittelkabel herum verlegt, und die Kabel werden alle 6 bis 8 Zoll über die gesamte Länge des Kanals gebunden, wodurch auch die Steckverbinder näher zusammengebracht werden. Viele Hersteller sind nicht in der Lage, eine Sechs-um-Eins-Konfiguration mit vier Steckverbindern in einem verkürzten Kanal (24 m) zu bestehen.
Belden besteht diese Prüfung, weil unsere Kabel und Steckverbinder mit der bestmöglichen Balance ausgelegt sind, um alle in der Norm der Kategorie 6A spezifizierten Leistungsmerkmale und Parameter zu übertreffen, einschließlich Fremdübersprechen, Einfügungsverlust und Rückflussdämpfung. Und unsere REVConnect-Steckverbinder® bieten die bestmögliche kontrollierte elektrische Leistung.
Seien Sie stolz auf Ihre Installationsarbeit und kämmen Sie Ihre Kabel der Kategorie 6A von Belden, wenn Sie dies möchten. In der Tat ermutigen wir Sie, dies zu tun!
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es problematisch sein kann, Kabel der Kategorie 6A von anderen Anbietern zu kämmen. Wenn ein anderer Kabelhersteller vom Kämmen oder Abdecken abrät, dann sollten Sie dies nicht tun. Ihre Kabel der Kategorie 6A erfordern wahrscheinlich eine Randomisierung (eine weniger ordentliche Installation), um das Potenzial für Fremdübersprechen und Leistungseinbußen zu eliminieren.
Passende Ressourcen:
Lösungen für vier alltägliche Probleme, mit denen Installateure regelmäßig konfrontiert werden
Arbeitseinsparungen beim Kabelanschluss
Die Geschichte, wie Belden Ethernet-Kabelsteckverbinder verbesserte