Wenn Ihre Kabelinstallation offen liegt und sichtbar ist, z. B. in offenen Kabeltrassen oder Schaltschränken, soll sie professionell und makellos aussehen. Verhedderte und falsch ausgerichtete Kabel sind nicht nur unansehnlich, sondern können auch zu Leistungsproblemen führen, wenn sie’geknickt oder verbogen sind.
Hier kommt das Kämmen oder Ordnen von Kabeln ins Spiel. Es hilft dabei, saubere, geordnete Kabel mit parallelen Verläufen zu erstellen.’ Außerdem werden die Arbeitskosten und die Installationszeit reduziert, wenn während eines Projekts mehrere Kabel entwirrt und gebündelt werden müssen.
Bei Kupferkabeln niedrigerer Qualität, wie etwa Kategorie 5e und Kategorie 6, war das Kämmen bei der Installation schon immer eine gängige und empfohlene Vorgehensweise. Aber mit der Einführung der Kategorie 6A hat sich das geändert.
Wie haben Kabel der Kategorie 6A die Kämmpraktiken verändert?
Die Verkabelung der Kategorie 6A wurde zwar vor der Zulassung im Jahr 2008 entwickelt, brachte jedoch höhere Frequenzen und Rauschen mit sich, um eine Datenübertragungsbandbreite von 500 MHz zu unterstützen.
Die Rauschempfindlichkeit nimmt jedoch bei höheren Frequenzen zu. Mit zunehmender Bandbreite wurde es auch wichtiger, das Kabelrauschen zu kontrollieren, um eine ordnungsgemäße Datenübertragung zu gewährleisten. Die 10GBASE-T-Systeme der ersten Generation waren so empfindlich gegenüber Rauschen, dass die Ingenieure ihre Mobiltelefone aus der Tasche nehmen mussten, bevor sie Laborräume betraten.
Außerdem wurde festgestellt, dass die parallele Verlegung von Kabeln und Steckverbindern der Kategorie 6A eine Hauptursache für Rauschen ist – eine Art von Störung, die wir heute als „Alien Crosstalk“ bezeichnen.— “”
Bei Kabeln und Steckern niedrigerer Kategorie, wie etwa Kategorie 5e und Kategorie 6, war Alien Crosstalk’kein Problem—, weil es’nicht existierte.
Fremdes Übersprechen tritt auf, wenn ein Signal auf einem Kabel (dem “Angreifer”) Rauschen im Signal eines benachbarten Kabels (dem “Opfer”) verursacht. Opfer- und Aggressorsignale beeinflussen sich gegenseitig am stärksten, wenn sie parallel sind. Aus diesem Grund werden die Kupferdrähte eines Kabels paarweise verdrillt: um die Leiter eines Paares auszugleichen und sicherzustellen, dass das Differenzsignal gleich und entgegengesetzt bleibt.’ Alien Crosstalk muss verwaltet werden, damit es’nicht zu Leistungsproblemen kommt.
Es unterscheidet sich auch vom Nahnebensprechen (NEXT) und Fernnebensprechen (FEXT), die innerhalb eines einzelnen Kabels auftreten.’ Da NEXT und FEXT gemessen und vorhergesagt werden können, können sie durch digitale Signalverarbeitung behoben werden. Aber Fremdübersprechen ist eine unvorhersehbare Störung, die von außerhalb des Kabels kommt.
Um dieses Problem der Rauschempfindlichkeit zu lösen, haben Hersteller alle Arten von Lösungen und Designs ausprobiert. Sie taten alles, von der Herstellung von Kabeln mit sehr großen Außendurchmessern bis hin zur Verwendung von Abstandshaltern, die sich um die vier Paare wickelten, um Störsignale zu trennen und zu randomisieren.
Aufgrund dieser Interferenz rieten viele Hersteller jedoch vom Kabelkämmen für Kategorie 6A ab.— und das tun sie auch heute noch.
Kabelkämmen für Kategorie 6A: ja oder nein?
Heutzutage erhalten wir oft Fragen zum Kabelkämmen. Bei Kategorie 5e und Kategorie 6 war dies eine gängige Praxis, aber sollte dies angesichts der oben genannten Erkenntnisse auch bei Kategorie 6A der Fall sein? Was schreiben die Best Practices vor?
Hier’ Unsere Antwort: Wenn Sie Kategorie 6A-Lösungen von Belden verwenden, ist das Kabelkämmen immer noch kein Problem.
Diese Kabel sind mit unserem EquiBlock ausgestattet™ Design, das eine gleich große Potenzialbarriere bietet, um Fremdübersprechen auf benachbarte Kabel zu minimieren.
Wir testen unsere Kabel auch unter Bedingungen des „schlimmsten Falls“ mit einer gekämmten Sechs-um-Eins-Konfiguration. Sechs äußere Kabel sind um ein Mittelkabel herum verlegt, und die Kabel werden alle 6 bis 8 Zoll über die gesamte Länge des Kanals gebunden, wodurch auch die Steckverbinder näher zusammengebracht werden. Viele Hersteller können’ t Pass Six-around-One-Konfiguration mit vier Anschlüssen in einem verkürzten (24 m) Kanal.
Belden besteht diese Prüfung, weil unsere Kabel und Steckverbinder mit der bestmöglichen Balance ausgelegt sind, um alle in der Norm der Kategorie 6A spezifizierten Leistungsmerkmale und Parameter zu übertreffen, einschließlich Fremdübersprechen, Einfügungsverlust und Rückflussdämpfung. Und unser REVConnect® Steckverbinder bieten die bestmögliche kontrollierte elektrische Leistung.
Also los— Seien Sie stolz auf Ihre Installationsarbeit und kämmen Sie Ihre Kategorie 6A-Kabel von Belden, wenn Sie möchten. In der Tat ermutigen wir Sie, dies zu tun!
Es’ Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es problematisch sein kann, Kabel der Kategorie 6A von anderen Anbietern zu kombinieren. Wenn ein anderer Kabelhersteller vom Kämmen oder Abrichten abrät, dann’ Es ist wahrscheinlich klug, zuzuhören. Ihre Kabel der Kategorie 6A erfordern wahrscheinlich eine Randomisierung (eine weniger ordentliche Installation), um das Potenzial für außerirdisches Übersprechen Und Leistungseinbußen.
Passende Ressourcen:
Lösungen für vier alltägliche Probleme, mit denen Installateure regelmäßig konfrontiert werden
Arbeitseinsparungen beim Kabelanschluss
Die Geschichte, wie Belden Ethernet-Kabelsteckverbinder verbesserte
Über den Autor
Henry Franc
Field Applications Engineer
Mit seinem Schwerpunkt auf der Konzeption, Planung und dem Bau von Rechenzentren fungiert Henry Franc als vertrauenswürdiger Berater für große oder komplexe Projekte in allen Branchen. Er bewertet die Geschäftsanforderungen der Kunden und findet die besten Technologieoptionen, um diese zu erfüllen. Außerdem wurde er von seinen Branchenkollegen zum stellvertretenden Vorsitzenden des TR42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee gewählt.