Glasfaser-Upgrades in Hotels müssen den Betrieb nicht stören

Kikie Kunplin

Trotz der Vorteile, die Glasfaser für Hotels mit sich bringt, schieben viele Standorte Glasfaser-Upgrades jahrelang hinaus. Warum? Weil sie’ sind chaotisch und störend. Erfahren Sie, wie Belden’ S OptiTuff Mini-Glasfaserkabel ändern das.

 

 

Viele Hotels überdenken ihre Zukunft—und diese Zukunft beinhaltet Glasfaser-Upgrades.

 

Die Lodging Technology Study 2023 zeigt, dass Mobilitäts- und Selbstbedienungstechnologien bei Geschäfts- und Urlaubsgästen ganz oben auf der Prioritätenliste stehen—und das’ist keine Überraschung.

 

Hotelbesucher streamen und laden Inhalte auf vielen verbundenen Geräten gleichzeitig herunter—nicht nur in ihren Zimmern, sondern auch in der Lobby, im Poolbereich, in den Fluren und Restaurants.

 

Wi-Fi und Wireless in Gebäuden sind von entscheidender Bedeutung, um nicht nur die digitalen Erwartungen der Reisenden zu erfüllen, sondern auch die Anwendungen und Systeme zu unterstützen, die die Mitarbeiter benötigen. Viele Hotels arbeiten mit einer begrenzten Anzahl an Mitarbeitern und benötigen Zugriff auf Tools, die ihre Arbeit schneller und einfacher machen,—ohne dass dabei der Service oder das Markenimage darunter leiden.

 

Glasfaser-Upgrades: die zukunftssichere Wahl

 

Heutzutage müssen Hotels Dinge wie das Streamen von Inhalten ermöglichen. In Zukunft werden die Anforderungen an die Technologie noch höher sein. Im Laufe der Zukunft werden Augmented und Virtual Reality in das Gastgewerbe integriert werden, um es den Gästen zu ermöglichen, interaktive Hotelzimmer vor ihrer Ankunft zu besichtigen, das Erlebnis vor Ort zu erweitern und neue Mitarbeiter zu schulen.

 

Robotertechnologie hilft bei der Zimmerreinigung, der Lieferung von Handtüchern und Toilettenartikeln sowie dem Concierge-Service. In intelligenten Zimmern können die Gäste Temperatur, Beleuchtungsstärke und Unterhaltung von ihren Smartphones aus steuern.

 

Um eine Grundlage für die Verwaltung dieser innovativen Funktionen—und der dafür erforderlichen Bandbreite—zu schaffen, sind eine robuste Netzwerkinfrastruktur und ein hohes Maß an Konnektivität erforderlich.

 

Glasfaser-Upgrades sind aus mehreren Gründen die offensichtliche zukunftssichere Wahl.

 

  1. Glasfaser bietet unbegrenzte Bandbreite. Ganz gleich, wie viele Geräte Ihre Gäste verwenden, sie werden das Netzwerk nicht überlasten oder Latenzen verursachen.’ Und niemand wird Verzögerungen beim Streamen, Herunterladen oder Hochladen großer Dateien erleben.

  2. Glasfaser unterstützt die Flexibilität. Mit Glasfaser können Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach erweitern, ohne dass es zu einem Rip-and-Replace-Szenario kommt, wenn neue Anwendungen wie 5G und Wi-Fi 6 zum Netzwerk hinzugefügt werden.

  3. Glasfaser ist sicher. Glasfaserkabel senden keine Signale aus, daher gibt es keine Signallecks und es besteht auch keine einfache Möglichkeit, die Datenübertragung abzuhören.’’ “”

  4. Glasfaser wird’nicht durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt. Glasfaserkabel erzeugen keine elektromagnetischen Störungen (EMI) und werden nicht durch durch Übersprechen erzeugte EMI beeinträchtigt.’’ Sie können bedenkenlos neben Gebäudegeräten eingesetzt werden.

 

Darüber hinaus wird die heutige Glasfaserinstallation in den Zimmern wahrscheinlich mindestens einige Jahrzehnte lang die Konnektivität bieten, die Sie in Ihrem Hotel benötigen, wodurch der Bedarf an kostspieligen und häufigen Upgrades minimiert wird.

 

Warum Glasfaser-Upgrades in Hotels oft verzögert werden

 

Trotz der vielen Vorteile, die Glasfaser für Hotelumgebungen mit sich bringt, schieben viele Veranstaltungsorte Glasfaser-Upgrades jahrelang —oder so lange wie möglich —auf, selbst wenn ihre vorhandene Infrastruktur ihre Netzwerke behindert und ’die Erwartungen der Gäste hinsichtlich Konnektivität oder Bandbreite nicht erfüllt.

 

Warum? Denn die Umstellung von Kupfersystemen auf Glasfasersysteme ist’nicht immer eine leichte Aufgabe—, insbesondere in einem Hotel. Glasfaser-Upgrades können zu erheblichen Unannehmlichkeiten und Störungen für Mitarbeiter und Gäste führen. Selbst wenn Sie vorausschauend planen, abschnittsweise arbeiten und Ruhezeiten einplanen, kommt es zwangsläufig zu Störungen.

 

Bei der Einführung von Glasfaser-Upgrades für die Konnektivität von Gästezimmern müssen beispielsweise Wände oder Decken geöffnet werden, wodurch Besucher ausgelagert und die Anzahl der verfügbaren Gästezimmer reduziert wird, was den Umsatz verringert.

 

Öffentliche Räume müssen möglicherweise vorübergehend geschlossen werden oder ihre Öffnungszeiten reduzieren, was zu Frustration bei Gästen führt, die diese Annehmlichkeiten nutzen möchten. Das Vorhandensein von Staub, Lärm und freiliegenden Baumaterialien kann sich negativ auf Wahrnehmungen und Erfahrungen auswirken.

 

So stellen Sie ein optimiertes Glasfaserprojekt sicher

 

Zusätzlich zu den logistischen Herausforderungen der Glasfaser-Upgrades haben wir auch viele Projekte im Gastgewerbe erlebt, die durch bestehende Glasfaserkabelkonfigurationen und -wege eingeschränkt waren.’ In manchen Fällen wird die Systemleistung sogar dadurch beeinträchtigt, dass die Glasfaserkabel verlegt werden,—einschließlich bei Fiber-to-the-Room-Anwendungen.

 

Aus diesem Grund haben wir das ’OptiTuff Mini-Glasfaserkabel™ entwickelt. Es stört die Funktionsweise von Gaststätten—auf positive Weise.

 

Das OptiTuff Mini-Glasfaserkabel fällt in dieselbe Leistungskategorie wie metallarmierte Produkte, es ist jedoch’kein metallarmiertes Kabel.

  • Es ist 90 % leichter als metallarmierte Kabel, hat einen 70 % kleineren Durchmesser als metallarmierte Kabel und ist 50 % kleiner als nicht armierte Kabel.’

  • Es verfügt über knickfeste Eigenschaften und ist flexibler als metallarmierte Kabel, sodass es auch in kleinen Räumen, Kabelkanälen und Umgebungen mit engen und anspruchsvollen Kurven leichter zu handhaben ist.—

  • Es ist kostengünstiger, da kein Erdungsset oder Kabelkanal erforderlich ist, was zu Material- und Arbeitskosteneinsparungen führt.’ Sein fortschrittliches, robustes thermoplastisches Material ist auch eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Fasern.

 

Mit anderen Worten, es mindert die Frustrationen, die mit herkömmlichen metallgepanzerten und nicht gepanzerten Fasern in Hoteltechnologieprojekten verbunden sind. Dank seiner Steifigkeit und seines kleinen Durchmessers kann es in kleinen Gängen installiert werden, sodass Sie die Konnektivität der Gästezimmer kostengünstig aufrüsten können, ohne in Wände schneiden oder Räume stören zu müssen, sodass alle Räume während des gesamten Glasfaser-Upgrades für Gäste offen bleiben.

 

Jetzt ist es an der Zeit, die digitale Infrastruktur Ihres Hotels zu überdenken, und Glasfaser-Upgrades sind ein guter Anfang.’’— Erfahren Sie mehr darüber, wie Belden Ihr einziger Infrastrukturpartner sein kann Für Ihr nächstes Hospitality-Projekt.

 

Passende Ressourcen:

Belden Lösungen für das Gastgewerbe

Was OptiTuff Mini Glasfaserkabel für die Technologie im Gastgewerbe leisten können

Warum Sie diese Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Fasern in Betracht ziehen sollten