Intelligente Gebäude

Kenntnis der Glasfaserterminologie: vom Glasfaserkabel bis zur Grundpolarität

Henry Franc und Carlos Matos
Wie unterscheiden sich Glasfasern von Glasfaserkabeln? Sind Orientierung und Positionierung gleich? Dieser Blog beantwortet häufig gestellte Fragen zu Glasfasern und dient als Anlaufstelle für gängige Glasfaserterminologie. 

 

Der Schlüssel zum Verständnis der Nuancen von Glasfasern und zur Bestimmung, welche Faserlösungen für Ihre Anwendung geeignet sind, beginnt mit der Kenntnis grundlegender Glasfaserterminologie. Wörter und Bedeutungen sind wichtig. Für die effektive Kommunikation über Glasfaser ist die Nutzung der richtigen Begriffe wichtig, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

 

Aber hinsichtlich gängiger Faserbegriffe gibt es offensichtlich eine gewisse Verwirrung in der Branche. Was ist der Unterschied zwischen Glasfaserkabeln und Glasfaserverkabelung? Sind Orientierung und Positionierung gleich? Zur Beantwortung gängiger Fragen haben wir diesen Blog erstellt, der Ihnen als Anlaufstelle für die am häufigsten benutzte Glasfaser-Terminologie dienen kann.

 

Bei der Recherche der richtigen Definitionen für alle Begriffe von Glasfaserkabeln bis hin zu gängigen Begriffen für die Glasfaserpolarität kann dies als Ihr Leitfaden dienen.

 

 


 

Begriffe für Glasfaserkabel

 

Glasfaser

Der Begriff „Faser“ oder „Glasfaser“ bezieht sich auf die Technologie und die Komponenten, die zur Übertragung von Informationen verwendet werden. Die Faser besteht aus einem dünnfadenförmigen Glaskern, einem Mantel und einer Acrylatbeschichtung.

 

Glasfaserkabel

Wenn eine oder mehrere Fasern in eine Ummantelung gewickelt sind und installiert werden können, wird dieses Endprodukt – die Faser und die Ummantelung – als Glasfaserkabel bezeichnet. Glasfaserkabeltypen können Verteilungskabel, Breakout, Bündeladerkabel usw. umfassen. Verschiedene Kabeltypen sind für den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen und Umgebungen ausgelegt.

 

Glasfaserverkabelung

Um ein Glasfaserkabel an ein Gerät oder ein Gerät anzuschließen, muss eine Art von Verbindungstechnik, z. B. ein Steckverbinder, verwendet werden. Der Begriff „Glasfaserverkabelung“ beschreibt nicht nur das Glasfaserkabel, sondern auch die dazugehörige Verbindungstechnik.

 

Konfektionierte Glasfaserkabel

Durch das Zusammenführen von Glasfaserkabel, Steckverbinder und Adapter entsteht eine Kabelbaugruppe. Eine Kabelbaugruppe kann aus einem oder mehreren Kabeln bestehen. Patchkabel oder MPO-Leitungen sind Beispiele für eine Glasfaserkabelkonfektionierung.

 

Duplex-Glasfaser

Wenn zwei Simplex-Glasfaserkabel mit einem Zipcord nebeneinander verbunden werden, entsteht eine Duplex-Glasfaser, die eine bidirektionale Datenübertragung unterstützt. Eine Faser überträgt Daten von Punkt A nach Punkt B, während die andere Faser Daten von Punkt B nach Punkt A überträgt.

 

Duplex-Übertragung

Die Duplex-Übertragung ermöglicht die bidirektionale Kommunikation auf demselben Träger. Eine Halbduplex-Übertragung sendet ein Signal in beide Richtungen, jeweils in eine Richtung. Vollduplex unterstützt die Signalübertragung in beide Richtungen gleichzeitig. In der Glasfaserbranche wird diese Technologie oft als „bidirektional“ oder „BiDi“ bezeichnet.

 

Bei einer Duplex-Übertragungsanwendung, z. B. bei Workstations oder Netzwerkhardware, verbindet jede Faser den Sender an einem Ende mit dem Empfänger am anderen Ende, um eine Verbindung aufrechtzuerhalten.

 

 


 

Begriffe für die Verbindungstechnik

 

Diskreter Steckverbinder

Ein diskreter Steckverbinder ist ein Einzelfaser-Steckverbinder in einem Zylinder, z. B. ein LC- oder SC-Steckverbinder.

 

Duplex-Steckverbinder

Ein Duplex-Steckverbinder besteht aus zwei diskreten Steckverbindern, die zum Senden und Empfangen von Signalen miteinander verbunden sind. Ein LC-Duplex-Steckverbinder ist ein Beispiel. Manchmal sind die beiden Steckverbinder umspritzt, manchmal sind sie es nicht.

 

Array-Steckverbinder

Ein Steckverbinder mit mehreren Fasern in einem einzigen Zylinder, z. B. ein MPO-Steckverbinder.

 

 


 

Begriffe für die Polarität von Glasfasern

 

Polarität

Dieser Begriff beschreibt das Verfahren, mit dem Glasfasern so positioniert werden, dass die Verbindung zwischen Sendern und Empfängern gewährleistet ist.

 

Typen

Dieser Begriff wird verwendet, um die Konfiguration einer Komponente zu definieren. Es gibt zwei Komponententypen, die in Glasfasersystemen verwendet werden: Konfektionierte Kabel und Kupplungen. Standards definieren mehrere Konfigurationstypen (A, B, C, U1, U2, A-A und A-B), aber es gibt auch zusätzliche bedarfsabhängige Typen.

 

Methoden

Methoden sind Schemata, die die Anordnung der Komponententypen definieren, die zum Erreichen der gewünschten Faserpolarität verwendet werden.

 

Ausrichtung

Die relative Position des kodierten Teils eines Steckverbinders oder Adapters ist seine Ausrichtung (z. B. KeyUp/KeyUp oder KeyUp/KeyDown).  Es kann auch als „ausgerichtete“ oder „nicht ausgerichtete“ Keys beschrieben werden (wichtig bei VSSF-Steckverbindern) und ist technisch genauer. Die KeyUp/Down-Nomenklatur setzt eine vertikale Ausrichtung voraus.

 

Pin-Belegung

Glasfaser-Steckverbinder haben in der Regel kein Geschlecht. Nur MPO- und Array-Steckverbinder haben Pins, um die Steckbarkeit zu gewährleisten. Pins richten die passenden Fasern präzise aus. Wenn passende Steckverbinder Ausrichtungsstifte verwenden, muss ein Stecker eingesteckt werden, während der andere nicht angeschlossen ist.  Dies wird manchmal als „männlich“ oder „weiblich“ bezeichnet, aber korrekter als „gepinnt“ oder „nicht gepinnt“.

 

Positionierung

Die Korrelation zwischen dem spezifischen Faserstrang in einem Steckverbinder-Zylinder wird als „Positionierung“ bezeichnet.

 

Port-Identifizierung

Die Portidentifikation bezieht sich auf den Identifikationsport (oft ein Etikett, eine Farbe oder eine Nummer), der auf einer Glasfaser verwendet wird.

 

 


 

Sind Sie bereit, mehr über Glasfasern zu erfahren?

Nachdem wir uns nun mit einigen Definitionen beschäftigt haben, können Sie sich eine unserer Webinar-Reihen ansehen, um mehr über dieses Thema zu erfahren.

 

Während sich die Serie in erster Linie auf die Polarität von Glasfasern konzentriert, bietet das erste Webinar hilfreiche Informationen zu den Grundlagen von Glasfasern.

 

 

Passende Ressourcen: