Intelligente Gebäude

Die 3 großen Imperative, die die Gesundheitstechnologie vorantreiben

Matt Odell
Um die Zufriedenheit des Personals, die Patientenerfahrung und die Effizienz ihrer Einrichtungen zu verbessern, haben Krankenhäuser keine andere Wahl, als sich der Gesundheitstechnologie zuzuwenden. Lesen Sie in unserem Blog mehr über den Wandel des Gesundheitswesens in Richtung digitaler Transformation. 

 

Das Gesundheitswesen hat sich in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert, und der Status quo wurde in Frage gestellt.

 

Um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, wird die digitale Transformation im Zusammenhang mit den positiven Auswirkungen der Gesundheitstechnologie weniger zu einem Schlagwort als vielmehr zu einer Notwendigkeit – insbesondere wenn es darum geht, Mitarbeiter, Patienten und Einrichtungen zu unterstützen und zu befähigen.

 

Werfen wir einen genauen Blick auf die drei Imperative, die die digitale Transformation im Gesundheitswesen derzeit vorantreiben.

 

1. Mitarbeiter brauchen Unterstützung und ein besseres Arbeitsumfeld

Im Durchschnitt warten Patienten fast drei Stunden, bevor sie einen Arzt in der Notaufnahme sehen – und diese Zahl steigt und nimmt auch nach der Pandemie nicht ab. Fast 40 % der Patienten sind frustriert über ihre Ärzte aufgrund der Wartezeit bei einem Termin.

 

Was ist die Ursache für diese langen Wartezeiten? Das größte Problem: Personalmangel.

 

In den Vereinigten Staaten rechnet man damit, dass jedes Jahr 193.100 bis 2032 Stellen für registrierte Krankenschwestern angeboten werden, werden in dieser Zeit nur 177.400 Krankenschwestern neu eingestellt. Für Ärzte prognostiziert die American Association of Medical Colleges in den nächsten zehn Jahren ein nationales Defizit zwischen 37.000 und mehr als 100.000.

 

Dieser Mangel an Klinikern betrifft nicht nur Patienten, sondern auch die Mitarbeiter vor Ort. Im vergangenen Jahr belegte das Gesundheitswesen bei der Mitarbeiterzufriedenheit unter 28 Branchen den letzten Platz, was zum Teil auf Probleme wie Burnout und ineffiziente Arbeitsprozesse zurückzuführen ist.

 

Um Engpässe zu beheben und überlastete Mitarbeiter zu entlasten, haben Krankenhausverwalter keine andere Wahl, als auf Gesundheitstechnologie zu setzen, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren und Prozesse zu rationalisieren, wo und wann immer dies möglich ist. Technologie im Gesundheitswesen kann helfen:

  • Automatisierung von Aufgaben und Arbeitsabläufen
  • Unterstützung der Fernüberwachung von Patienten
  • Befreiung der Kliniker von sich wiederholenden Aufgaben
  • Schnellerer Zugriff auf wichtige Informationen für Mitarbeiter
  • Erzeugung datengestützter Erkenntnisse für eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung

Je mehr eine Gesundheitsorganisation die Arbeit ihrer Ärzte und Krankenschwestern vereinfachen und rationalisieren kann, desto höher ist die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter.

 

2. Patienten verlangen bessere Erfahrungen und Versorgung

Trotzdem die Ärzte bereits großem Druck ausgesetzt sind, lassen die Verbraucher in ihren Erwartungen nicht nach. Komfortable, hotelähnliche Umgebungen, die eine große Auswahl an Speisen und Lieferservices bieten, ersetzen kalte, sterile medizinische Gebäude.

 

Patienten und ihre Angehörigen wünschen sich schnelle, zuverlässige WLAN- und Mobilfunkverbindungen, egal wo sie sich befinden: in ihren Zimmern, in der Lobby, in der Cafeteria, im Parkhaus und im Treppenhaus.

 

Abhängig von den Tests ist es nicht mehr akzeptabel, tagelang auf Ergebnisse zu warten. Die Patienten erwarten die Befunde noch am selben Tag – manchmal sogar bevor sie die Einrichtung verlassen. In einer Umfrage unter 8.000 Patienten gaben beispielsweise 96 % an, dass sie es vorziehen, sofort veröffentlichte Testergebnisse online zu erhalten, anstatt darauf zu warten, von ihrem Arzt mit den Ergebnissen kontaktiert zu werden.

 

Doch während die Patienten sich bessere Erfahrungen wünschen, sind die Krankenhäuser immer weniger in der Lage, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Tatsächlich bietet jeder US-Bundesstaat heute deutlich schlechtere Erfahrungen im Gesundheitswesen als noch vor zwei Jahren, so der neueste Leapfrog Hospital Safety Grade. Diese Bewertung wird auf der Grundlage von fünf von Verbrauchern gemeldeten Metriken bewertet:

  • Kommunikation mit Krankenschwestern
  • Kommunikation mit Ärzten
  • Reaktionsfähigkeit des Personals
  • Medizinische Aufklärung
  • Informationen zur Entlassung

In vielen Fällen erfordert die Verbesserung in diesen Bereichen Technologien im Gesundheitswesen – von Tools, die die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten erleichtern, bis hin zu technologiegestützten Räumen, die Patienten eine größere Kontrolle während ihrem Aufenthalt bieten.

 

3. Gesundheitseinrichtungen müssen auf Effizienz optimiert werden

Das Leben der Menschen hängt vom erfolgreichen Betrieb von Gesundheitssystemen und -einrichtungen ab. Die Optimierung der Effizienz einer Krankenhauseinrichtung ist von grundlegender Bedeutung für die Sicherheit, die Patientenversorgung und die Produktivität des Personals.

 

Betrachten Sie das Inventar als Beispiel. Eine schlechte Bestandskontrolle wirkt sich negativ auf die Patientensicherheit und die Behandlungsergebnisse aus und erhöht gleichzeitig die Kosten. Missmanagement führt auch zu Fehlern, fehlenden Vorräten und Mehrausgaben. Die Eindämmung von Bestandsproblemen spart den Mitarbeitern wertvolle Zeit, damit sie sich auf die Patienten konzentrieren können.

 

Fehlende Ausrüstung ist ein weiterer potenzieller Produktivitätsverlust. Es wird geschätzt, dass zwischen 10 % und 20 % der mobilen Vermögenswerte eines Krankenhauses während ihrer Nutzungsdauer verloren gehen oder gestohlen werden, so dass die Mitarbeiter Zeit damit verschwenden müssen, nach den benötigten Geräten für ihre Arbeit zu suchen. Krankenhäuser verlieren jedes Jahr Millionen von Dollar, wenn Geräte abhanden kommen. Dies hat nicht nur direkte finanzielle Auswirkungen, sondern verlangsamt auch die Reaktionszeiten, verzögert Verfahren und gefährdet Daten.

 

Einrichtungen, die zur Optimierung der Effizienz von Standorten und Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen Technologie einsetzen, können:

  • Ressourcen besser nutzen
  • Verbesserung der Sicherheit
  • Die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten
  • Den Energieverbrauch reduzieren
  • Vorbeugende und vorausschauende Wartung ermöglichen

 

Der Aufstieg der Cybersicherheit: Netzwerksegmentierung und Bedrohungsisolierung

Mit der zunehmenden Integration der Technologie in jeden Aspekt des Gesundheitswesens werden böswillige Akteure nach Wegen suchen, Gesundheitsnetzwerke anzugreifen, um Patientendaten zu stehlen und geschäftskritische Systeme zum Erliegen zu bringen.

 

Um sich vor diesen störenden und gefährlichen Ereignissen zu schützen, müssen IT- und Betriebsteams im Gesundheitswesen Wege finden, Probleme durch Taktiken wie die Netzwerkzugriffskontrolle (Network Access Control, NAC) proaktiv zu überwachen und zu verhindern.

 

Um das Netzwerk vor unbefugten Benutzern zu schützen, können Lösungen wie die Network Access Control-Software von macmon, einer Marke von Belden, geschäftskritische Geräte wie MRT- und Röntgengeräte, Überwachungskameras und Mitarbeiterarbeitsplätze eindeutig identifizieren und auf der Grundlage vordefinierter Regeln in entsprechende Gruppen und VLANs einteilen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Klinikpersonal immer Zugriff auf die benötigten Geräte und Daten hat. Gleichzeitig erkennt und isoliert NAC externe Geräte und verhindert deren Zugriff auf das Netzwerk.

 

Mit einer Lösung für die Netzwerk-Zugriffskontrolle weiß das IT-Team genau, welche Geräte sich im Netzwerk befinden, und der Zugriff wird automatisch gewährt oder verweigert, um Sicherheitslücken zu schließen.

 

Wir können Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen

Die Kundeninnovationszentren (CICs) von Belden helfen Ihnen dabei, hochwertige Lösungen für die Erfassung, Übertragung, Orchestrierung und das Management von Daten einzusetzen, um eine effiziente und effektive Versorgung zu ermöglichen, Personalressourcen zu optimieren und sichere und produktive Umgebungen zu schaffen.

 

Das Expertenteam für Gesundheitstechnologie in unserem Showcase für bessere Patientenerlebnisse zeigt Ihnen, wie das Krankenhaus der Zukunft funktionieren wird. Es zeigt neue Ideen auf, mit deren Hilfe Sie die Patientenerfahrung verbessern, die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und die Effizienz der Einrichtung optimieren können.

 

 

Passende Ressourcen: