Computernetzwerk
Ähnliche Tags

 

Seit Jahrzehnten nutzen Unternehmen erfolgreich herkömmliche lokale Netzwerke (LANs) zur Übertragung ihrer kritischen Daten—, und viele verlassen sich auch heute noch auf diese Netzwerke. LANs basieren auf einem Fundament aus Kupferkabeln, wie z. B. Kategorie 6A, und verbinden Computer und Geräte, sodass sie Informationen und Ressourcen über das Netzwerk gemeinsam nutzen können.

 

Während passive optische lokale Netzwerke (auch “passive optische LANs” oder “POLANs” genannt) eine alternative Option für die LAN-Architektur darstellen, erfordert ihre Bereitstellung umfassende Kenntnisse im Bereich Glasfaser. Bis vor Kurzem benötigten die meisten Unternehmen keine Glasfaser, um ihre Geschwindigkeits- und Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen, sodass POLANs übersehen wurden.’

 

Aber die Zeiten ändern sich. Unternehmen befassen sich mit künstlicher Intelligenz, virtueller Realität, 5G und Wi-Fi 6. Intelligente Gebäude automatisieren und vernetzen weiterhin Gebäudesysteme, um die Effizienz zu steigern. Colleges bieten Hybrid- und Fernunterricht an. Hotels sind innovativ und bieten ihren Gästen Verbindungstechnik und Personalisierung.

 

Daher werden Netzwerk-Backbones immer häufiger auf Glasfaser aufgebaut, um die Anforderungen an eine höhere Verbindungsdichte, mehr Bandbreite und schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten zu erfüllen. Dies öffnet die Tür zu neuen Möglichkeiten im Zusammenhang mit passiven optischen LANs. POLAN entwickelt sich zu einer praktikablen Alternative zu herkömmlichen LANs in Anwendungen, in denen bereits Glasfaser benötigt wird. Es basiert in erster Linie auf Glasfaserkabeln, die in einigen Fällen die Komplexität und Kosten des Netzwerks reduzieren, Entfernungsbeschränkungen beseitigen, den Materialbedarf verringern und viele weitere Vorteile bieten.

 

Ist POLAN das Richtige für Ihr nächstes Projekt? Vergleichen wir LANs und POLANs, um zu sehen, wie sie die gleiche Funktionalität auf unterschiedliche Weise bereitstellen.’

 

Netzwerkkomponenten

Ein herkömmliches lokales Netzwerk (mit einem Backbone von 10 Gbit/s) basiert auf Kupfer und besteht aus mehreren Schichten oder Ebenen von Ethernetkabeln, Routern und aktiven Switches.

 

Mittlerweile ist ein passives optisches LAN Besteht aus:

  • Singlemode-Faser für das Backbone
  • Passive optische Splitter
  • Optische Leitungsterminals (OLTs) zur Verwaltung der Netzwerkintelligenz
  • Optische Netzwerkterminals (ONTs), die Geräte von einer Managementkonsole aus in einer flachen Netzwerkarchitektur verwalten
  • Kategorieverkabelung von Power-over-Ethernet-fähigen ONTs zu Endgeräten

Funktionalität

Ein herkömmliches LAN verwendet Router und Switches, um Geräte zu verbinden und die Signalverteilung zwischen ihnen zu verwalten.

 

Ein Router auf der obersten Ebene des Netzwerks stellt die Verbindung zu den Campus- oder Gebäude-Switches her.’ Verteiler-Switches werden dann mit Switches in Telekommunikationsräumen (TRs) verbunden. Von dort aus führen Kupferkabel von TRs zu Geräten.

 

Ein passives optisches LAN bietet die gleiche Funktionalität nur auf andere Weise. Es handelt sich um ein Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerk, das auf der Architektur und den Protokollen von FTTx statt auf Switch-basiertem Ethernet basiert.’

 

Um ein POLAN einzurichten, wird ein Singlemode-Faserstrang von der Kopfstelle oder dem OLT an die gewünschte Stelle verlegt. Es wird mit einem passiven optischen Splitter verbunden, der das Signal multipliziert und über die Wellenleitertechnologie der optischen Verteilung an andere Faserstränge weiterleitet. Jeder Strang kann mit einem ONT verbunden werden, das bis zu Hunderte von Geräten unterstützt.

Infografik zur Darstellung passiver optischer lokaler Netzwerke

 

Architektur & Platzbedarf

In Glasfaserumgebungen, in denen der Platz eine Rolle spielt, kann ein POLAN zur Optimierung des Platzbedarfs beitragen.

 

Um bis zu 2.000 Benutzer (z. B. die Größe eines großen Unternehmens) zu unterstützen, benötigt ein herkömmliches Kupfer-Backbone-LAN 90 Rack-Einheiten (18 Standardgeräte-Racks). Je nach Anwendung kann dies wertvolle Stellfläche beanspruchen, die für einen anderen Zweck genutzt werden könnte.

 

LANs erfordern auch, dass sich Endgeräte innerhalb von 100 m von einem Telekommunikationsraum befinden, um den TIA-Standards zu entsprechen. Diese Spezialräume nehmen ebenfalls Platz ein.

 

Da es auf Glasfaser basiert, kann ein passives optisches lokales Netzwerk mehr Benutzer auf weniger Raum bedienen.’ Um beispielsweise bis zu 7.000 oder mehr Benutzer zu unterstützen, sind nur neun Schaltschrankeinheiten (untergebracht in einem einzigen Standardgeräteschrank) erforderlich.

 

Ein POLAN benötigt auch weniger TRs (oder eliminiert sie in einigen Fällen). Dies liegt daran, dass Singlemode-Verkabelung Kann sich im Vergleich zur 100-m-Grenze eines Kupferkabels auf bis zu 30 km erstrecken.

 

Durch den Verzicht auf TRs oder Switches alle 100 m reduziert ein passives optisches LAN den Platzbedarf für die Verkabelung. Passive Splitter verringern den Platzbedarf weiter, indem sie die Anzahl der Fasern reduzieren.

 

Energieverbrauch

Der geringe Platzbedarf und die vereinfachte Architektur von POLAN’ können dazu beitragen, die Umweltbelastung zu verringern.

 

Ein POLAN kann aus mehreren Gründen als energieeffiziente Wahl angesehen werden:

 

  • Ein POLAN hat einen geringeren Kühlbedarf. Die passiven Komponenten, die zwischen ONT und OLT verwendet werden, geben weniger Wärme ab und arbeiten in einem größeren Temperaturbereich. Dies senkt den Energieverbrauch, da der Bedarf an Strom und Kühlung in TRs entfällt.

  • In einem passiven optischen Netzwerk verbrauchen die Komponenten selbst auch weniger Strom als aktive Komponenten, was zu einem geringeren Energieverbrauch beiträgt.

 

Lebenszyklus

Wenn Sie eine Zukunft mit Glasfaser in Erwägung ziehen, kann ein passives optisches lokales Netzwerk den Lebenszyklus des Netzwerks auf zwei Jahrzehnte oder länger verlängern.

 

Während Kupferkabel theoretisch Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen können, ist je nach verwendetem Verkabelungssystem hinsichtlich der Bandbreite keine aktuelle Technologie besser als Glasfaser. Seine Leistung wird’nicht durch das Kabel eingeschränkt. Stattdessen wird die Leistung durch die elektronischen Komponenten begrenzt, aus denen das System besteht. Mit der Verbesserung dieser Komponenten werden bestehende Glasfaserkabel Ist in der Lage, sie zu unterstützen.

 

Glasfaser hat auch eine geringere Latenz, was bedeutet, dass sie Daten ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen über größere Entfernungen übertragen kann, was schnelle Downloads und Uploads und einen schnellen Zugriff auf Ressourcen ermöglicht.

 

Wenn es an der Zeit ist, höhere Geschwindigkeiten zu unterstützen, wird ein ’passives optisches LAN bereit sein, Geschwindigkeiten von 100 Gbit/s oder schneller zu unterstützen.

 

Sicherheit

Glasfaserkabel geben keine Signale oder Störungen ab.’ Stattdessen sind die Signale, die über Glasfaserkabel übertragen werden, in den Fasersträngen enthalten. Dies macht es unglaublich schwierig, mithilfe von Abhörgeräten ein Glasfaserkabel abzuhören. “”

 

Durch die Verwendung einer einzigen Management-/IP-Adresse für jeweils 8.000 Ethernet-Ports (anstelle der etwa 350 Switches, die für ein herkömmliches LAN erforderlich sind, jeder mit seiner eigenen IP-Adresse) reduziert ein passives optisches lokales Netzwerk IP-Adressen und Verwaltungsschnittstellen. Dies wiederum verringert die Ziele für Verstöße.

 

Kosten

Fast alles, was wir ’bisher erwähnt haben —Platzbedarf, Energieverbrauch, Installations- und Materialanforderungen, Netzwerklebenszyklus usw. —bietet eine Möglichkeit zur Kosteneinsparung.

 

Das Technologiekomitee der Association for Passive Optical LAN (APOLAN) hat einen Kostenvergleich zwischen passiven optischen LANs und Ethernet-Switches veröffentlicht. Diese Studie zeigte Einsparungen zwischen 40 % und 56 % und bestätigte damit die Kosteneffizienz von POLANs. Es müssen weniger Komponenten gekauft werden und es werden weniger Arbeitsstunden für die Installation benötigt.

 

Eine Reduzierung der Anzahl der Netzwerkkomponenten senkt zudem die laufenden Betriebskosten. Mit zentralisierter Intelligenz und Verwaltung werden die Arbeitsstunden für Wartung und Verwaltung reduziert. Stattdessen können sich die Teams auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, wie z. B. alltägliche Umzüge, Erweiterungen und Änderungen. Dies ist besonders wichtig, da IT- und Netzwerkmitarbeiter mit anhaltenden Qualifikationslücken und Arbeitskräftemangel konfrontiert sind.

 

Mehr über POLAN in Kürze

Besonderer Dank geht an Tellabs für die Unterstützung von Belden bei diesem Blog. Beide Organisationen sehen die Vorteile von POLAN in den richtigen Anwendungen und sind aktive Mitglieder von APOLAN und HTNG (Hospitality Technology Next Generation).

 

Im Laufe des Jahres werden wir’gemeinsam an einer Reihe von POLAN-Blogs arbeiten, die Themen wie die folgenden behandeln:

  • POLANs Beiträge zur Nachhaltigkeit’
  • Stromversorgungsoptionen für POLAN, einschließlich Klasse 4
  • Wie POLANs intelligente Gebäude unterstützen können
  • Häufige POLAN-Missverständnisse überwinden

 

Abonnieren Sie unseren Blog, um auf dem Laufenden zu bleiben!

 

 

Passende Ressourcen:




Gastautor

nullJohn Hoover

Marketingdirektor, Tellabs; Vorstandsmitglied, APOLAN

John Hoover ist Marketingdirektor bei Tellabs und Vorstandsvorsitzender der Association for Promoting Optical LAN (APOLAN). In den letzten 20 Jahren hat er Meilensteine der Branche beeinflusst, wie die ersten passiven optischen Netzwerke, Video-Implementierungen, Wireless-Netzwerke und in jüngster Zeit die weltweite Einführung von passiven optischen LANs für Unternehmen. Verbinden Sie sich mit John auf LinkedIn.