Raue Umgebungen: Definieren Sie Ihren Raum und wählen Sie dann Ihr Kabel aus
Die Begriffe „hart“ und „anspruchsvoll“ werden in unserer Branche häufig verwendet, um unterschiedliche Umgebungen zu beschreiben. Tatsächlich erhalten wir von Kunden viele Fragen dazu, ob ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Kabelkonstruktion in einer „rauen Umgebung“ verwendet werden kann – ohne zusätzliche Informationen darüber, was diese Umgebung so „rau“ oder einzigartig macht.
Für uns scheint dies eine etwas rückständige Arbeitsweise zu sein – und ein Ansatz, der später zu einer schlechten Leistung führen könnte.
Hier ist ein nachvollziehbares Beispiel aus der Praxis, das zeigt, was wir meinen. Bei neuen Geräten würden Sie niemals zuerst ein Reinigungsmittel auswählen – beispielsweise Bleichmittel, Glasreiniger, Mikrofasertuch oder Melaminschaum – und dann später einen Edelstahlofen kaufen, der mit dem von Ihnen gekauften Produkt gereinigt werden kann.
Stattdessen wählen Sie zunächst den Ofen nach Leistung, Funktionalität und Ästhetik aus. Wenn Sie gefunden haben, was Sie suchen, lesen Sie die Etiketten der Reinigungsmittel (oder rufen Sie einen Reinigungsdienst an), um herauszufinden, welche Produkte für die Reinigung Ihres neuen Edelstahl-Backofens geeignet sind.
Wenn wir Fragen dazu erhalten, ob ein bestimmtes Kabel in einer rauen Umgebung funktioniert, zeigt uns das, dass der Kunde wahrscheinlich versucht, zuerst ein Kabel auszuwählen und erst später herauszufinden, ob das von ihm gewählte Kabel in seiner Umgebung installiert werden kann.
Die meisten Netzwerkausfälle sind auf Probleme bei der Signalübertragung zurückzuführen, weshalb die Auswahl des richtigen Kabels für die Aufrechterhaltung der Leistung und des Datenflusses von entscheidender Bedeutung ist.
Wie finden Sie ein Kabel, das in Ihrer „rauen“ Umgebung funktioniert? Wir empfehlen, in die entgegengesetzte Richtung wie oben beschrieben zu arbeiten. Hier sind die drei Schritte, die Sie befolgen sollten.
1. Definieren Sie, was an Ihrer Umgebung „rau“ ist
Die Beschreibung Ihrer Umgebung als „rau“ oder „anspruchsvoll“ reicht nicht aus, um Sie (oder uns) zu den richtigen Verkabelungs- und Konnektivitätsprodukten zu führen. Der Begriff ist zu weit gefasst.
Eine „anspruchsvolle“ Umgebung muss kein Kraftwerk oder eine Produktionshalle sein. Das Spektrum reicht von einem Krankenhaus, in dessen Operationssälen aggressive Reinigungsmittel verwendet werden, bis hin zu einem Klassenzimmer, in dem chemische Experimente durchgeführt werden – oder sogar einem großen Stadion, das sich über Innen- und Außenbereiche erstreckt.
Es könnte folgendes implizieren:
- Wasser
- Extreme Temperaturen
- Staub und Schmutz
- Chemikalien
- Öle
- Übermäßige Bewegung
- Elektrisches Rauschen
- Möglichen Funkenschlag
Finden Sie heraus, was Ihre Umgebung „rau“ macht. Sprechen Sie mit den Menschen, die täglich in diesem Bereich arbeiten, um zu verstehen, was dort passiert, wie sie arbeiten und welche Systeme verwendet werden.
Wissen und Verstehen MICE-Klassifizierungen Kann hilfreich sein. Sie klassifizieren vier Umweltelemente (mechanisch, eindringend, klimatisch/chemisch und elektromagnetisch) in drei Schweregradkategorien.
2. Überprüfen Sie die Kabelleistungsanforderungen
Bestimmen Sie die Art der Leistung, die Sie von Ihrem Netzwerk benötigen, in Bezug auf Faktoren wie Geschwindigkeit, Bandbreite, Latenz und Energieverbrauch. Berücksichtigen Sie Fragen wie:
- Welche Arten von Aktivitäten werden durchgeführt? Werden kritische, zeitkritische Bilder oder Testergebnisse ausgetauscht?
- Werden Echtzeitanwendungen auf Daten angewiesen sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren?
- Wie viele Personen und Geräte werden das Netzwerk nutzen und wie viele Daten werden übertragen?
- Wie viel Ausfallzeit kann das Unternehmen bewältigen?
3. Wählen Sie ein Verkabelungssystem
Wählen Sie ein Verkabelungssystem, das Ihren Anforderungen an Geschwindigkeit, Bandbreite, Latenz und Stromverbrauch entspricht. Dann – und das ist wichtig – ergreifen Sie Maßnahmen, um zu überprüfen, ob Ihre Umgebung schädlich für das Verkabelungssystem ist, basierend auf dem, was sie als „rau“ definiert (Einwirkung von UV-Strahlung, Abrieb, Ölen usw.).
Hier ist ein Beispiel, warum dies wichtig ist. Nehmen wir an, Sie entscheiden sich aufgrund der hohen Leistung, die sie bieten, für Kabel in Büroqualität. Sie müssen sie jedoch an einem Ort einsetzen, an dem sie an Robotergeräten reiben oder mit Feuchtigkeit in Berührung kommen (beispielsweise im Poolbereich). Das Ergebnis: Diese Kabel nutzen sich schnell ab und müssen vorzeitig ausgetauscht werden, da sie nicht dafür ausgelegt sind, der in der Umgebung herrschenden Abnutzung oder Feuchtigkeit standzuhalten.
So finden Sie Kabel für Ihre raue Umgebung
Unterschiedliche Kabel sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Umgebungen unterstützen. Kabel, die für „raue“ Umgebungen konzipiert sind, unterscheiden sich in mehreren Punkten von herkömmlichen Kabeln:
- Material der Ummantelung. Verschiedene Materialien der Ummantelung wie PVC, TPE oder XPLE schützen vor unterschiedlichen Belastungen, von Lösungsmitteln und UV-Strahlen bis hin zu Schweißspritzern und Nagetierfraß.
- Konstruktion. Die Konstruktion und die Verlegung der Kabel können bestimmen, wo sie am besten funktionieren. Beispielsweise bestimmt die Art und Weise, wie die Glasfaserstränge in einem Kabel platziert werden – lose und flexibel genug, um sich in thermoplastischen Röhren zu bewegen, oder dicht gepuffert mit einem einzelnen Puffer an jedem Strang – wo sie installiert werden sollten.
- Isolierung. Die Art der Isolierung im Inneren eines Kabels kann dazu beitragen, es vor Schäden durch Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, Chemikalien usw. zu schützen.
- Haltbarkeit und Biegsamkeit. Für Anwendungen, die eine Bewegung erfordern, wie z. B. Robotersysteme, medizinische Geräte sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme, sind einige Kabel für eine höhere Anzahl von Torsions- oder Rollbiegezyklen ausgelegt.
Belden bietet Kabel für alle Arten von Umgebungen an – einschließlich „rauer“ oder „anspruchsvoller“ Anwendungen, die harte Arbeitsbedingungen für Kabel erfordern. Wenn Sie uns mitteilen, was in Ihrer Umgebung passiert, können wir Sie zu den richtigen Lösungen führen.
Erfahren Sie mehr über unsere leistungsstarken Produkte.