Neudefinition des Gesundheitswesens: Der erste Finalist des Joseph C. Belden Award TECHMEDO

Belden
Zukunft gestalten heißt innovativ sein: neue Wege finden, um Probleme zu lösen.

 

Seit mehr als 120 Jahren stellt Belden Innovation in den Mittelpunkt unseres Handelns. Durch die Vernetzung von Menschen, Informationen und Ideen helfen wir Ihnen, neue Möglichkeiten zu erschließen.

 

Da wir dieses erfinderische Denken fördern, möchten wir auch andere Innovatoren ins Rampenlicht rücken, die mit uns zusammenarbeiten, um die Zukunft zu verändern und zu verbessern. Aus diesem Grund hat Belden im Jahr 2024 die Joseph C. Belden Innovationspreis.

 

Belden war ein Innovator. Seine Patente und das von ihm in 1902 gegründete Unternehmen waren ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der Telekommunikationsindustrie. Heute setzen wir sein Vermächtnis und seinen Innovationsgeist fort, indem wir die nächste Generation innovativer Technologien anerkennen und unterstützen.

 

Im Rahmen der Ehrung der Preisträger des Joseph C. Belden Innovation Award 2025 möchten wir Folgendes hervorheben: Finalisten aus dem Eröffnungsjahr des Programms (2024). Diese zukunftsorientierten Unternehmen lösen die Probleme, die am wichtigsten sind.

 

Lernen Sie den Finalisten des Joseph C. Belden Innovation Award TECHMEDO kennen

In ländlichen und abgelegenen Gebieten ist der Zugang zu medizinischen Grundversorgungsdiensten schwierig oder fast unmöglich. In diesen Regionen mangelt es nicht nur an Anbietern und Infrastruktur, sondern es besteht auch eine erhebliche technologische Kluft, da es keine Verbindungstechnik gibt, die eine zuverlässige virtuelle Versorgung unterstützen würde.


Auch wenn die Gesundheitsversorgung in den wirtschaftlich und industriell weiter entwickelten Ländern leichter zugänglich ist, bestehen nach wie vor große Hindernisse. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten:
 

  • Zugang zur Pflege: 10,6 % der Patienten verzögern oder verzichten auf die Behandlung, weil sie im Bedarfsfall keinen freien Termin finden, 4,6 % können keinen Arzt aufsuchen und 2,4 % sagen, dass es zu lange dauert, bis sie einen Arzt erreichen.
  • Hohe Kosten: In 2023 Jahren stiegen die Gesundheitsausgaben um 7,5 % auf 4,9 Billionen US-Dollar oder 14,570 US-Dollar pro Person.  
  • Personalmangel: Zwei von drei Anbietern berichten von Burnout im Gesundheitswesen. Schätzungen zufolge werden wir bis 2028 einen Mangel an 100.000 Kliniker.
  • Bevölkerungsdynamik: Die Vereinigten Staaten prognostizieren einen deutlichen Anstieg der Bevölkerung der über 65-jährigen von 56,1 Millionen im Jahr 2020 auf 82,1 Millionen im Jahr 2050.

 

Während EMR-Systeme im Gesundheitswesen einen erheblichen Sprung nach vorn darstellten, besteht nach wie vor der Bedarf an nahtloser, effizienter und zugänglicher Versorgung. 

Das Problem, so TECHMEDO, ist die Herangehensweise an das Gesundheitswesen. Der Fokus liegt auf der Behandlung und nicht auf der Prävention und Erkennung. Und wenn Patienten erst einmal in das Gesundheitssystem eintreten, haben sie das Gefühl, dass sie nur Transaktionen durchführen – und nicht wie Menschen, die eine enge Beziehung zu ihren Leistungserbringern haben.

TECHMEDO stellt sich eine Welt vor, in der sich Anbieter mit Menschen beschäftigen, bevor diese zu offiziellen „Patienten“ werden, und ihnen eine Ausbildung bieten, die sie stark und gesund hält. Wenn Patienten eine Intensivbehandlung benötigen, möchte TECHMEDO, dass dies ein nahtloser Prozess ist, in den die Patienten einbezogen werden und ihre eigenen Interessen vertreten können. 

Das Healthcare Operating System (HOS) ist eine durchdachte virtuelle EMR-Plattform für die Primärversorgung, die die Arbeitsweise und die Beziehungen zwischen Patienten und Leistungserbringern verändert. Das Unternehmen bezeichnet es als „digitale Eingangstür“ für Krankenhäuser und Kliniker: Es qualifiziert Patienten und schickt sie an den richtigen Arzt.

Patienten werden an Leistungserbringer überwiesen, die in der Lage sind, häufige Gesundheitsprobleme zu diagnostizieren, zu behandeln und zu verschreiben. 


Es bietet auch:

  • Möglichkeit der Offline-Verbindung: Patientinnen und Patienten können auch ohne Internetverbindung auf Gesundheitsinformationen zugreifen, Termine vereinbaren und Text-, Sprach- und Videokommunikation mit Leistungserbringern nutzen. Die App speichert Daten lokal und überträgt sie bei bestehender Verbindung, sodass sie online sind. 
  • Mehrsprachige Unterstützung: Die Plattform unterstützt mehrere Sprachen, so dass Patienten mit den Anbietern in ihrer bevorzugten Sprache kommunizieren können. Eine integrierte Übersetzungsfunktion übersetzt Nachrichten und Anrufe.
  • Fernüberwachung von Patienten: Anbieter können den Gesundheitszustand von Patienten mithilfe von Geräten und Sensoren aus der Ferne verfolgen. Darüber hinaus sendet es je nach Gesundheitszustand des Patienten Warnmeldungen und Erinnerungen an Patienten und Leistungserbringer. 
  • KI-gestützte Erkenntnisse: Es verbindet Entscheidungsträger im Gesundheitswesen mit klinischen Daten und verborgenen Erkenntnissen in den Krankenakten der Patienten, um die Ergebnisse zu verbessern und die Kosten zu senken.  
    Laut Zahid Ali, Gründer und CEO von TECHMEDO, hat das HOS des Unternehmens die Dauer von Klinikbesuchen von 210 Minuten auf 47 Minuten verkürzt; in einigen Fällen konnten zudem die Behandlungskosten um 90 % gesenkt werden.

 

Naila Ahmed, Geschäftsführerin von SHINE Humanity, das Kliniken in Pakistan betreibt, sagt, dass 99 % der Kliniken des Landes manuell betrieben werden und keinen Zugang zu Technologie haben. Die Ärzte schrieben Notizen auf Papierstapel, die schließlich in Kisten aufbewahrt wurden.


Aber TECHMEDO hat die Patientenversorgung in diesen Kliniken revolutioniert, indem es papierloses Arbeiten ermöglicht und den Leistungserbringern bessere Möglichkeiten zur Dokumentation und Nachverfolgung von Ergebnissen bietet. Ärzte können ihre Patienten besser behandeln, weil sie Zugang zu vollständigen Krankengeschichten haben. Und da WLAN-Verbindungen nicht weit verbreitet sind, verbessert die Plattform den Zugang zu medizinischer Versorgung, indem sie eine Offline-Verbindung ermöglicht.

 

Bessere Versorgung für Patienten und Leistungserbringer

In gewisser Weise verfolgen Belden und TECHMEDO eine ähnliche Mission: Sie möchten den Menschen dabei helfen, das Mögliche zu erkennen und der Branche eine ganzheitlichere Sicht auf die Patienten zu ermöglichen.  

Da die Leistungserbringer dazu angehalten sind, mehr Patienten in kürzerer Zeit zu behandeln, ist die Automatisierung im Gesundheitswesen Kann eine Schlüsselrolle bei der Rationalisierung von Arbeitsabläufen, der Steigerung der Effizienz und der Verbesserung der Patientenergebnisse spielen.

Durch die Beseitigung von Dateninseln, die Digitalisierung verschiedener Quellen von Patienteninformationen und deren Zusammenführung auf einer Plattform wie TECHMEDO hilft Belden Anbietern und Patienten, für eine bessere Koordination der Versorgung zusammenzukommen.

 

Mehr über den Joseph C. Belden Innovation Award

Das aus Branchenexperten bestehende Juryteam bewertet derzeit die Einreichungen für den Joseph C. Belden Innovation Award 2025. Der Wettbewerb steht Produkten oder Technologien offen, die für die Netzwerkinfrastruktur, die Datenaufnahme und -analyse, die Konnektivität oder verwandte Anwendungen entwickelt wurden und bedeutende Innovationen unterstützen.  

Qualifizierte Produkte müssen zu einer verbesserten Produktivität oder Kundenerfahrung in einer der Schlüsselbranchen von Belden beitragen.

Erfahren Sie mehr über den Joseph C. Belden Innovationspreis.

 

Weiterführende Links: