Belden ernennt Finalisten für den Joseph C. Belden Innovation Award 3
St. Louis, Missouri – 14. Mai 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gibt mit Freude bekannt, dass drei Unternehmen als Finalisten für den ersten Joseph C. Belden Innovation Award ausgewählt wurden.
Die drei Finalisten wurden von einer Jury aus Branchenexperten aus einer Vielzahl von Bewerbungen ausgewählt. Die Einreichungen wurden anhand von Kriterien wie Innovationsgrad, Geschäftswert und ESG-Auswirkungen (Umwelt, Soziales oder Governance) bewertet. Der Gewinner wird im Juni bekannt gegeben und im Rahmen einer Innovationsveranstaltung von Belden geehrt.
Die Auszeichnung ist nach Beldens Gründer Joseph C. Belden benannt. Sein Innovationsgeist und seine Patente verhalfen dem Unternehmen zu einer frühen Führungsposition im Telekommunikationsbereich und legten den Grundstein für das moderne Portfolio an Netzwerk- und Datenlösungen von Belden. Der Joseph C. Belden Innovation Award hebt Innovationen hervor, die die Zukunft in Branchen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Telekommunikation bestimmen.
Die Finalisten sind:
- Stratus: Das Unternehmen reichte die Computerplattform Stratus ztC Endurance™ ein, die mithilfe intelligenter, prädiktiver Fehlertoleranz eine Verfügbarkeit von 99.99999% für die geschäftskritischen Anwendungen ihrer Kunden ohne Ausfallzeiten oder Datenverlust in Edge- oder Rechenzentrumsumgebungen gewährleistet. Durch die Überwachung der Plattform werden potenzielle Probleme erkannt und behoben, bevor sie auftreten.
- TECHMEDO: Das Unternehmen reichte TECHMEDO HOS (Intelligent Healthcare Operating System) ein, das den Zugang zur Gesundheitsversorgung für ländliche und unterversorgte Gemeinden neu definieren soll. Die Plattform bietet eine beispiellos hochwertige Versorgung, die auf fortschrittlichen klinischen Algorithmen und einem optimierten Betriebssystem für das Gesundheitswesen basiert.
- Voleatech GmbH: Das Unternehmen reichte seine VT AIR OT Firewall Software ein, ein Produkt der nächsten Generation, das die Lücke zwischen Verbindungstechnik und Sicherheit im wachsenden OT-Netzwerkbereich schließt. Mit VT AIR können Unternehmen ein Höchstmaß an Sicherheit für ihre OT-Netzwerke erreichen. Zu den Vorteilen gehören eine vereinfachte Verwaltung, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit.
Erfahren Sie mehr über den Joseph C. Belden Award.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Nous allons au-delà de la connectivité, qu'il s'agisse de notre propre activité ou de celles que nous rendons possibles, et ce, à travers notre expertise et nos solutions de haute performance conçues en fonctions des objectifs à atteindre. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lauren Robeson Menting
Manager für Marketingkommunikation
(661) 516-1269
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.