Elektrotechniker im Industrieservice stehen nebeneinander und tauschen sich vor einer Schalttafel aus. Konzept des Energiemanagementsystems (EMS).

 

Der Wettlauf um die Senkung der Energiekosten in der Fertigung ist eröffnet. Nach den neuesten Daten der U.S. Energy Information Administration entfallen allein 33 % des gesamten US-Energieverbrauchs auf den Industriesektor. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur macht der Sektor weltweit 37 % des Energieverbrauchs aus.

 

Eine Senkung dieser Zahl könnte nicht nur den einzelnen Unternehmen und Einrichtungen helfen, Geld zu sparen, sondern auch die Umweltbelastung verringern, Ressourcen schonen und möglicherweise zu stabileren Energiepreisen führen.​​​​​​​

 

Es gibt viele Ansätze zur Optimierung des Energieverbrauchs, von Investitionen in energieeffiziente Geräte und der Installation intelligenter Zähler bis hin zur Anpassung von Produktionsplänen und der Umsetzung von Programmen zur Nachfragesteuerung.​​​​​​​ Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, da jede Umgebung und jeder Energieverbrauch anders ist.’—— Für welchen Weg Sie sich auch entscheiden, eines gilt immer: Nur mit Daten lässt sich ermitteln, wie und wo der Energieverbrauch optimiert werden kann, um die größte Wirkung zu erzielen.​​​​​​​ Andernfalls stellen Sie lediglich fundierte Vermutungen an.’

 

Die richtigen Daten können Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützen und Ihnen zeigen, womit Sie sich befassen und was Sie tun müssen. Sie müssen jedoch auf Daten zugreifen können, die’nicht sofort sichtbar oder leicht verfügbar sind. Wenn Sie dazu in der Lage sind,’können Sie bessere Entscheidungen zur Überwachung und Verwaltung von Energie treffen.

 

Hier sind drei Beispiele dafür, welchen Unterschied Daten bei der Optimierung des Energieverbrauchs machen können.

 

1. Überwachung des Verbrauchs in Echtzeit vs. sporadische Audits

Ohne verlässliche Daten können Sie sich nur auf Energieaudits verlassen. Diese werden eher sporadisch als regelmäßig durchgeführt. Selbst wenn sie regelmäßig durchgeführt werden, sind sie eher rückblickend als zeitnah. Daher führen sie Sie wahrscheinlich nur zu Problemen, die bereits offensichtlich sind, statt Ihnen dabei zu helfen, proaktiv nach Bereichen zu suchen, in denen Verbesserungen möglich sind.’

 

Dies bedeutet, dass viele subtilere Ineffizienzen unbemerkt bleiben können und die Auswirkungen von Verbesserungen möglicherweise nicht effektiv überwacht oder bewertet werden.​​​​​​​

 

Mit zuverlässigen Daten, die z. B. durch die Geräteüberwachung erfasst werden, können Sie sicher sein, dass Sie über ein tiefes Verständnis der sich ergebenden Nutzungs- und Effizienzmöglichkeiten in Echtzeit verfügen.

 

2. Fokussierung nur auf Energieverbrauch vs. Energiebeschaffung

Ein umfassender Plan zur Optimierung des Energieverbrauchs umfasst Strategien zur Reduzierung des Stromverbrauchs und zur kostengünstigen Strombeschaffung.

 

Wenn Daten fehlen, konzentrieren sich die Bemühungen zur Optimierung des Energieverbrauchs möglicherweise ausschließlich auf die Reduzierung des Verbrauchs, statt zu berücksichtigen, wie Energie beschafft wird und ob der Einkauf auf die kostengünstigste Weise erfolgt.’

 

Um kluge Beschaffungsentscheidungen treffen zu können, müssen Ihre Energie-, Betriebs-, Finanz- und Anlagenmanager Folgendes verstehen:

  • Historische Energieverbrauchsmuster, damit Sie günstige Verträge aushandeln und Preise wählen können, die Ihrem Verbrauch entsprechen.

  • Produktionspläne, betriebliche Veränderungen und Marktbedingungen zur Vorhersage des zukünftigen Energiebedarfs und zur vorausschauenden Planung, um die bestmöglichen Tarife zu erhalten, ohne zu viel oder zu wenig zu kaufen.

  • Wann und wo wird Energie verbraucht, um zu bestimmen, wann Energie eingekauft werden muss und wie die Verträge entsprechend strukturiert werden.

  • Verbrauchsmuster, die es ermöglichen, erneuerbare Energiequellen zu nutzen, von niedrigeren Tarifen in Schwachlastzeiten zu profitieren oder Anreize zu erhalten, den Verbrauch in Spitzenlastzeiten zu senken.

 

3. Priorisierung kurzfristiger ROI-Projekte gegenüber langfristigen Gewinnen

Der Mangel an umfassenden Echtzeitdaten über den Energieverbrauch schafft ein Umfeld, in dem Führungskräfte oft keine andere Wahl haben, als Strategien mit kurzfristiger Kapitalrendite (ROI) Vorrang einzuräumen.​​​​​​​

 

Investitionen mit langfristigem ROI können schwieriger zu rechtfertigen sein, wenn nicht die richtigen Informationen zur Verfügung stehen, um sie zu untermauern, insbesondere wenn sie erhebliche Vorabinvestitionen und lange ROI-Zeiträume erfordern. Andernfalls können kostengünstige, kurzfristige Projekte mit unmittelbarem Nutzen leichter umgesetzt werden.​​​​​​​

 

Daten helfen Ihnen auch bei der Überwachung und Bewertung von Energieoptimierungsinitiativen. Ohne diese Echtzeitinformationen können Sie den Fortschritt und die Wirksamkeit der vorgenommenen Verbesserungen nicht verfolgen.’ Dies erschwert es, ihren Wert nachzuweisen und Unterstützung für ähnliche Initiativen zu gewinnen.​​​​​​​

 

Woher kommen all diese ‘Daten’ ?

Daten zur Optimierung des Energieverbrauchs können von vielen Quellen stammen:

  • Sensoren (Temperatur, Druck usw.) und intelligente Zähler können die Nutzung aller Geräte in Echtzeit überwachen und melden, um Ihnen dabei zu helfen, Muster zu erkennen, Spitzenlastzeiten zu ermitteln und festzustellen, wo Energie verschwendet wird. Sie können auch Informationen über Produktionsprozesse und -pläne sammeln, um Ihnen zu helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

  • SCADA-Systeme können Echtzeitdaten von Steuerungssystemen und Geräten erfassen und analysieren, die den Energieverbrauch beeinflussen.

  • Gebäudemanagementsysteme können Berichte über den Energieverbrauch von Systemen wie Beleuchtung und HLK erstellen.

  • Eine Energiemanagement-Software kann einen umfassenden Überblick über den Verbrauch bieten.

  • Wartungsmanagementsysteme können dazu beitragen, den Wartungsbedarf vorherzusagen und Energieverschwendung aufgrund von Geräteausfällen oder schlechter Leistung zu vermeiden.

  • SPS können Berichte über die Leistung der Produktionslinie erstellen.

 

All diese Daten können in einer zentralen Plattform zusammengeführt werden, um Muster, Ineffizienzen und Trends weiter zu analysieren und zu verstehen.

 

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen können Sie dann entsprechende Änderungen und Entscheidungen treffen. Die Daten zeigen beispielsweise, dass eine Anpassung des Produktionsplans dazu beitragen kann, dass in Zeiten hoher Nachfrage nicht so viel gearbeitet werden muss und somit Kosten eingespart werden können. Diese Entscheidung könnte getroffen werden, indem die aktuellen Produktions- und Personalpläne mit Daten über Zeiten mit hohem Energieverbrauch sowie mit Daten über den stündlichen Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten verglichen werden.​​​​​​​

 

Stärkung Ihrer Betriebsabläufe

Belden und seine Partner können Ihre Anlage bei der Optimierung des Energieverbrauchs unterstützen, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Nachhaltigkeit zu verbessern.​​​​​​​ Die Experten unseres Customer Innovation Centers unterstützen Sie dabei, durch die Nutzung Ihrer Echtzeitdaten eine Grundlage für betriebliche Effizienz zu schaffen.​​​​​​​

 

Unsere Hardware und Software kann mit Angeboten unserer Partner kombiniert werden, um komplette Verbindungslösungen zu erstellen, die Daten auf Feldebene in Echtzeit-Erkenntnisse umwandeln, sodass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen können.’

 

Erfahren Sie mehr über unser Customer Innovation Center

 

Weiterführende Links: