Vorausschauende-Wartung-CPG-Hero-2022-02

 

Um ungeplante Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren, setzen industrielle Hersteller zunehmend auf Verfahren wie die vorausschauende Wartung. Anstatt festen, auf Zeitplänen basierenden Wartungsplänen zu folgen, ermöglicht es die vorausschauende Wartung Ihrem Team, Wartungsarbeiten proaktiv auf der Grundlage des tatsächlichen Gerätezustands durchzuführen.

 

Wenn Ihr Produktionsstandort das Amazon Monitron-System zur Überwachung von Industrieanlagen, zur Analyse von Sensordaten und zur Vorhersage von Geräteausfällen im Rahmen seines prädiktiven Wartungsprogramms verwendet, dann’ Sie haben wahrscheinlich das Update gehört: Dieser Machine Learning (ML)-Dienst von Amazon Web Services (AWS) zur Zustandsüberwachung von Industrieanlagen ist für Neukunden nicht mehr verfügbar.

 

Bestehende Amazon-Monitron-Kunden können Geräte kaufen und den Service wie gewohnt nutzen. Amazon wird die Geräte bis Juli 2025 weiterhin verkaufen und seine fünfjährige Gerätegarantie einschließlich Service-Support einhalten. AWS investiert zwar weiterhin in die Verbesserung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung von Amazon Monitron, plant jedoch keine Einführung neuer Funktionen.

 

Infolgedessen suchen viele Industrieunternehmen möglicherweise nach einer neuen Möglichkeit, Gerätedaten zu erfassen, um Funktionen wie Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung, Fehlererkennung und Asset-Management zu ermöglichen.

 

Diese Nachricht von AWS mag zwar überraschend erscheinen, aber Belden’ s CloudRail ist eine alternative Möglichkeit, eine flexible, durchgängige Geräteüberwachung zu ermöglichen, sodass Sie die Anlagenleistung weiter verbessern und skalieren können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

 

Eine Nachrüstlösung für Amazon Monitron: Belden CloudRail

Der CloudRail Die Belden-Lösung unterstützt Industrieunternehmen bei der Nachrüstung älterer Maschinen und Anlagen mithilfe IO-Link, ein industrieller Kommunikationsstandard, der eine bidirektionale Kommunikation zwischen Geräten und Steuerungssystemen ermöglicht. CloudRail verbindet Vibrationssensoren, Temperatursensoren und andere Sensortypen— Insgesamt über 30.000 Sensoren— um die industrielle Datenerfassung und -übertragung zu optimieren.

 

Aufgrund der nahtlosen OT-zu-Cloud-Konnektivität ermöglicht CloudRail eine schnelle und einfache Verbindung kontextualisierter OT-Daten mit dem AWS-Cloud-Ökosystem. Innerhalb weniger Minuten nach der Einrichtung verbinden sich Sensoren mühelos mit AWS-Diensten wie AWS IoT Core, AWS IoT SiteWise und AWS IoT Greengrass V2 , um die Datenerfassung, -verarbeitung und -analyse zu optimieren.

 

Wie Ihre Anlage von Belden CloudRail profitiert

CloudRail übermittelt Daten aus der Fabrikhalle in Ihre intelligente Fabrik.

 

Unterstützung verschiedener Protokolle und Standards, wie z. B. OPC UA Und Modbus funktioniert CloudRail mit modernen Geräten sowie vorhandenen Maschinen, sodass Sie die Systeminvestitionen, die Sie’bereits getätigt haben, optimieren können.

 

Das Ergebnis ist ein sicheres, zuverlässiges „Sensor-to-Cloud“-System, das kontinuierlich überwacht, gewartet und aktualisiert wird, um den Anlagenbetrieb heute und in Zukunft zu unterstützen. Da die Daten lokal am Edge normalisiert und in einem konsumierbaren Format mit CloudRail gesendet werden, werden außerdem Silos vermieden, die den Zugriff auf die umfassenden Erkenntnisse behindern, die zur Steigerung der Effizienz in Ihrer Anlage erforderlich sind.

 

Effektive CloudRail-Funktionen von Belden

Es gibt einige Funktionen von Belden CloudRail, die Sie kennen sollten, wenn Sie die Lösung als Alternative zu Amazon Monitron in Betracht ziehen:

  • Als ganzheitliches Edge-to-Cloud-Angebot bietet Ihnen Belden alles, was Sie brauchen: Kabel, IO-Link Master, Switches, Gateways und Gerätemanagement-Software.

  • Als herstellerunabhängige Lösung kann nahezu jede Art von Sensor von jedem Hersteller unterstützt werden, einschließlich Sensoren, die Vibration, Temperatur, Druck, Energieverbrauch und weitere Aspekte überwachen.

  • CloudRail lässt sich direkt in AWS IoT SiteWise integrieren, um die Erfassung, Speicherung, Organisation und Überwachung von Daten von Industrieanlagen zu vereinfachen. Mit AWS IoT SiteWise können Sie Dashboards nutzen, um Gerätedaten und historische Geräte nahezu in Echtzeit zu visualisieren und industrielle Leistungskennzahlen zu berechnen. Mithilfe der zentralisierten Daten können Sie Analysen wie BI-Berichte und Modelle für maschinelles Lernen (ML) zur Optimierung von Abläufen nutzen. AWS IoT SiteWise kann ebenfalls in Plattformen zur Erstellung digitaler Zwillinge wie AWS IoT TwinMaker integriert werden, um mit Zwillingsentitäten verknüpfte Sensordaten zu zentralisieren.

  • Das CloudRail.Box Max-Gerät unterstützt Edge Computing Durch Bereitstellung nativer Unterstützung für AWS IoT SiteWise Edge. Außerdem wird AWS IoT Greengrass V2 genutzt, um die lokale Vorverarbeitung zu unterstützen und Warnungen zu generieren.

 

Sind Sie bereit für einen Wechsel?

Wenn Sie nach einer alternativen Lösung zu Amazon Monitron suchen, wenden Sie sich an Belden.’ Wir unterstützen Sie durch eine nahtlose Nachrüstung Ihrer Amazon-Monitron-Geräte dabei, eine Lösung zur Anomalieerkennung zu implementieren, um einen optimalen Betrieb Ihrer Anlagenausrüstung sicherzustellen.

 

null

 

Erfahren Sie, wie wir mit AWS arbeiten.

 

Weiterführende Links: