Belden gibt Preis für €350 Millionen-Privatangebot von vorrangig nachrangigen Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 3,875 % bekannt
ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Belden Inc. (NYSE: BDC) gab heute die Preisgestaltung seines privaten Angebots (das „Notes Offering“) von vorrangig nachrangigen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von €350 Millionen und einem Zinssatz von 3,875 % und einer Fälligkeit im Jahr 2028 (die „Notes“) zu einem Ausgabepreis von 100 % ihres Nennbetrags bekannt. Belden geht davon aus, dass das Schuldverschreibungsangebot vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 14. März 2018 abgeschlossen wird. Die Schuldverschreibungen werden auf vorrangiger nachrangiger Basis durch bestimmte derzeitige und künftige inländische Tochtergesellschaften von Belden garantiert, die für die Verbindlichkeiten von Belden im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung garantieren.
Belden beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Anleiheangebot zusammen mit den Barmitteln zur Finanzierung seiner gleichzeitigen Barangebote zu verwenden (die “ Übernahmeangebote”) für alle ausstehenden 5,5% vorrangigen nachrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2023 (die “ Notizen 2023”) und 5,25 % vorrangige nachrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 (die “ Notizen 2024”). Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht an die Erfüllung eines der Übernahmeangebote mit einer Mindestannahmequote gebunden. Belden hat angekündigt, dass es am 5. April 2018 alle 2023er und 2024er Schuldverschreibungen, die im Rahmen der Übernahmeangebote nicht gültig angedient und erworben wurden, gemäß den Bedingungen der Anleihevereinbarung in Bezug auf die 2023er und 2024er Schuldverschreibungen, soweit anwendbar, zurückzahlen wird, vorbehaltlich und unter der Voraussetzung des erfolgreichen Abschlusses des Schuldverschreibungsangebots zu für Belden zufriedenstellenden Bedingungen.
Die angebotenen Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert (der “ Wertpapiergesetz”) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates; und sofern sie nicht entsprechend registriert sind, dürfen die Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Es wird erwartet, dass die Schuldverschreibungen gemäß Regel 144A für den Weiterverkauf an qualifizierte institutionelle Käufer und gemäß Verordnung S an Nicht-US-Personen zugelassen werden.
Diese Ankündigung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Schuldverschreibungen dar, noch erfolgt ein Verkauf der Schuldverschreibungen in einem Staat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates rechtswidrig wäre. Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der 2023- und 2024-Anleihen dar, die Gegenstand des oben genannten Barangebots sind.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die Erstkäufer Stabilisierungstransaktionen durchführen, um den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau zu halten, als es sonst der Fall wäre. Jede derartige Stabilisierungsmaßnahme muss im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden.
Über Belden
Belden Inc. bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die Anforderungen unternehmenskritischer Netzwerkinfrastrukturen in der Industrie, im Unternehmensbereich und im Rundfunkbereich zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Das 1902 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Louis und verfügt über Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsbezogene Aussagen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Obwohl Belden davon ausgeht, dass die in den zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann Belden keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die zukunftsorientierten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich auf den Betrieb, die finanzielle Leistung und andere Faktoren auswirken, wie in den bei der Securities and Exchange Commission (“ SEC”). Zu den Faktoren, die zu erheblich abweichenden Ergebnissen führen können, gehören die Risiken, die in den regelmäßigen Berichten erörtert werden, die bei der SEC eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts von Belden auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Warnhinweise und sonstigen Angaben in diesen Unterlagen sorgfältig zu lesen und zu berücksichtigen, insbesondere jene unter der Überschrift „Risikofaktoren“.’ Belden übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
MiFID II-Profis/Nur ECPs/Kein PRIIPs-KID
Der Zielmarkt des Herstellers (MIFID II-Produkt-Governance) sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Schlüsselinformationsdokument (KID) erstellt, da es für den Einzelhandel im Europäischen Wirtschaftsraum nicht verfügbar ist.