Broadcast

3 AV-Trends, die in den nächsten 12 Monaten kommen

Bob Ferguson

Sie können sich als Innovator erweisen und sich darum bemühen, nicht den Anschluss zu verlieren, wenn Sie die zukünftigen AV-Technologien kennen und bereits im Vorfeld wissen, wo diese eingesetzt werden könnten. Hier ist eine kurze Auflistung der Trends, die uns für die Zukunft der AV-Branche aufgefallen sind.

AV-Trends zur Beobachtung 

Nr. 1: Technologie für hybride/hyflexe Räume

Es ist keine Überraschung: Die Zukunft der AV-Branche umfasst die Umstellung von Arbeit und Bildung auf hybride und Online-Ansätze, mit denen die praktischen und logistischen Herausforderungen bewältigt werden können, um alle Beteiligten persönlich zusammenzubringen. 

Laut Statista vertraut fast ein Viertel der K-12 Schulen auf hybrides Lernen. Inside Higher Ed sagt, dass drei Viertel der Kursteilnehmer Online-Kurse belegen wollen; 68 % sind an hybriden Angeboten interessiert. Ein kürzlicher Accenture-Bericht zeigt, dass 63 % der Unternehmen mit hohem Umsatzwachstum und 83 % aller Mitarbeiter die hybriden Mitarbeitermodelle bevorzugen.

Technologien, die eine reibungslose Zusammenarbeit und Produktivität in einer Umgebung unterstützen, in der sowohl Präsenz- als auch Online-Interaktionen möglich sind, werden weiterhin gefragt sein.

Zum Beispiel: 

  • Streaming-Räume für Teambesprechungen, die mit Monitoren und Videokonferenzplattformen ausgestattet sind, an denen sowohl Büro- als auch Remote-Mitarbeiter teilnehmen.
  • Videokonferenz-„Kabinen“ oder Gruppenräume für hybride Einzelbesprechungen und kleine spontane Brainstormings.
  • Interaktive Lernwerkzeuge, die z. B. Abfragen, Chats, Bildschirmfreigaben und virtuelle Gruppenräume unterstützen.

 

Nr. 2: Wireless-Integration

Heutzutage hat sich jeder an den unkomplizierten Komfort von Wireless-Verbindungen gewöhnt. Durch die Öffnung des Funkspektrums hat die Verfügbarkeit von Bandbreiten drastisch zugenommen. Durch diese zusätzliche Bandbreite wird die drahtlose Übertragung zu einer wahlweisen Möglichkeit für die Unterstützung von AV-Anwendungen, und dieser Trend wird sich auch weiterhin auf die Zukunft der AV-Branche auswirken.  

Mobilfunkdienste mit 5G bringen eine höhere Geschwindigkeit, eine geringere Latenz (schnellere Reaktionen) und ermöglichen es, problemlos mehr Geräte gleichzeitig zu verbinden. Durch die fortschrittliche Antennentechnologie ermöglicht 5G eine viel größere Datenübertragung über Systeme, da die Bandbreite erhöht wird. Sie können die Reichweite erhöhen, indem Sie die Mobilfunkabdeckung in Ihr Gebäude hinein erweitern.

Wi-Fi 6 und das 6 GHz-Band eröffnen auch ein neues Spektrum, das bisher nicht zu den unlizenzierten Spektren gehörte. Die IEEE 802.11 Arbeitsgruppe hat schon jetzt einen neuen Standard veröffentlicht, um die Vorteile dieses neuen 6 GHz-Band zu nutzen. Es heißt Wi-Fi 6E und ist eine Erweiterung von Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E-Geräte werden im 6-GHz-Band arbeiten und haben damit Zugriff auf die vierfache Bandbreite dessen, was Wi-Fi derzeit in den Bändern 2,4 GHz und 5 GHz bietet. Sobald dies in der AV-Branche eingeführt ist, sollten Sie nach AV-Geräten Ausschau halten, die die Vorteile nutzen.

 

Nr. 3: Fortgesetzte AV-over-IP-Adoption

Frühere AV-Systeme waren auf Input-Geräte (ähnlich wie Mikrofone) und Ausgangssignale (ähnlich wie Lautsprecher) ausgerichtet. Für die Zusammenarbeit dieser Systeme waren weitere speziell entwickelte elektronische Geräte erforderlich, um die Signale zu verarbeiten und an die richtige Stelle zu leiten. 

AV über IP umgeht viele dieser Herausforderungen, indem es AV-Daten über ein Netzwerk oder das Internet überträgt. Außerdem ist es kostengünstig und leicht skalierbar. Aus diesem Grund betrachten wir das anhaltende Wachstum von AV over IP als einen weiteren Trend, der permanent in der Zukunft der AV-Branche bestehen wird. 

AV-Signale sind zu digitalen Signalen geworden (Einsen und Nullen), und einer der effizientesten Wege zur Übertragung dieser Einsen und Nullen sind Ethernet-Pakete. Noch ist diese Technologie nicht kinderleicht zu bedienen, doch die Systeme haben bei der Bewältigung von Latenz- und Bandbreitenproblemen schon einen weiten Weg zurückgelegt.  

Zusätzlich können AV-Systeme – egal ob in ihrem eigenen Netzwerk oder als Teil des Gebäudenetzwerks – mittlerweile die Vorteile der Netzwerkdiagnose zur Fehlersuche und Umleitung von Signalen nutzen, um den Betrieb der AV-Systeme sicherzustellen. 

Ein weiterer großer Vorteil von AV over IP ist seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei Veränderungen. Beispielsweise: Falls Sie einen flexiblen Raum für viele Anwendungen benötigen, können Sie den Raum mit Kabeln der Kategorie 6A verkabeln. Dort kann ein Patchkabel im Telekom-Schalterschrank umgesteckt werden, um AV-Eingangs- oder Ausgangssignale und sogar Niederspannungsstrom an jeden Ort zu liefern, an dem sich eine Buchse befindet. 

Unterstützung für diese wichtigen AV-Trends

Lassen Sie nicht zu, dass der am wenigsten kostspielige Teil Ihres AV-Systems die meisten Systemausfälle verursacht. Vergessen Sie nicht: Der Erfolg dieser AV-Innovationen – hybrides Arbeiten und Lernen, 5G/Wi-Fi 6 Geräteintegration und AV over IP – ist von der Netzwerkinfrastruktur abhängig. Die zunehmende Zahl von Benutzern und Geräten (kabelgebunden und drahtlos) führt dazu, dass Bandbreite und Kapazität noch wichtiger für die Unterstützung neuer Technologien und Anwendungen werden.

Ungeachtet der Art der eingesetzten Technologie (Videokonferenzen, Unified Communications, Arbeitsplatzverwaltungsanwendungen usw.) ist eine Unterstützung durch eine leistungsstarke Verkabelung und Verbindungstechnik erforderlich. 

Kabel ist dabei nicht gleich Kabel – achten Sie daher auf die Spezifikationen der Kabel, die sie für AV auswählen. Zur Gewährleistung einer hervorragenden Leistung ist es empfehlenswert, dass Sie Kabel einer vertrauenswürdigen und renommierten Marke wählen, die empfohlenen Installationsvorschriften befolgen und hochwertige Stecker verwenden. 

Erfahren Sie mehr über die Zukunft der AV-Branche – oder prüfen Sie, ob Ihre Netzwerkinfrastruktur zur Unterstützung dieser Trends geeignet ist.


Schicken Sie mir Ihre Fragen