Rechenzentren

5 gängige Arten von Rechenzentren: Kennen Sie die Unterschiede?

Shad Sechrist

Es gibt viele Arten von Rechenzentren und keine zwei sind gleich, wenn es um ihr Design geht – oder um die Anwendung oder die Daten, die sie mit ihrer Netzwerk-, Rechen- und Speicherinfrastruktur unterstützen.

 

Rechenzentren stehen im Mittelpunkt der modernen Technologie und der digitalen Revolution, die in nahezu alle Branchen stattfindet. Sie sind für alles verantwortlich – von zugänglichen Gesundheitsakten und medizinischen Informationen bis hin zur Verarbeitung und Analyse von Daten zur Unterstützung der industriellen Automatisierung.

 

Werfen wir einen Blick auf fünf gängige Arten von Rechenzentren und darauf, wie sie eingesetzt werden.

 

1. Unternehmens-Rechenzentren

Ein Unternehmensrechenzentrum ist eine private Rechenzentrumseinrichtung, die ein einzelnes Unternehmen unterstützt. Diese Arten von Rechenzentren eignen sich am besten für Unternehmen, die besondere Netzwerkanforderungen haben, oder Unternehmen, die genügend Geschäft generieren, um von Skaleneffekten zu profitieren. Unternehmens-Rechenzentren werden individuell gebaut, damit sie mit den charakteristischen Apps und Prozessen des Unternehmens kompatibel sind.

 

Diese Rechenzentren befinden sich entweder am selben Standort wie das Unternehmen (vor Ort) oder außerhalb des Geländes an einem Standort, der wegen seiner gebotenen Verbindungstechnik, Leistung oder Sicherheit ausgewählt wurde. Beispiel: Ein Unternehmen kann entscheiden, den Geschäftsbetrieb vom Rechenzentrumsbetrieb zu trennen, was in einem Katastrophenfall von Vorteil ist. Oder es könnte entscheiden, sein Rechenzentrum in einem kälteren Klima zu bauen, um die Energienutzung zu reduzieren.

 

In beiden Fällen verwaltet die unternehmensinterne IT-Abteilung typischerweise den Whitespace (IT-Geräte und Infrastruktur). Der Greyspace (Backend-Komponenten und Geräte im Rechenzentrum) können entweder ausgelagert oder vom Verwaltungsteam für interne Anlagen zusammen mit der IT-Abteilung verwaltet werden.

 

2. Multi-Tenant-/Colocation-Rechenzentren

Multi-Tenant-Rechenzentren (auch unter dem Begriff Colocation-Rechenzentren bekannt) vermieten Unternehmen, die ihre Computer-Hardware und Server außerhalb ihres Standorts hosten wollen, Platz in einem Rechenzentrum. Diese Einrichtungen stellen die angemessenen und erforderlichen Rechenzentrumskomponenten bereit: Leistung, Kühlung, Sicherheit und Netzwerktechnikgeräte.

 

Unternehmen, die nicht über den Platz für ein eigenes Rechenzentrum verfügen bzw. über ein IT-Team, das sich ausschließlich um die Verwaltung eines Rechenzentrums kümmert, wählen häufig ein Colocation-Rechenzentrum. Dies ermöglicht ihnen, ihre finanziellen und Personalressourcen für andere Initiativen einzusetzen.

 

Ein Unternehmen kann die Menge an Platz, den es zum Hosten seiner Daten benötigt, mieten, und diese bei Änderung seiner Anforderungen schnell erhöhen oder verringern. Alle Arten von Branchen nehmen Multi-Tenant-Rechenzentren in Anspruch – vom Gesundheits- und Bankwesen bis hin zu Fertigungsunternehmen und Regierungsbehörden.

 

Die Anforderungen, die an diese Art von Rechenzentren gestellt werden, sind enorm. Kunden erwarten ständige Verfügbarkeit, hinreichend Bandbreitenkapazität und die Möglichkeit, auf Daten schnell und jederzeit zugreifen zu können. Um diesem zunehmenden Druck standzuhalten, erneuern Multi-Tenant-Rechenzentren ihre Hardware und Technologie oft häufiger als ein Unternehmens-Rechenzentrum.

 

3. Hyperscale-Rechenzentren

Hyperscale-Rechenzentren sind auf die Unterstützung sehr großer IT-Infrastrukturen ausgelegt. Laut der Synergy Research Group gibt es nur 700 Hyperscale-Rechenzentren – das sind jedoch zweimal so viele wie vor fünf Jahren. Obgleich dies im Vergleich zu der Anzahl von Rechenzentren weltweit ein kleiner Prozentsatz sein mag (es gibt mehr als 7 Millionen Rechenzentren weltweit), sind Hyperscale-Rechenzentren auf dem Vormarsch. Interessanter Fakt: Amazon, Microsoft und Google verfügen über mehr als die Hälfte aller Hyperscale-Rechenzentren.

 

Wie bei Unternehmens-Rechenzentren sind Hyperscale-Rechenzentren im Besitz des Unternehmens, das sie unterstützen, und werden von diesem betrieben. Allerdings werden sie in einem viel größeren Umfang für Cloud-Computing-Plattformen und zur Speicherung von Big Data eingesetzt. Ein typisches Hyperscale-Rechenzentrum hat mindestens 5.000 Server, 500 Schränke und 10.000 Quadratfuß Stellfläche.

 

4. Edge-/Micro-Rechenzentren

Die Nachfrage nach sofortiger Verbindung, die Expansion von IoT und der Bedarf an Analysen und Automatisierung treiben das Wachstum von Edge-Lösungen voran, sodass die Rechenvorgänge näher an den tatsächlichen Daten stattfinden.

 

Diese Arten von Rechenzentren sind klein und befinden sich nahe den Personen, für die sie die Echtzeit-Datenverarbeitung, Analysen und Maßnahmen übernehmen, und ermöglichen somit die latenzarme Kommunikation mit intelligenten Geräten. Da Edge-Rechenzentren die Möglichkeit bieten, Daten in unmittelbare Nähe zum Endnutzer zu verarbeiten, können Unternehmen Kommunikationsverzögerungen reduzieren und das Kundenerlebnis verbessern.

 

Während innovative Technologien weiterhin die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, transformieren, von Robotern, Telemedizin und 5G bis hin zu autonomen Fahrzeugen, tragbarer Gesundheitstechnologie und intelligenten Stromnetzen, werden wir im Laufe der Zeit mehr Rechenzentren dieser Art sehen.

 

5. Container-/Modulare Rechenzentren

Ein Container-Rechenzentrum ist gewöhnlich ein Modul oder ein Frachtcontainer mit gebrauchsfertigen Plug-and-Play-Rechenzentrumskomponenten: Server, Speicher, Netzwerktechnikausrüstung, UPS, Generatoren, Klimaanlagen usw.

 

Das Konzept eines Container-/modularen Rechenzentrums wurde zum ersten Mal vor etwa 15 Jahren vorgestellt und wird heute für zeitlich befristete oder permanente Bereitstellungen eingesetzt. Modulare Rechenzentren befinden sich oft an Baustellen oder in Katastrophengebieten (z. B. zur Unterstützung von alternativen Gesundheitspflegestandorten während der Pandemie). In permanenten Umgebungen werden sie eingesetzt, um Freiraum in einem Gebäude zu schaffen oder einem Unternehmen zu ermöglichen, sich schnell zu vergrößern, um neue Technologien zu integrieren. So kann z. B. eine Bildungseinrichtung seine IT-Infrastruktur erweitern, um digitale Klassenzimmer zu unterstützen.

 

Beldens kollaborativer Ansatz gegenüber Rechenzentren

Das für Rechenzentren zuständige Team bei Belden versteht, was erforderlich ist, um ausgezeichnete Verbindungstechnik, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 24 Stunden am Tag und 7 die Woche, verbesserte Netzwerksicherheit und Skalierbarkeit in jeder beliebigen Rechenzentrumsumgebung zu erzielen.

 

Wir können die Anforderungen bezüglich Datenübertragung und Dichte für Unternehmens-, Multi-Tenant-, Hyperscale-, Edge- und modulare Rechenzentren mit ganzheitlichen Rechenzentrumskomponenten und -lösungen unterstützen, die von Stromversorgung und Kühlung bis Sicherheit, Zugriffskontrolle, Überwachung und mehr reichen.

 

Unser kollaborative Ansatz setzt zunächst den Schwerpunkt auf Ziele, Herausforderungen und betriebliche Erwägungen sowie auf die Schaffung einer optimalen Lösung, die in Ihre Rechenzentrumsumgebung passt. Bei der Besprechung von Konzepten generieren wir Ergebnisse, die nicht möglich wären, wenn eine Person in einem Silo arbeiten und versuchen würde, das Problem allein zu lösen. Aus Zusammenarbeit ergibt sich Innovation und Innovation gibt Unternehmen das, was sie für ihren Erfolg benötigen.

 

Möchten Sie mehr über unsere Komponenten und Lösungen für Rechenzentren erfahren? Beginnen Sie hier und schauen Sie sich auf jeden Fall das Webinar Wichtige Einblicke in die fünf Arten von Rechenzentren an, das wir in Partnerschaft mit Graybar präsentiert haben.