Industrielle Automatisierung

Modernisierung des Nahverkehrs, um die Rollen der Betreiber neu zu gestalten und die Fahrgastzahlen zu verbessern

Pradeep Kumar

Die alternde Infrastruktur, die Auswirkungen von Einpersonenkraftwagen auf die Umwelt und die Fahrgastnachfrage bringen die Nahverkehrssysteme auf den Weg zur Modernisierung. Schauen Sie sich an, wie die Reise aussieht.

 


 

Heute, da fast 12 % der Arbeitnehmer in den größten US-Städten mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln, werden die Transportsysteme, auf die sie angewiesen sind, durch eine veraltete Infrastruktur unterstützt.

Tatsächlich haben jahrzehntelange Unterinvestitionen zu einem Rückstand von 105 Milliarden US-Dollar beim Reparaturbedarf für den Nahverkehr im ganzen Land geführt. Wenn diese Upgrades nicht angegangen werden, werden mit Sicherheit noch mehr Verzögerungen und Störungen folgen, die sich in Zukunft negativ auf die Nutzung des Nahverkehrs auswirken werden. Agenturen und Behörden müssen sich auch mit ständig steigenden Wartungs- und Betriebskosten auseinandersetzen und das Budget für diese bereit halten.

 

Nehmen wir zum Beispiel die New York Metropolitan Transportation Authority (MTA). Endlich werden große Investitionen in Verbesserungen wie die Wi-Fi-Infrastruktur zur Unterstützung der Smartphone-Nutzung und Signalsysteme getätigt, um die grundlegende Technologie zu aktualisieren, die bis in die frühen 1900er-Jahre zurückreicht.

 

Die derzeitige Infrastruktur des Landes mag uns durch das letzte Jahrhundert gebracht haben, aber jetzt ist es an der Zeit, sicherzustellen, dass sie das nächste Jahrhundert und darüber hinaus unterstützen kann. Diese Infrastrukturinvestitionen werden sich auch auf andere Weise auszahlen: Nach Angaben der American Public Transportation Association generieren jede 1 US-Dollar, die in den öffentlichen Verkehr investiert werden, 5 US-Dollar wirtschaftliche Rendite.

 

Die alternde Infrastruktur – in Verbindung mit den Auswirkungen von Einpersonenfahrzeugen auf die Umwelt und die Nachfrage der Fahrgäste nach schnellem, reibungslosem Service – führt die Nahverkehrssysteme unweigerlich zur Modernisierung.

 

Ob bereit oder nicht, der modernisierte Nahverkehr kommt – und hier erfahren Sie, was diese Veränderungen für Betreiber und Fahrgäste bedeuten.

 

Modernisierte Systeme und Infrastruktur

 

Die Modernisierung von Nahverkehrssystemen bedeutet die Modernisierung von End-to-End-Diensten und Konnektivitätskapazitäten. Dies bedeutet nicht nur Upgrades bestehender Technologien, sondern auch die Bereitstellung neuer Lösungen, wie z. B.:

  • Wi-Fi, damit Fahrgäste und Mitarbeiter in Verbindung bleiben, egal wo sie sich befinden
  • Freihändige Fahrpreiserfassung für schnelleres Einsteigen, ohne dass die Fahrgäste ihr Smartphone benutzen oder eine Karte antippen oder durchziehen müssen
  • Gesichtserkennung für mehr Sicherheit
  • Mobile Apps zur Optimierung des Fahrgasterlebnisses
  • Digitale Beschilderung in Zügen und Bahnhöfen sowie Geolokalisierungsdienste für Sicherheit und Wegfindung
  • Sensoren, um alles von der Luftqualität bis zur Raddrehzahl zu verfolgen
  • Einbruchserkennung zur Überwachung von Hindernissen oder Beschädigungsversuchen
  • Überwachungs- und Videomanagementsysteme zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten und Waffen sowie zur Lokalisierung von Bereichen, die Aufmerksamkeit oder Verbesserung benötigen
  • Automatische Fahrgastzählsysteme für das Kapazitätsmanagement
  • Netzwerkmanagementsysteme, die es den Betreibern ermöglichen, leicht zu verstehen, was mit dem Netzwerk passiert

 

Modernisierte Arbeitsabläufe für Betreiber

 

Im Rahmen der Veränderung des Nahverkehrs durch Technologie modernisieren die Betreiber auch ihre Arbeitsweise.

 

Automatisierung kann dazu beitragen, die Belegschaft des Nahverkehrs zu stärken und die verfügbaren Arbeitsressourcen zu optimieren, indem der Aufwand von Aufgaben wie Fahrgelderhebung, Ticketverkauf und Sicherheitsüberwachung abgelenkt wird, damit sich die Mitarbeiter auf andere, wichtigere Projekte konzentrieren können.

 

Datengesteuerte Dashboards verbinden die Mitarbeiter mit Echtzeit-Betriebsdaten, die über die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Service für die Fahrgäste berichten.

 

Eine Videowand in der Betriebsleitzentrale bietet eine Kameraüberwachung in Echtzeit, um den Betreibern Einblicke in alles zu geben, vom Verkehrsfluss bis zum Streckenstatus, damit sie den Verkehr besser kontrollieren, mechanische Probleme oder Notfälle erkennen und darauf reagieren und mit den Fahrgästen über Verspätungen oder Änderungen kommunizieren können.

 

Diese Änderungen werden den Betreibern helfen, die Nahverkehrssysteme sicher zu betreiben, was das Ziel Nr. 1 ist. Jedes Mal, wenn ein Transportsystem stoppt, kommt auch der Umsatz zum Erliegen. Wenn potenzielle Probleme erkannt und behoben werden, bevor es zu Verspätungen oder Störungen kommt, bleiben Geld und Fahrgäste in Bewegung.

 

Modernisiertes Fahrgasterlebnis

 

Problemlose Fahrgasterlebnisse sorgen für die Zufriedenheit der Fahrgäste. Die Erwartungen der Fahrgäste an die Intuitivität des Erlebnisses steigen. Sie möchten die Möglichkeit haben, ihre täglichen Reisen selbst zu verwalten, ohne mit vielen Menschen interagieren oder in Warteschlangen stehen zu müssen.

 

Die Modernisierung des Transporterlebnisses bedeutet, dass der gesamte Reiseprozess reibungslos und automatisiert abläuft. Die Fahrgäste müssen nicht mehr in der Schlange stehen, um eine Fahrkarte zu bezahlen, warten, bis jemand die Fahrkarte überprüft, oder sich in die Schlange stellen, um einzusteigen – und sie können in jedem von ihnen gewählten Format bezahlen. Echtzeit-Updates werden immer auf großen Bildschirmen sowie in mobilen Apps verfügbar sein.

 

Bauen Sie Ihr eigenes zuverlässiges Backbone auf

 

Die Experten für den Nahverkehr in unserem Customer Innovation Center helfen Agenturen, Behörden und Integratoren dabei, zu ermitteln, was verbessert werden muss und welche Altsysteme erhalten werden können. Gleichzeitig entwickeln sie eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihren Zielen und Anforderungen in Bezug auf Kommunikation, Sicherheit und Betrieb entspricht.

 

Unsere Designs stellen außerdem sicher, dass die Betreiber im Falle eines Problems im Netzwerk sofort feststellen können, wo und warum der Ausfall aufgetreten ist, sodass er sofort behoben werden kann, wodurch die Fehlerbehebungszeit erheblich verkürzt wird.

 

Mit dem Validierungslabor von Belden können Sie Szenarien simulieren und Herausforderungen diskutieren, ohne dass es zu Ausfallzeiten in Ihrem realen Netzwerk kommt. Wir sorgen auch dafür, dass Ihr Betrieb und Ihre Wartung während der Infrastrukturprojekte online bleiben.

 

Wenn es um modernisierten Nahverkehr geht, sollte das Ziel immer ein vertrauenswürdiges, zuverlässiges Backbone sein, das auf der MPLS-TP-Technologie aufbaut. Wir sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk niemals ausfällt – unabhängig davon, welche Systeme und Anwendungen es unterstützt.

 

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Sie bei der Steuerung, Verwaltung und Visualisierung Ihres gesamten Nahverkehrssystems – Züge, Gleise, Gleisanlagen, Bahnhöfe und Betriebsleitzentralen – in einem leistungsstarken Kommunikationsnetzwerk unterstützen können.

 

Passende Ressourcen:

Die Bedeutung der Automatisierung des Massentransits für die Fahrgastzufriedenheit

Digitale Transformation und die Nahverkehrsbranche

Alle an Bord des Zukunftszuges