Industrielle Automatisierung

Die Bedeutung der Automatisierung des Massentransits für die Fahrgastzufriedenheit

Pradeep Kumar

Die Zeiten langer, unbequemer Reisen und langer Pendlerschlangen liegen hinter uns, denn die Automatisierung und die intelligente Infrastruktur im Nahverkehr setzen sich durch.

 

Die Fahrgäste von heute erwarten einen minimalistischen, unkomplizierten Fahrgastservice: weniger Verspätungen, Einsteigen ohne Fahrschein, Apps zur Reiseplanung und Erinnerungen an Abfahrten/Haltestellen.’ Sie wollen sicher und einfach pendeln. Außerdem ist einfacher Zugriff auf Systeme wie Telefone oder Gegensprechanlagen erforderlich, über die Sicherheitsprobleme direkt an die Verkehrsbehörden gemeldet werden können.

 

Doch die Fahrgäste sind nicht die einzigen, die sich eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs wünschen.’ Verkehrsbehörden sowie die für die Installation und Integration dieser Plattformen verantwortlichen Systemintegratoren suchen nach vollständig automatisierten Steuerungssystemen , die beispielsweise automatische Inbetriebnahmeberichte und Benachrichtigungen unterstützen, wenn ein Gerät, etwa eine Kamera oder ein Sensor,’nicht funktioniert.

 

Präsident Biden und das US-Verkehrsministerium’ Die Federal Transit Administration hat außerdem Milliarden von Dollar an Bundesmitteln für große Infrastrukturprojekte im ganzen Land angekündigt, darunter über $292 Millionen, um eine kritische frühe Phase des Hudson-Tunnel-Projekt in New Jersey, $400 Millionen für New York’ s Second Avenue Subway-Erweiterung und weitere $100 Millionen für den Gateway Tunnel, ebenfalls in New York. Aus diesem Grund sind viele Agenturen zu dem Schluss gekommen, dass es jetzt an der Zeit ist, Verbesserungen vorzunehmen.

 

In anderen Fällen, selbst wenn die Bundesfinanzierung nicht’ Um dies zu gewährleisten, müssen die Verkehrsbetriebe ihre veraltete und marode Infrastruktur modernisieren.— einschließlich ihrer Netzwerke— um sich auf die bevorstehende Welle der Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs vorzubereiten. Da Nachhaltigkeit einen immer größeren Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat und der öffentliche Nahverkehr als umweltfreundliche Art des Reisens angesehen wird, werden Behörden zwangsläufig die Sicherheit und Effizienz verbessern müssen. Es werden bereits Investitionen in die Infrastruktur getätigt, um neue Systeme zu unterstützen, wie z. B. den Hochgeschwindigkeits-Personenzugverkehr zwischen Los Angeles und Las Vegas.

 

Die Automatisierung des Nahverkehrs beginnt mit einem Netzwerkverwaltungssystem.

 

Unabhängig davon, ob das Ziel darin besteht, die Sicherheit, die Zuverlässigkeit oder die Wartezeiten zu verbessern, sollten Aktualisierungen von Nahverkehrssystemen beim Netzwerk ansetzen. Dadurch wird die Grundlage für die Automatisierung und Effizienz geschaffen, die sich Fahrgäste und Arbeitnehmer wünschen.

 

Sobald eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur mit MPLS-TP-Technologie eingerichtet ist, die ein enormes Potenzial ohne Betriebsausfälle bietet, kann die Automatisierung bestimmter Komponenten eingesetzt werden, um Systemintegratoren und Nahverkehrsunternehmen dabei zu unterstützen, diese Ziele zu erreichen und die Fahrgastzufriedenheit zu verbessern.

 

Lassen’ Betrachten wir ein Beispiel. Ohne Automatisierung des Nahverkehrs muss ein Disponent oder Zugführer die Zugbewegung und die Signalisierung manuell steuern und gleichzeitig Kommunikationsfehler manuell überprüfen. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben mit einem Netzwerkverwaltungssystem wird die Zugsteuerung autonomer, was Fahrgästen und Arbeitnehmern zugute kommt. Wenn etwas Ungewöhnliches passiert, werden die Fahrdienstleiter sofort per SMS, E-Mail oder einer anderen Kommunikationsmethode benachrichtigt, damit sie die Züge anhalten oder umleiten können. Das erleichtert ihre Arbeit und reduziert gleichzeitig die Ausfallzeiten für die Fahrgäste.

 

Wenn beispielsweise eine mit dem Netzwerk verbundene Kamera im Depot oder auf dem Betriebsgelände eine Betriebsstörung aufweist, informiert ein Alarm sofort die richtige Person und zeigt genau an, welche Kamera Wartung erfordert. Der Betreiber oder Disponent kann einem Wartungsmitarbeiter einen Auftrag erteilen, der sich in das Netzwerkverwaltungssystem einloggen kann, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Wenn sich die Kamera aus der Ferne neu konfigurieren lässt, kann die Korrektur sofort vorgenommen werden. Wenn Hardware repariert oder ersetzt werden muss, können sie sich an diesen Ort begeben und wissen genau, wohin sie gehen müssen und was sie’ Sie werden es finden, wenn sie ankommen. All dies kann ohne Ausfallzeiten oder Unterbrechungen der umsatzgenerierenden Aktivitäten oder des Fahrgastbetriebs durchgeführt werden.

 

Wir’ Wir sind Experten für die Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs

 

Änderungen und Modernisierungen der Nahverkehrsinfrastruktur können frustrierend sein. Wie können Sie feststellen, ob neue Systeme in Ihrer Umgebung funktionieren?— und mit Ihrer vorhandenen Technologie und Ausrüstung? Werksuntersuchungen können nur einen Teil der Ergebnisse vorhersagen (und spiegeln möglicherweise nicht die Transitbedingungen in Echtzeit wider).

 

Wenn Sie mit Belden zusammenarbeiten, führt Sie unser Customer Innovation Center durch jeden Schritt des Projekts. Unser Expertenteam für erweiterte Kommunikation hilft Ihnen bei der Planung, Inbetriebnahme und Verwaltung Ihres Projekts von Anfang bis Ende. Wir’ Darüber hinaus stellen wir einen vollständigen Inbetriebnahmeplan und eine Roadmap zur Gewährleistung der Systemqualität und -leistung bereit.

 

Um den Erfolg zu sichern,’ Außerdem erstellen wir für Sie eine Testumgebung, bevor Ihr System bereitgestellt wird. Dieser Raum spiegelt Ihre eigene Nahverkehrsumgebung wider und bietet die Möglichkeit, vorgeschlagene Lösungen und Systeme in einem Testraum einzusetzen, um zu ermitteln, wie sie’ Ich werde auf dem Feld auftreten. Dies gibt Ihnen die Gewissheit, dass das System mit allen Aspekten Ihrer Technologie funktioniert, ob es’ sa CBTC-, PTC- oder ERTMS/ETCS Level 2-Lösung.

 

Ein Ausfall des Netzes im Nahverkehr kann dazu führen, dass der moderne Bahnverkehr zum Erliegen kommt. Belden verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Projekte bei der Entwicklung einer Grundlage für die Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs zu unterstützen. Diese kann die Zufriedenheit der Fahrgäste, die Sicherheit und die Effizienz verbessern. Erfahren Sie mehr über unsere Nahverkehrslösungen.

 

Verwandte Links

 

Öffentliche Verkehrsmittel

Digitale Transformation und die Nahverkehrsbranche

Netzwerkmanagement-Software