4 Gründe, warum ICT-Integratoren von Systemen der Klasse 4 begeistert sein sollten
Mit der Version von 2023 des National Electrical Code (NEC) wurde eine neue Klasse von Stromkreisen in den USA eingeführt. Dies könnte die Art und Weise, wie Gebäude und Technologie in Zukunft mit Strom versorgt werden, verändern.
Die Klassifizierung der Klasse 4 – jetzt enthalten im NEC 2023 – standardisiert ein verbessertes Format für Elektrizität. Die Klasse 4 wird unter verschiedenen Namen geführt wie: Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement, Paket-Energie-Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), gepulster Strom und intelligente Übertragungssysteme. Diese Systeme sind einzigartig und spezifisch, und sie haben jetzt einen eigenen Abschnitt im Code erhalten.
Was macht sie so einmalig? Mit Nennspannungen von bis zu 450 V bieten Stromkreise der Klasse 4 den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, genau wie Power over Ethernet (PoE). Die Klasse 4 bietet jedoch auch die fast 20-fache Leistung von PoE über Hunderte von Metern und ist damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom.
Wie bei Klasse 2 und Klasse 3 werden auch bei Klasse 4 Stromlasten oft durch eine Technologie geliefert, die Strom und Daten in einer einzigen Kabelführung kombiniert.
ICT-Systemintegratoren haben viele Gründe, von dieser neuen Art von Stromkreisen begeistert zu sein. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dazu.
1. Gleicher Installationsprozess wie bei Systemen der Klasse 2/Klasse 3
Wie bereits erwähnt, vereint ein System der Klasse 4 Strom und Daten in einem einzigen Kabelstrang. Er bietet den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom mit der Leistung und Reichweite von Wechselstrom.
Daher können Kabel der Klasse 4 genauso installiert werden wie ein Verkabelungssystem der Klasse 2 oder 3 – und sie sind ebenso sicher (oder sicherer) wie diese Systeme. Sie bieten dabei jedoch eine höhere Schutzart.
Das bedeutet, Systemintegratoren können die gesamte Infrastruktur installieren, ohne einen zertifizierten Elektriker hinzuziehen zu müssen. Es werden keine Kabelkanäle oder Buchsen benötigt. Damit werden nicht nur Zeit und Kosten für die Installateure reduziert, sondern auch Einsparungen und optimierte Zeitpläne an die Kunden weitergegeben.
Für das Circa Resort & Casino Las Vegas traf das zu. Anstatt eine eigene Wechselstromversorgung zu wählen, wollten die Eigentümer dieses 1,2 Millionen Quadratfuß großen Hochhauses Digital Electricity (Stromkabel) als Backbone-Infrastruktur für die Stromverteilung nutzen, ein System der Klasse 4, um dadurch den Energieverbrauch zu senken und ein intelligentes Gebäude zu realisieren. Ihre Vision umfasste die Stromversorgung aller Geräte, von der Beleuchtung und den Switches bis hin zur Raumklimatisierung und den Wireless-Zugangspunkten mit DE.
Digital Electricity Stromkabel von Belden wurden zur Unterstützung der Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur des Gebäudes bereitgestellt. Die Kabel sind so optimiert, dass sie DE sicher über die größtmöglichen Entfernungen übertragen.
Der Vertreter des Projekteigentümers schätzt die Einsparungen bei den Aufbaukosten aufgrund der Kombination aus einem System der Klasse 2 und DE-Kabeln von Belden anstelle von dedizierter Wechselstromversorgung auf zwischen 2 Millionen und 3 Millionen USD.
2. Ein erweitertes Arbeitsfeld
Da sich Systeme der Klasse 4 zunehmend durchsetzen, bieten sie Systemintegratoren die Möglichkeit, ihr Leistungsspektrum zu erweitern. So können sie ihren Marktanteil erhöhen und erhalten bessere Chancen für ein kontinuierliches Geschäftswachstum. Je mehr unterschiedliche Leistungen Systemintegratoren für einen Kunden erbringen können, desto intensiver wird deren Beziehung. Sie werden regelmäßig Leistungen anfragen, weil sie sich in Bezug auf die Entwicklung ihrer Technologie- und Infrastrukturlösungen auf Sie verlassen können.
Das Circa Resort & Casino Las Vegas ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dies funktionieren kann. Die Eigentümer dieser Immobilie konnten sich auf eine kleinere Gruppe von Partnern verlassen, um alle Niederspannungssysteme in den Räumlichkeiten zu entwerfen und zu installieren: fortschrittliche Gebäudeautomation, digitale Raumsteuerungen, Wireless Access Points, PoE-LED-Beleuchtung und mehr. Sie alle nutzen modernste DE-Technologie (Klasse 4). Damit ist das Resort das intelligenteste Gebäude in der Innenstadt von Las Vegas.
3. Möglichkeiten für kontinuierliche Umsätze
Intelligente Gebäudesysteme schaffen meist einen Mehrwert für alle Beteiligten. Für Endnutzer können sie den Energieverbrauch senken, bestimmte Prozesse automatisieren, den Nutzerkomfort verbessern und Daten sowie wertvolle Einblicke in das Gebäude vermitteln, damit die Eigentümer darauf basierende optimale Entscheidungen treffen. Für Systemintegratoren bieten sie eine weitere neue Möglichkeit: entfernte Systemüberwachung und proaktives Management sowie die Möglichkeit kontinuierlicher Umsätze.
Systeme der Klasse 4, wie etwa Digital Electricity, unterstützen die entfernte Überwachung des Stromverbrauchs. Laut VoltServer, dem Unternehmen, das Digital Electricity entwickelt hat, verfügt die Technologie über integrierte Intelligenz, die eine Überwachung und Kontrolle von jedem Ort aus ermöglicht. So lässt sich die Leistungsaufnahme in Echtzeit nachverfolgen, die Protokollierung von Stromereignissen und -fehlern wird unterstützt und Updates werden ohne Unterbrechung der Stromlieferung bereitgestellt.
4. Eine Chance, Ihr Unternehmen hervorzuheben
Wenn Sie die Funktionsweise und die Vorteile neuer Technologien und Anwendungen wirklich verstehen, werden Ihre Kunden Sie als Vordenker in der Branche betrachten. Denn sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie sich über neue Technologien informieren oder bei ihrem nächsten Projekt etwas Neues und Innovatives ausprobieren möchten. An einen Systemintegrator, der die Technologie bereits kennt und ihnen die Vor- und Nachteile erläutern kann.
Hören Sie mehr dazu: Was Systemintegratoren über Systeme der Klasse 4 denken
Belden führte kürzlich Gespräche mit NSCA und dem Systemintegrator ASD über Systeme der Klasse 4 und darüber, wie sie die Branche verändern werden. Auch die Arbeit von Systemintegratoren war ein Schwerpunkt. Sehen Sie sich das Webinar an – es steht Ihnen jederzeit auf Abruf zur Verfügung.
Verwandte Links
Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen