Intelligente Gebäude
Von der Information zur Norm: Wie wichtig ist die Klassifizierung von Datenzentren?
01.03.2023
Mobile Schaltschränke an der Seitenlinie beim Super Bowl. Geräte, die Daten in einem Tesla erfassen und übertragen. Kleine Edge-Standorte in Containerlösungen. Ein Kontrollraum in einer Industrieanlage. Ein Rechenzentrum vor Ort in einem Krankenhaus. Ein riesiges Hyperscale-Rechenzentrum, das Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft unterstützt. Was verbindet sie miteinander? Sie alle sind Rechenzentren. Und sie haben sehr unterschiedliche Anforderungen, da sie ganz verschiedene Zwecke erfüllen.
Weltweit gibt es unzählige Rechenzentren, die Tausende von Anwendungen in den unterschiedlichsten Märkten bedienen. Jedes Rechenzentrum ist so konzipiert und aufgebaut, dass es spezifische Anforderungen und Anwendungen unterstützt. Angesichts dieses breiten Spektrums an Definitionen und Anwendungsfällen stellt sich die Frage, wie die Branche überhaupt Standards entwickeln kann, die für alle Arten von Rechenzentren nützliche Orientierungshilfen bieten. Das ist eine schwierige Aufgabe – um es vorsichtig auszudrücken.
Doch genau das ist das Ziel des ANSI/TIA-942 Standards für die Telekommunikationsinfrastruktur von Rechenzentren. Sie legt Mindestanforderungen für Rechenzentren und deren physische Infrastruktur fest. ANSI/TIA-942 deckt nicht nur die Aspekte für Platzbedarf, Layout, Verkabelungsinfrastruktur und Umwelt ab, sondern enthält auch Anhänge für die Zuverlässigkeit von Rechenzentren und andere AMEP-Überlegungen (Architektur, Mechanik, Elektrik und Sanitärtechnik).
Der Anhang enthält vier Klassifizierungen bzw. Bewertungen von Rechenzentren, die sich auf verschiedene Stufen der Ausfallsicherheit der Infrastruktur beziehen. Höhere Bewertungen entsprechen einem höheren Grad an Ausfallsicherheit. Die Bewertungen wurden ursprünglich in Zusammenarbeit mit der Tier-Klassifizierung für Rechenzentren des Uptime Institute als Grundlage erstellt und lauten wie folgt:
- 1: Basis-Infrastruktur. Ein Rechenzentrum, das nur begrenzten Schutz vor physischen Ereignissen bietet, mit Komponenten mit einfacher Kapazität und einem einzigen, nicht redundanten Versorgungsweg der Geräte.
- 2: Standortinfrastruktur mit redundanten Komponenten. Ein Rechenzentrum, das im Vergleich zur ersten Klassifizierung einen besseren Schutz vor physischen Ereignissen bietet. Es verfügt über redundante Kapazitätskomponenten und einen einzigen, nicht redundanten Versorgungsweg zur Versorgung der Geräte.
- 3: Standortinfrastruktur mit gleichzeitiger Wartbarkeit. Ein Rechenzentrum, das gegen die meisten physischen Ereignisse geschützt ist. Dazu gehören auch die Ereignisse der ersten beiden Klassifizierungen. Es verfügt über redundante Kapazitätskomponenten und mehrere unabhängige Versorgungswege für die Geräte.
- 4: Fehlertolerante Standortinfrastruktur. Ein Rechenzentrum, das gegen fast alle physischen Ereignisse (einschließlich derer, die in die ersten drei Klassifizierungen fallen) geschützt ist, um die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Es verfügt über redundante Kapazitätskomponenten und mehrere unabhängige Versorgungswege für die Geräte. Rechenzentren mit Klassifizierung-4 sind so konzipiert, dass sie einen Fehler ohne Ausfallzeiten tolerieren.
Eine Änderung der Klassifizierung von Rechenzentren steht bevor
Diese Klassifizierungen von Rechenzentren wurden in der Vergangenheit als informativ angesehen. Sie sollten den Nutzern Vorschläge, Empfehlungen und Anleitungen zur Verfügung stellen, die bei der Suche nach einem gewissen Maß an Redundanz, Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit, sich von ungeplanten Ereignissen zu erholen, berücksichtigt werden sollten.
2019 gab die TIA jedoch ihr TIA-942 Zertifizierungsprogramm bekannt, das Rechenzentren auf der Grundlage der Konformität mit Standards zertifiziert. Deshalb wird bei der Veröffentlichung von ANSI/TIA 942-C im Laufe dieses Jahres der Anhang zur Klassifizierung von Rechenzentren von informativ zu normativ geändert. Denn es gibt zu viele Variablen, die im ANSI/TIA-942 Standard nicht erfasst werden können. Anstelle von freiwilligen Richtlinien werden sie nun als obligatorische Schritte betrachtet, die unternommen werden müssen, um ein bestimmtes Leistungsniveau zu erreichen und eine TIA-942 Zertifizierung zu erhalten.
ANSI/TIA-942 bietet einen zuverlässigen Startpunkt
Die Philosophie, die hinter den Klassifizierungen der Rechenzentren im normativen Anhang steht, ist durchaus sinnvoll. Es ist jedoch auch wichtig zu erkennen, dass ein übermäßiger Verlass auf vorgeschriebene Standards nicht automatisch zu dem Rechenzentrum – oder dem Grad an Zuverlässigkeit – führt, das Sie wünschen oder benötigen. In diesem Fall verwendet TIA eine vordefinierte Checkliste zur Messung der Verfügbarkeit. Deshalb bevorzugen viele Branchenexperten informative Anleitungen oder Überlegungen, die sie für kontextbezogene Entscheidungen nutzen können. Standards berücksichtigen nur die technische Leistung als anerkannten Wert, aber in der realen Welt gibt es noch viele weitere wertorientierte Überlegungen, darunter Kosten, Zweck, Ressourcen, Zeit und andere Einschränkungen.
Standardlösungen funktionieren selten in jeder Situation. Sie können unmöglich die Anforderungen Ihres spezifischen Rechenzentrums berücksichtigen und bieten nicht immer die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen oder Entscheidungen zu treffen, die Ihrer Umgebung, Ihren Anwendungen, Ihrer Technologie und Ihren Mitarbeitern am besten gerecht werden.
Zum Beispiel ist die Verfügbarkeit in einem lebensrettenden Krankenhaus wichtiger als in einem Einzelhandelsgeschäft. Die Anforderungen an Dinge wie gleichzeitige Wartung, fehlertolerante elektrische Systeme und Temperaturüberwachung sind in diesen beiden Umgebungen vermutlich sehr unterschiedlich.
Ein weiteres Beispiel: Rechenzentren sind auch mit unterschiedlichen Arten von physischen Ereignissen konfrontiert. Wenn sich ein Rechenzentrum im Zentrum einer Großstadt befindet, in der viel gebaut wird, hat die Schaffung verschiedener Trassen für Netzbetreiber wahrscheinlich eine höhere Priorität als bei einem Rechenzentrum in einem entlegenen Gebiet.
Daher sind wir der Meinung, dass die Tabellen im Anhang eine solide Ausgangsbasis darstellen. Danach können Sie jedoch Ihre eigenen Spezifikationen festlegen, je nach Anforderungen Ihres Rechenzentrums.
Zertifizieren oder nicht zertifizieren?
Denken Sie daran: Die Zertifizierung selbst ist nie das Ziel. Stattdessen geht es darum, berechtigte Bedenken hinsichtlich Verfügbarkeit und Leistung auszuräumen.
Wenn die Zertifizierung von Rechenzentren wichtig ist (wenn Sie z. B. Ihren Kunden gegenüber nachweisen müssen, dass das Rechenzentrum von unabhängiger Seite geprüft wurde und die Anforderungen von ANSI/TIA-942 erfüllt), dann kann Ihnen die Zertifizierung sicherlich helfen, diesen Bedarf zu decken. Es ist allerdings auch wichtig, dass Sie Entscheidungen treffen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Umgebung abgestimmt sind.
Wenn die Zertifizierung von Rechenzentren kein wesentlicher Bestandteil Ihres Plans ist, dann betrachten Sie die Informationen über die Klassifizierung von Rechenzentren als Grundlage für das Leistungsniveau, das Sie erreichen müssen. Es kann Ihnen helfen, ein bestimmtes Leistungsniveau zu erreichen. Gehen Sie sinnvoll vor, und bleiben Sie dabei der Zielsetzung Ihres Rechenzentrums treu. Sollte etwas in den Tabellen nicht mit Ihrer Situation oder Ihren Bedürfnissen übereinstimmen, dann müssen Sie es nicht einbauen (es sei denn, die Zertifizierung ist eine Priorität). Möglicherweise stellen Sie aber auch fest, dass Sie die Anforderungen deutlich erhöhen müssen.
Welche Option ist die richtige für Sie?
Was ist für Ihr Rechenzentrumsprojekt am wertvollsten: die Genehmigung eines externen Prüfers oder Zertifizierers oder die Gewissheit, dass Ihr Rechenzentrum geschützt und gleichzeitig in der Lage ist, so zu funktionieren und zu reagieren, wie Sie es benötigen?
Unabhängig davon, ob Ihr Rechenzentrum die Grundlage Ihres Unternehmens ist oder ob es Ihr Kerngeschäft ergänzt, sollten Sie Belden in Ihre Überlegungen einbeziehen. Wir unterstützen Sie dabei, ANSI/TIA-942 kennenzulernen, herauszufinden, welche Rechenzentrums-Klassifizierung für Ihre Ziele am sinnvollsten ist, zu bewerten, ob eine Zertifizierung von Vorteil sein könnte und wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Rechenzentrum-Team.
Verwandte Links
Netzwerkschutz beginnt mit grundlegender Datenzentrumssicherheit
Der Wert einer Risikobewertung des Rechenzentrums für Ihr nächstes Projekt