Intelligente Gebäude

Ein Cross-Connect-System, optimiert für LAN-Umgebungen und MAC-Arbeit

Ron Tellas und Sandra Imrazene

Wenn es um die Bereitstellung von Punkt-zu-Punkt-Glasfaserkabelverbindungen geht, gibt es verschiedene Arten von Cross-Connect- und Interconnect-Systemen, aus denen Sie wählen können. Auch wenn sie sich in ihrer Funktionalität und Anwendung unterscheiden, haben sie doch eines gemeinsam: Schaltverteilersysteme ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Daten innerhalb eines Netzwerks. Dies geschieht über eine direkte kabelgebundene Verbindung. Gleichzeitig wird ein separater Patching-Bereich geschaffen, in dem jeder Port eines Geräts mit jedem anderen Port eines anderen Geräts verbunden werden kann.

 

Kürzlich haben wir darüber berichtet, wie die ursprünglichen Schaltverteilersysteme von Belden entstanden sind - und wie wir kontinuierlich auf dem Erfolg dieser BIX- und GigaBIX-Systeme aufbauen. Ziel ist es, mit der Zunahme der Kabelsignalfrequenzen weitere Schaltverteilersysteme für Netzwerke und Rechenzentren anzubieten.

 

Welches Schaltverteilersystem oder Interconnect-System Sie benötigen, hängt von Ihrem Gebäude, Ihrem Netzwerk und Ihrer Anwendung ab. Als Entscheidungshilfe betrachten wir die einzelnen Schaltverteilersysteme von Belden im Detail. Wir haben zunächst über das FiberExpress Ultra-High-Density System (UHD) gesprochen, das einen wichtigen Zugriff und Schutz für Ports bietet und gleichzeitig Verbindungstechniken mit extrem hoher Dichte unterstützt.

 

Jetzt können wir uns der Innovation im Bereich der Schaltverteilersysteme zuwenden, die als Nächstes kam: Das FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX) von Belden.

 

Lernen Sie das FX ECX Schaltverteilersystem kennen

 

Im Zuge der Veränderungen in Unternehmen und der damit einhergehenden Verlagerungen, Erweiterungen und Änderungen (MACs) können Aktualisierungen der Verbindungstechnik innerhalb von Schalterverteiler- und Interconnect-Systemen ein großes Hindernis darstellen. Techniker und Installateure arbeiten auf engem Raum, um Verbesserungen vorzunehmen, und müssen dabei so schnell wie möglich vorankommen, um die Arbeit zu erledigen. Für die Fehlersuche bei einem unerwarteten Ausfall einer Glasfaserverbindung durch beschädigte oder eingeklemmte Fasern in einem Schaltverteilersystem ist nie ausreichend Zeit vorhanden.

 

Nach der Markteinführung von FX UHD hat sich Belden auf ein Schaltverteilersystem für LAN-Umgebungen konzentriert. Das Ergebnis war das FX ECX System. Es vereinfacht das Design von Spleißkassetten und verhindert Quetschstellen durch die Integration des Managements von Kabelüberlängen in den durchsichtigen Kassettendeckel. Dadurch lassen sich viele Verbindungen auf kleinstem Raum realisieren und bis zu 288 Faseranschlüsse unterbringen, ohne dass es zu Leistungseinbußen oder Beeinträchtigungen bei der Benutzerfreundlichkeit kommt.

 

Durch innovative Merkmale wie die abnehmbaren Kassetten an der Vorder- und Rückseite aller Gehäuse (1HE, 2HE und 4HE), die eine unübertroffene Installationsflexibilität bieten und die Arbeit in engen Räumen erleichtern, wird die Effizienz bei der Installation und Wartung erheblich verbessert und wertvolle Zeit bei MAC-Arbeiten eingespart.

 

Das FX ECX-System von Belden ist so konzipiert, dass es sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabel verwalten kann, da Platzmangel in älteren Umgebungen eine große Herausforderung darstellt – insbesondere, wenn eine kleine Anzahl von Kupfer-Ports ein eigenes Patch-Panel erfordert. Durch die Verwendung von Belden KeyConnect Rahmen können diese beiden Medientypen gleichzeitig im selben FX ECX-System eingesetzt werden. Das spart Stellfläche für Schaltschränke, und die Kosten für den Kauf und den Einsatz zusätzlicher Patch-Panels, die für Kupfer bestimmt sind, entfallen.

 

FX ECX lässt sich leicht von einer Person installieren und spart auch in anderer Hinsicht Zeit und Arbeit:

 

  • Keine zusätzlichen Schienenkomponenten mehr erforderlich, da die Kassettenschienen direkt in das Gehäuse eingegossen sind
  • Obere Abdeckung und vordere/hintere Türen (in 4HE-Gehäusen), lassen sich einfach und ohne Werkzeug abnehmen und wieder anbringen
  • Herausschiebbare Trassen erleichtern den Zugriff auf den oberen Teil des Schaltschranks (diese Option kann bei Bedarf deaktiviert werden, wenn Sie es vorziehen, dass die Komponenten an ihrem Platz bleiben)
  • Wechsel von einem Rahmen zu einer Kassette ohne zusätzliche Hardware
  • Integration von Zugentlastung bei Bedarf, je nach Art des Einsatzes
  • Etikettierung auf der Vorder- und Rückseite des Gehäuses, damit Sie immer wissen, woher die Kabel kommen und womit sie verbunden sind
  • Kassetten, die platzsparend an der Wand montiert werden können

 

Das FX ECX System unterstützt außerdem alle Anschlussoptionen, einschließlich Patchkabel mit Spliceablagen, Splicekassetten, Splice-Steckverbinder und mechanische Spliceverbindungen.

 

Erfahren Sie mehr über das FX ECX System und abonnieren Sie unseren Blog. So verpassen Sie nicht, was nächsten Monat auf Sie wartet: einen Blick auf das DCX System von Belden.

 

Verwandte Links

 

FiberExpress ECX LAN Glasfaser-System

Direkte Verbindungen ermöglichen: Die Entwicklung unserer Schaltverteilerlösungen

Ein Schaltverteiler für statische und dynamische MAC-Umgebungen