Intelligente Gebäude
Direkte Verbindungen ermöglichen: Die Entwicklung unserer Schaltverteilerlösungen
29.11.2022
Schaltverteiler sind für die Leistung und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung und häufig die Grundlage für die Verbindungstechnik in Netzwerken und Rechenzentren.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit können Schaltverteilersysteme vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Konsolidierungspunkt, als Verbindung zu einem kleinen Telekommunikationsraum oder als Schaltverteiler für ein großes Rechenzentrum.
Je nach gewählter Ausführung kann ein Schaltverteilersystem an einem Schaltschrank oder an einer Wand montiert werden. So können freie Flächen besser genutzt und die Anzahl der benötigten Schaltschränke reduziert werden. Zudem sind sie für eine Vielzahl von Verbindungstechniken erhältlich, darunter Glasfaser-, Kupfer- und Koaxialkabel.
Diese Systeme haben sich seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren enorm weiterentwickelt.
Unser jahrzehntelanges Engagement im Bereich der Schaltverteilersysteme
Belden blickt auf langjährige Erfahrung im Bereich von Schaltverteilersystemen zurück. Zum besseren Verständnis unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung von Schaltverteilersystemen werfen wir am besten zunächst einen Blick auf unsere Geschichte.
Unsere kanadischen Wurzeln liegen in der Bell Telephone Company of Canada (Bell Canada), eines der ältesten Technologieunternehmen des Landes, das heute das größte Telekommunikationsunternehmen des Landes ist.
Vor vielen Jahren wurde Bari Johnson von Bell Canada aufgekauft und das Unternehmen Imperial Wire and Cable gegründet, das später zur Northern Electric and Manufacturing Company wurde. Im Laufe der Jahre war das Unternehmen auch als Northern Telecom bekannt und änderte dann seinen Namen in Nortel. Nortel galt als das Vorzeigeunternehmen der kanadischen Technologiebranche.
Im Jahr 1996 verkaufte Nortel seinen Geschäftsbereich Kabel- und Verbindungstechnik an Cable Design Technologies, aus dem dann NORDX/CDT entstand. 2004 fusionierte Belden mit CDT. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen Synergien gefunden, um den Einsatz von hochwertigen Produkten und Lösungen zu erweitern.
Nortel entwickelte das ursprüngliche BIX (Building Industry Cross-Connect) Schaltverteilersystem, das für die Sprachkommunikation konzipiert war, aber auch Installationen bis zu Kabeln der Kategorie 5e unterstützte.
Unter Verwendung derselben Technologie entwickelte NORDX/CDT 2001 das GigaBIX Schaltverteilersystem, das auf der bewährten Technologie von BIX aufbaute, jedoch Datenverbindungstechnik bereitstellte, die mit Kategoriekabeln 6 übereinstimmte und gleichzeitig eine hohe Anschlussdichte bot, wodurch Verlegungen, Ergänzungen und Änderungen vereinfacht wurden. Das System kann mit abgelängten Querverbindungsdrähten oder Patchkabeln verwaltet werden.
Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und des einzigartigen Designs schien sich jeder auf die GigaBIX-Schaltverteilersysteme zu verlassen Die GigaBIX Schaltverteilersysteme sind auch heute noch im Einsatz und bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche. Nicht zuletzt deshalb gelten wir als Nr. 1 im Bereich der Schaltverteilersysteme.
Fortsetzung der Innovationen der Schaltverteilersysteme
Auch heute, viele Jahre später, knüpfen wir an den Erfolg von BIX und GigaBIX an, um noch zuverlässigere Schaltverteileroptionen für Netzwerke und Rechenzentren anzubieten.
Da die Frequenz von Kabelsignalen zunimmt, werden in der Branche neue Schaltverteileroptionen notwendig. Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2008 das FiberExpress Ultra-High Density System entwickelt, das den Weg für die Glasfaserverbindungslösungen von Belden ebnete. Das System wird auch als unsere FX UHD-Lösung bezeichnet. Es unterstützt die kostengünstige Migration von 1G- und 10G- zu 40G- und 100G-Anwendungen durch einfaches Austauschen einer Kassette oder eines Adapterrahmens.
Auf dieser Grundlage haben wir das FiberExpress Enterprise Closet X Patch-Panel-System in 2017 entwickelt, das auch FX ECX genannt wird. Das ECX-System wurde speziell für Unternehmensnetzwerke (Enterprise) entwickelt. Die zum Patent angemeldeten, innovativen Funktionen, wie z. B. die nach vorne und hinten herausnehmbaren Kassetten, sorgen für eine erhebliche Effizienzsteigerung und bieten eine unübertroffene Flexibilität bei der Installation in engen Räumen.
Im Jahr 2019 haben wir das DCX-System für Rechenzentren vorgestellt. Dieses System kann eine extrem hohe Anzahl von Glasfaserverbindungen verarbeiten und ermöglicht es Ihnen, die Dichte von Glasfasersystemen zu erhöhen, ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Es optimiert den ROI der Glasfaserinfrastruktur und senkt die Investitions- und Betriebskosten, um die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.
Auch die Kupferverbindungstechnik kommt nicht zu kurz! Das REVConnect® 10GX Schaltverteilersystem für die Wandmontage verwendet ein Ablängen-Management, was bedeutet, dass kein Management von Kabelüberlängen erforderlich ist, keine Patchkabel verwaltet werden müssen und die Möglichkeit besteht, übrig gebliebene Kabelstücke zu recyceln, um die Kosten pro Port zu senken.
Um Ihnen die Unterscheidung zwischen diesen Schaltverteilersystemen zu erleichtern und Ihnen zu zeigen, wann Sie sie einsetzen sollten, werden wir uns 2023 mit den einzelnen Systemen näher beschäftigen. Vergewissern Sie sich, dass Sie unsere Blog-Updates abonniert haben, damit Sie nichts verpassen!
Verwandte Links
4 Anforderungen an wandmontierte Schaltverteilersysteme
6 Anforderungen an einen Glasfaserverteilerrahmen
Die Vorteile der Verwendung Ihrer Telekommunikationsraum-Wand für ein Schaltverteilersystem