Cables tested to these Category cabling standards face a length limitation of 100 m channels. As a result, all end devices must be within 100 m of a telecommunications room. This distance limit was imposed to reduce confusion as the industry progressed toward different applications (Ethernet, Power over Ethernet [PoE], etc.) und verschiedene Kabelkategorien (Kategorie 3, Kategorie 5e, 6, 6A, etc.).

 

Mit der zunehmenden Einführung intelligenter Gebäudetechnologien zur Steigerung von Effizienz, Kooperation und Sicherheit treten immer mehr Geräte und Sensoren mit niedriger Geschwindigkeit mit Unternehmensnetzwerken in Verbindung. Zwangsläufig sind einige dieser Geräte so weit vom nächstgelegenen Telekommunikationsraum entfernt, dass die Entfernungsbegrenzung von 100 m nicht eingehalten werden kann.

 

Wenn ein Gebäudeeigentümer diese Entfernung überschreiten muss, um eine Überwachungskamera in einem Parkhaus, einen —drahtlosen Zugangspunkt an der Decke einer mehrstöckigen Lobby, ein Zugangskontrollsystem in einem Lagerhaus oder Digital Signage-Bildschirme entlang eines langen Gehwegs anzubringen, gibt es einige Optionen:—

 

  • Richten Sie einen neuen Telekommunikationsraum innerhalb von 100 m Entfernung zu dem Gerät ein
  • Verwenden Sie ein Extender-Gerät, das eine lokale Stromversorgung benötigt
  • Verwenden Sie eine Glasfaserverkabelung
  • Verwenden Sie Hybridkabel (eine Kombination aus Kupfer und Glasfaser)
  • Verlängern Sie die Entfernung eines Kategorie-Kabels und ignorieren Sie die TIA-568 Normen

 

In der Regel ist die praktischste und kostengünstigste Wahl die letzte: die Verlängerung der Entfernung des verwendeten verdrillten Kupferpaarkabels. Es erfordert weder zusätzlichen Platz noch zusätzliche Ausrüstung und führt auch keine neuen potenziellen Fehlerquellen ein.’’ Da erweiterte Reichweite von TIA-568 nicht unterstützt wird, können stattdessen Anwendungsstandards als Richtlinie verwendet werden.’

 

Wie unterscheiden sich Anwendungsnormen von Verkabelungsnormen?

 

Anwendungsstandards wie IEEE berücksichtigen die Fähigkeit bestimmter Anwendungen, beispielsweise drahtlose Verbindungen oder Ethernet, auf einem Verbindungssegment ausgeführt zu werden, unabhängig von der Entfernung oder dem verwendeten Kabel.—

 

Ein hervorragendes Beispiel für Kabel, die nach Anwendungsstandards statt nach Verkabelungsstandards entwickelt wurden, sind die ’RemoteIP-Kabel von Belden. Die Kabel funktionieren mit IP-Kameras, Gebäudesensoren, drahtlosen Zugriffspunkten und PoE-LED-Beleuchtungskörpern—jedem Gerät oder Schalter, der den IEEE-Anwendungsstandards entspricht.

 

Da RemoteIP-Kabel die angeschlossenen Geräte in einer Entfernung von bis zu 215 m mit Daten und Strom versorgen können, sind sie mehr als doppelt so lang wie eine Kategorieverkabelung. Mit RemoteIP-Kabeln ist eine Übertragung von 10 Mbit/s bei 215 m, 100 Mbit/s bei 200 m und 1 Gbit/s bei 130 m möglich.’

 

Dadurch können Geräte überall dort platziert werden, wo sie’benötigt werden, ohne dass Kosten für einen neuen Telekommunikationsraum, Extender, Glasfaserkabel oder Hybridkabel entstehen.

 

Obwohl sie nicht nach Kategorie-Verkabelungsstandards getestet wurden, handelt es sich dennoch um Standardkabel, die jedoch stattdessen nach einem Anwendungsstandard getestet wurden.’’—

 

Was ist der Unterschied?’ Wenn Sie Anwendungsstandards befolgen, müssen Sie die Beschränkung des Links beachten,—der’nicht durch die Länge definiert ist. Stattdessen wird es durch Merkmale in den Anwendungsstandards definiert.’

 

Wenn Sie sich auf die Anwendungsnormen und die elektrischen Beschränkungen der Verbindung konzentrieren, können Sie längere Entfernungen dadurch erreichen, dass Sie die Datengeschwindigkeit eines Kabels verringern, was sich für Geräte mit geringer Geschwindigkeit anbietet. So können Sie den Einfügungsverlust verbessern und größere Längen erreichen (erweiterte Reichweite).

 

Testen der Leistung von Anwendungen mit erweiterter Reichweite

 

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Testen nach Anwendungsstandards statt nach Verkabelungsstandards:

 

  1. Kanaltest. Der Kanal umfasst das Kabel zwischen Fernmelderaumvermittlungs-Switch und dem Endgerät.
  2. Permanente Verbindungsprüfung. Der permanente Link ist der feste Teil des Kanals (der Teil, der sich’nicht ändert oder bewegt). Es sind keine Patchkabel oder Gerätekabel enthalten.’

 

Bei der Überprüfung der verlängerten Reichweite für eine bestimmte Anwendung sollte das Prüfgerät für herstellerspezifische Testgrenzen eingestellt werden, um ein einfaches Bestehen/Fehlschlagen der Prüfung zu ermöglichen.

 

Damit können Sie die Leistung Ihrer Verkabelung über 100 m hinaus zuverlässig testen und sicherstellen, dass es keinen Leistungsabfall geben wird.

 

Verwandte Links

 

Anwendungsbasierte RemoteIP-Kabel

RemoteIP-Kabel: Ein neuer Weg zum Überwinden der Entfernungsbeschränkungen von 100 m

4 Überlegungen zur Erweiterung der Kabelreichweite



 

Cables tested to these Category cabling standards face a length limitation of 100 m channels. As a result, all end devices must be within 100 m of a telecommunications room. This distance limit was imposed to reduce confusion as the industry progressed toward different applications (Ethernet, Power over Ethernet [PoE], etc.) und verschiedene Kabelkategorien (Kategorie 3, Kategorie 5e, 6, 6A, etc.).

 

Mit der zunehmenden Einführung intelligenter Gebäudetechnologien zur Steigerung von Effizienz, Kooperation und Sicherheit treten immer mehr Geräte und Sensoren mit niedriger Geschwindigkeit mit Unternehmensnetzwerken in Verbindung. Zwangsläufig sind einige dieser Geräte so weit vom nächstgelegenen Telekommunikationsraum entfernt, dass die Entfernungsbegrenzung von 100 m nicht eingehalten werden kann.

 

Wenn ein Gebäudeeigentümer diese Entfernung überschreiten muss, um eine Überwachungskamera in einem Parkhaus, einen —drahtlosen Zugangspunkt an der Decke einer mehrstöckigen Lobby, ein Zugangskontrollsystem in einem Lagerhaus oder Digital Signage-Bildschirme entlang eines langen Gehwegs anzubringen, gibt es einige Optionen:—

 

  • Richten Sie einen neuen Telekommunikationsraum innerhalb von 100 m Entfernung zu dem Gerät ein
  • Verwenden Sie ein Extender-Gerät, das eine lokale Stromversorgung benötigt
  • Verwenden Sie eine Glasfaserverkabelung
  • Verwenden Sie Hybridkabel (eine Kombination aus Kupfer und Glasfaser)
  • Verlängern Sie die Entfernung eines Kategorie-Kabels und ignorieren Sie die TIA-568 Normen

 

In der Regel ist die praktischste und kostengünstigste Wahl die letzte: die Verlängerung der Entfernung des verwendeten verdrillten Kupferpaarkabels. Es erfordert weder zusätzlichen Platz noch zusätzliche Ausrüstung und führt auch keine neuen potenziellen Fehlerquellen ein.’’ Da erweiterte Reichweite von TIA-568 nicht unterstützt wird, können stattdessen Anwendungsstandards als Richtlinie verwendet werden.’

 

Wie unterscheiden sich Anwendungsnormen von Verkabelungsnormen?

 

Anwendungsstandards wie IEEE berücksichtigen die Fähigkeit bestimmter Anwendungen, beispielsweise drahtlose Verbindungen oder Ethernet, auf einem Verbindungssegment ausgeführt zu werden, unabhängig von der Entfernung oder dem verwendeten Kabel.—

 

Ein hervorragendes Beispiel für Kabel, die nach Anwendungsstandards im Vergleich zu Verkabelungsstandards entwickelt wurden, ist Belden’ s RemoteIP-Kabel. Die Kabel funktionieren mit IP-Kameras, Gebäudesensoren, drahtlosen Zugriffspunkten und PoE-LED-Beleuchtungskörpern—jedem Gerät oder Schalter, der den IEEE-Anwendungsstandards entspricht.

 

Da RemoteIP-Kabel die angeschlossenen Geräte in einer Entfernung von bis zu 215 m mit Daten und Strom versorgen können, sind sie mehr als doppelt so lang wie eine Kategorieverkabelung. Mit RemoteIP-Kabeln ist eine Übertragung von 10 Mbit/s bei 215 m, 100 Mbit/s bei 200 m und 1 Gbit/s bei 130 m möglich.’

 

Dadurch können Geräte überall dort platziert werden, wo sie’benötigt werden, ohne dass Kosten für einen neuen Telekommunikationsraum, Extender, Glasfaserkabel oder Hybridkabel entstehen.

 

Obwohl sie nicht nach Kategorie-Verkabelungsstandards getestet wurden, handelt es sich dennoch um Standardkabel, die jedoch stattdessen nach einem Anwendungsstandard getestet wurden.’’—

 

Was ist der Unterschied?’ Wenn Sie Anwendungsstandards befolgen, müssen Sie die Beschränkung des Links beachten,—der’nicht durch die Länge definiert ist. Stattdessen wird es durch Merkmale in den Anwendungsstandards definiert.’

 

Wenn Sie sich auf die Anwendungsnormen und die elektrischen Beschränkungen der Verbindung konzentrieren, können Sie längere Entfernungen dadurch erreichen, dass Sie die Datengeschwindigkeit eines Kabels verringern, was sich für Geräte mit geringer Geschwindigkeit anbietet. So können Sie den Einfügungsverlust verbessern und größere Längen erreichen (erweiterte Reichweite).

 

Testen der Leistung von Anwendungen mit erweiterter Reichweite

 

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Testen nach Anwendungsstandards statt nach Verkabelungsstandards:

 

  1. Kanaltest. Der Kanal umfasst das Kabel zwischen Fernmelderaumvermittlungs-Switch und dem Endgerät.
  2. Permanente Verbindungsprüfung. Der permanente Link ist der feste Teil des Kanals (der Teil, der sich’nicht ändert oder bewegt). Es sind keine Patchkabel oder Gerätekabel enthalten.’

 

Bei der Überprüfung der verlängerten Reichweite für eine bestimmte Anwendung sollte das Prüfgerät für herstellerspezifische Testgrenzen eingestellt werden, um ein einfaches Bestehen/Fehlschlagen der Prüfung zu ermöglichen.

 

Damit können Sie die Leistung Ihrer Verkabelung über 100 m hinaus zuverlässig testen und sicherstellen, dass es keinen Leistungsabfall geben wird.

 

Verwandte Links

 

Anwendungsbasierte RemoteIP-Kabel

RemoteIP-Kabel: Ein neuer Weg zum Überwinden der Entfernungsbeschränkungen von 100 m

4 Überlegungen zur Erweiterung der Kabelreichweite

Über den Autor

Josh Goyke

Produktmanager

Josh Goyke schloss sein Studium an der Purdue University mit einem Bachelor of Science in Vertrieb/Vertriebsmanagement ab. Im Jahr 2017 kam er zu Belden und betreut nun alle Kupferkabel-Produktlinien für die Smart Building Solutions-Plattform des Unternehmens. Josh konzentriert sich auf das Produktlebenszyklus-Management und stellt sicher, dass wir zuverlässige, optimierte und zugängliche Lösungen liefern, die auf die sich entwickelnden Anforderungen des Unternehmensmarktes zugeschnitten sind.