Intelligente Gebäude

Die positiven Auswirkungen privater Wireless-Netzwerke auf die Verbindungstechnik

Ron Tellas

Gebäudeeigentümer können auf öffentliche Mobilfunknetze und Mobilfunkanbieter verzichten, indem sie ihr eigenes privates Netzwerk einrichten. In unserem Blog erfahren Sie mehr über die Auswirkungen privater Wireless-Netzwerke.

 


 

Mobilfunknetze bewältigen heute fast 300-mal mehr Datenverkehr als noch vor etwas mehr als einem Jahrzehnt. Und bisher fand der größte Teil dieses Wachstums in Innenräumen über Carrier-Netzwerke statt.

Um für Geräte angesichts dieses wachsenden Datenverkehrs zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten, können Gebäudeeigentümer auf öffentliche Mobilfunknetze und Mobilfunkanbieter verzichten. Stattdessen können sie ihr eigenes privates Netzwerk einrichten, auf das nur ihre Organisation oder Einrichtung zugreifen kann.

 

Diese privaten drahtlosen Netzwerke bieten Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit, Verbindungstechnik individuell zu implementieren, zu besitzen und zu betreiben, wobei sie sich auf eine Mischung aus LTE- und 5G-Netzwerken verlassen. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel werden private Wireless-Netzwerke innerhalb des (CBRS) Citizens Broadband Radio Service und des C-Band-Spektrums betrieben.

 

Private Netzwerke sind auch für Unternehmen interessant, die ihre Bandbreitenverteilung selbst steuern möchten. Zum Beispiel:

 

  • Ein Schulbezirk kann beschließen, ein privates Netzwerk bereitzustellen, um den virtuellen Unterricht in bestimmten Teilen einer Gemeinde zu unterstützen, wenn Breitbandanbieter keine ausreichende Abdeckung bieten.

  • Ein großes Unternehmen möchte möglicherweise die mit dem Carrier-Service verbundenen Kosten eliminieren und ein privates Wireless-Netzwerk einrichten, um Kollaborations- und Kommunikationsanwendungen auf dem gesamten Unternehmensgelände zu unterstützen.

  • Eine industrielle Automatisierungsumgebung möchte möglicherweise ein privates Wireless-Netzwerk einführen, um latenzempfindlichen Produktionslinien mithilfe der Verbindungstechnik Vorrang vor allem anderen einzuräumen.

  • Ein Krankenhaus kann sich für ein privates Wireless-Netzwerk entscheiden, um die sichere Nutzung von Geräten zu ermöglichen, die täglich vor Ort verwendet werden und damit sicherstellen, dass die von Ärzten und Mitarbeitern verwendeten Systeme und Anwendungen nicht durch die privaten Geräte von Patienten und Besuchern blockiert werden.

 

Private Wireless-Netzwerke machen sich bereits in den Vereinigten Staaten bemerkbar. Hier sind einige der größten Veränderungen, die wir bisher gesehen haben.

 

1. Wireless-Verbindungstechnik verbreitet sich weiter im Land

Das U.S. Census Bureau berichtet, dass die überwiegende Mehrheit der Vereinigten Staaten (97 %) als „ländlich“ einzustufen ist, und fast ein Fünftel der Amerikaner lebt derzeit in diesen ländlichen Gebieten Amerikas. Bestimmte Teile der ländlichen Bevölkerung in den USA haben immer noch Probleme aufgrund des Mangels an zuverlässiger, erschwinglicher Verbindungstechnik.

 

Private Wireless-Verbindungen können Möglichkeiten eröffnen, Breitband in diese unterversorgten Gebiete zu bringen und nicht mit dem Internet verbundene Gemeinschaften in unsere sich ständig verändernde Welt zu integrieren, damit sie nicht zurückgelassen werden. Schüler in ländlichen Gebieten können von überall aus online lernen. Erwachsene können zu Hause nach Jobs suchen, an Schulungen teilnehmen und arbeiten. Familien können Zugang zu dringend benötigten Telegesundheitsdiensten erhalten.

 

Da die Finanzierung von Breitbandinvestitionen durch die US-Regierung weiter zunimmt, erwarten wir eine noch größere Nachfrage nach privaten Wireless-Netzwerken.

 

2. Last-Mile-Glasfaser bietet Alternativen

Einer der Hauptgründe für die mangelhafte Breitbandversorgung in ländlichen Gebieten ist die Schwierigkeit, die häufig für die Verbindungen auf der letzten Meile benötigten Glasfasernetze in diese Umgebungen zu bringen.

 

Während der Glasfaseraufbau die Installation einer unterirdischen Infrastruktur erfordert, ist dies bei der Bereitstellung eines privaten Wireless-Netzwerks nicht der Fall. Stattdessen können Außenantennen und WLAN im Innenbereich verwendet werden. Dies macht den Installationsprozess in vielen Fällen praktischer als bei Glasfasern auf der letzten Meile.

 

Private Wireless lässt sich schneller bereitstellen

Da keine unterirdische Infrastruktur installiert werden muss, lassen sich private Wireless-Netzwerke schneller konzipieren und bereitstellen. Sie können auch schnellere Datengeschwindigkeiten unterstützen. In einem öffentlichen Netzwerk wird der Datenverkehr an ein zentrales Netzwerk an einem anderen Standort weitergeleitet. Der private Datenverkehr in Wireless-Netzwerken tut dies nicht, was durch eine reduzierte Latenz die Geschwindigkeit verbessert.

 

Private Wireless ist (in einigen Fällen) kostengünstiger

Je nach Netzwerkdesign und -einrichtung kann Private Wireless kostengünstiger sein als Wi-Fi. So kann beispielsweise die Anzahl der Access Points reduziert werden, die erforderlich sind, um den gleichen Abdeckungsgrad zu erreichen. Dadurch können die Installationskosten, die Wartungskosten und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

 

3. Verbindungen und Leistung verbessern sich in überfüllten Räumen

Private Wireless-Netzwerke gewährleisten zuverlässige Verbindungen in Umgebungen, die traditionell Probleme mit der Verbindungstechnik haben (z. B. ein volles Stadion oder ein überfüllter Flughafen).

 

Da es sich bei privaten Wireless-Netzwerken um geschlossene, dedizierte Systeme handelt, die von einer einzigen Organisation oder einem einzigen Betreiber genutzt werden, müssen sie nicht dieselbe Menge an Datenverkehr wie öffentliche Wireless-Netzwerke bewältigen. Nur autorisierte Geräte können eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk herstellen.

 

Als standardbasierte Lösung der OnGo Alliance ermöglicht OnGo NHN neutralen Hosts den Betrieb neben traditionellen Carrier-Netzwerken. Dies bedeutet, dass das CBRS-Spektrum für private Wireless-Netzwerke genutzt werden kann, um die Kapazität von Umgebungen zu erhöhen, die bereits von diesen traditionellen Netzbetreibern bedient werden.

 

Gebäudeeigentümer können Dienste von mehreren Mobilfunkbetreibern integrieren oder ihr eigenes Netzwerk unterstützen, während sie ein herkömmliches Carrier-Netzwerk anbieten.

 

Ihr privates Netzwerk beginnt hier

Belden bietet alles, was Sie für den Aufbau einer intelligenten Infrastruktur benötigen, die private Wireless-Netzwerke unterstützt. Neben Produkten und Systemen bieten wir auch Schulungen und Schulungen an. Sehen Sie sich unsere Ressourcen an, um mehr über die Entwicklung von Wireless-Systemen in Gebäuden zu erfahren, oder lesen Sie unsere Anwendungsleitfäden

  

 

Passende Ressourcen: