In vielen Fällen variiert die Wireless-Abdeckung innerhalb von Gebäuden jedoch noch immer von Ort zu Ort. Sie verfügen möglicherweise über das neueste 5G-Gerät und einen unbegrenzten Datentarif, können aber trotzdem keine stabile Verbindung herstellen, um einen Anruf zu tätigen, eine E-Mail zu senden oder an einem Videoanruf teilzunehmen. Was ist los? Es liegt wahrscheinlich an der Umgebung.
Eine schlechte Mobilfunkverbindung in Innenräumen kann nicht immer dem Mobilfunkanbieter angelastet werden. Oftmals verhindert das Gebäude selbst, dass Mobilfunksignale ins Innere gelangen. Materialien wie Metall, getöntes Glas, Ziegel und Beton wirken wie physische Barrieren, die das Eindringen von Signalen verlangsamen oder verhindern.
Wie wichtig es ist, Ihre Wireless-Technologien für den Innenbereich auswählen zu können
Jedes Gebäude ist einzigartig – und das gilt auch für die darin enthaltenen drahtlosen Netzwerke.
Wireless Netzwerke in Gebäuden müssen so hergestellt werden, dass sie Signalbarrieren überwinden und den erwarteten Nutzungsgrad unterstützen. Es gibt keinen einheitlichen Ansatz – keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage, wie Konnektivität erreicht werden kann. Verschiedene Technologien wie 5G, CBRS, privates LTE und Wi-Fi 6/6E können zusammen verwendet werden, um die richtige Kombination aus hohem Durchsatz, geringer Latenz und hoher Kapazität zu bieten, die die Produktivität und Belastbarkeit von Unternehmen gewährleistet.
Mit anderen Worten: Die beste Art der Implementierung von Wireless in Gebäuden hängt von Ihrem Gebäude, Ihrer vorhandenen Technologie, Ihrem Budget und der Qualität der von Ihnen benötigten Dienste ab. Ein drahtloses Gebäudesystem sollte auf der Grundlage dessen konzipiert werden, was für Ihr Unternehmen und Ihre Benutzer wichtig ist und was Sie sich für die Zukunft vorstellen.
Wenn Sie über das nötige Budget verfügen und ein hohes Maß an Servicequalität benötigen, dann kann ein Mobilfunknetz (lizenziertes Band) möglicherweise Ihre Zukunft sein. Wenn Sie über ein bestehendes Netzwerk verfügen, Ihr vorhandenes WLAN nutzen möchten und sicherstellen müssen, dass Sie bereit sind, 5G in Innenräumen einzusetzen, gibt es auch hierfür Möglichkeiten.
Unabhängig davon, welche Technologien Sie für Ihr drahtloses Netzwerk in Ihrem Gebäude wählen, werden das Layout und die Elemente, die zur Unterstützung verwendet werden, sehr ähnlich sein. Die Infrastruktur sollte im Hintergrund funktionieren, um Ihnen die volle Flexibilität zu geben, das auszuwählen, was am besten funktioniert, und nicht, um Ihre Innovation einzuschränken oder zu begrenzen.
Sobald Sie die benötigte Technologie identifiziert haben, sollte Ihre Schicht 0 durchgängige Kabel- und Konnektivitätslösungen bereitstellen, die immer Ihr gebäudeinternes drahtloses Netzwerk unterstützen. Verbinden Sie das oder die Systeme, die Sie wollen, ohne sich auf die Arbeit mit einer bestimmten Technologie oder einem bestimmten Lieferanten festlegen zu müssen.
Warum herstellerunabhängige Lösungen wichtig sind: Ein Beispiel aus der Praxis
Wenn technologisch zukunftsweisende Projekte nicht durch Anforderungen oder Einschränkungen des Anbieters eingeschränkt werden, können spannende Dinge passieren.
Ein typisches Beispiel: Circa Resort & Casino Las Vegas. Die Eigentümer wollten ein intelligentes Gebäude erschaffen, das Unterhaltung bietet wie kein anderer Veranstaltungsort. Sie wussten, dass auch ihre Technologie anders sein musste, um dies zu erreichen.
Anstatt wie die meisten Gebäude dedizierten Wechselstrom zu verwenden, wollten die Eigentümer Digital Electricity™ (DE) für die Hauptstromverteilungsinfrastruktur des Resorts verwenden – etwas, das es zuvor noch nie gegeben hatte. Anstatt mit Wechselstrom werden Geräte wie Beleuchtung, Switches, Raumklimatisierung und Wireless Access Points mit DE betrieben.
Interoperable Lösungen waren ausschlaggebend dafür, dass der Veranstaltungsort weiterhin über den Tellerrand hinausschauen und neue Technologien auf bahnbrechende Weise implementieren konnte. Belden Digital Electricity Cables – die branchenweit ersten UL-zertifizierten Kabel der Klasse 4 – unterstützen diese neue Art der Stromverteilungsinfrastruktur. Sie liefern mithilfe kleiner Leiter sicher große Mengen Strom über weite Entfernungen und ermöglichen dem Circa Resort & Casino Las Vegas, Innovationen voranzutreiben, ohne seine Vision aufgeben oder an Grenzen gebunden zu sein.
Interoperabilität macht Upgrades einfacher
Im Laufe der Zeit werden drahtlose Netzwerke in Gebäuden aufgerüstet werden müssen. Wenn Hardware und Software von einem einzigen Hersteller bereitgestellt werden, müssen zukünftige Änderungen und Upgrades wahrscheinlich auch von diesem Hersteller stammen – was einschränkend sein kann.
Um zukünftige Anpassungen so einfach wie möglich zu gestalten, sollten Sie die Komponenten ohne Unterbrechung austauschen können. Dies ist nur mit wirklich anbieterunabhängigen, interoperablen Lösungen möglich, mit denen Sie flexibel genug sind, um sich an jede neue Technologie anzupassen. Sie können notwendige Veränderungen und Upgrades vornehmen, ohne sich auf einen einzigen Lieferanten verlassen zu müssen oder sich auf die Suche nach Komponenten machen zu müssen, wenn das, was Sie benötigen, nicht mehr verfügbar ist.
Mit einer interoperablen drahtlosen Gebäudelösung können Sie die für Sie besten Komponenten und Software selbst auswählen – unabhängig vom Hersteller. Sie können Ihre Leistungs- und Kostenanforderungen erfüllen, ohne sich Gedanken über die langfristigen Auswirkungen der von Ihnen gewählten Lieferanten und Komponenten zu machen.
Unser Engagement für drahtlose Infrastrukturen in Gebäuden
Ihr Unternehmen und Ihre Projekte sind einigartig. Sie sollten in der Lage sein, jeden Technologie- oder Lösungsansatz zu wählen, den Sie wollen, um das von Ihnen benötigte Wireless-Netzwerk zu errichten.
Die Infrastrukturlösungen von Belden sind unabhängig von Anbietern drahtloser und aktiver Geräte. Unsere herstellerunabhängigen, interoperablen Lösungen können jeden Ansatz unterstützen, den Sie für die Errichtung Ihres Netzwerks wählen.
Unsere hauseigenen Experten waren an großen Wireless-Projekten beteiligt, die Hunderte von Kilometern an Verkabelung und Verbindungstechnik umfassen. Sie finden unsere Lösungen überall – von Stadien, Unterhaltungsvierteln und medizinischen Campus bis hin zu Produktionsanlagen, Büros und Regierungsbehörden.
Da unsere Produkte in Ranplan und iBwave Plattformen enthalten sind, können wir von Anfang an in Ihr Wireless-Projekt für Gebäude eingebunden werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir helfen können.
ÄHNLICHE BEITRÄGE:
Das Geheimnis erfolgreicher Wireless-Gebäudenetzwerke: Den richtigen Partner finden
Was wird sich durchsetzen: lizenzfreies oder lizenziertes Wireless?
Schnellere und einfachere Methoden für den Aufbau von Wireless-Gebäudenetzwerken
Über den Autor
Steve Carroll
Global Account Director, Serviceanbieter, 5G-Infrastruktur
Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen drahtlose, kabelgebundene und IoT-Technologie und -Infrastruktur kam Steve Carroll Anfang 2021 als Global Account Director für Dienstanbieter und 5G-Infrastruktur zum Team von Belden. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Kunden beim Aufbau skalierbarer Geschäftslösungen zu unterstützen, die die Produktivität und Kommunikation steigern und gleichzeitig das Risiko minimieren.