Private Wireless Netw-Explain webinar hero

 

Mobilfunknetze bewältigen heute fast 300-mal mehr Datenverkehr als noch vor etwas mehr als einem Jahrzehnt. Und bisher fand der größte Teil dieses Wachstums in Innenräumen über Carrier-Netzwerke statt.

Um die Gerätekonnektivität bei diesem wachsenden Datenverkehr sicherzustellen, gibt es’ ist eine Option für Gebäudeeigentümer, öffentliche Mobilfunknetze und Mobilfunkanbieter hinter sich zu lassen. Stattdessen können sie ihr eigenes privates Netzwerk einrichten— eine, auf die nur ihre Organisation oder Einrichtung zugreifen kann.

 

Diese privaten drahtlosen Netzwerke bieten Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit, Verbindungstechnik individuell zu implementieren, zu besitzen und zu betreiben, wobei sie sich auf eine Mischung aus LTE- und 5G-Netzwerken verlassen. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel werden private Wireless-Netzwerke innerhalb des (CBRS) Citizens Broadband Radio Service und des C-Band-Spektrums betrieben.

 

Private Netzwerke sind auch für Unternehmen interessant, die ihre Bandbreitenverteilung selbst steuern möchten. Zum Beispiel:

 

  • Ein Schulbezirk kann sich dazu entschließen, ein privates Netzwerk einzusetzen, um virtuellen Unterricht in bestimmten Teilen einer Gemeinde zu unterstützen, wenn Breitbandanbieter nicht’ bieten keinen ausreichenden Schutz.

  • Ein großes Unternehmen möchte möglicherweise die mit dem Carrier-Service verbundenen Kosten eliminieren und ein privates Wireless-Netzwerk einrichten, um Kollaborations- und Kommunikationsanwendungen auf dem gesamten Unternehmensgelände zu unterstützen.

  • Eine industrielle Automatisierungsumgebung möchte möglicherweise ein privates Wireless-Netzwerk einführen, um latenzempfindlichen Produktionslinien mithilfe der Verbindungstechnik Vorrang vor allem anderen einzuräumen.

  • Ein Krankenhaus kann sich für privates WLAN entscheiden, um die sichere Nutzung der in seiner Einrichtung täglich verwendeten Geräte zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die von Ärzten und Personal verwendeten Systeme und Anwendungen’ t durch Geräte, die von Patienten und Besuchern mitgebracht werden, überlastet.

 

Private Wireless-Netzwerke machen sich bereits in den Vereinigten Staaten bemerkbar. Hier sind einige der größten Änderungen, die wir’ Ich habe bisher als Ergebnis gesehen.

 

1. Die drahtlose Konnektivität dringt tiefer in das Land vor

Das US Census Bureau berichtet, dass die überwiegende Mehrheit der Vereinigten Staaten (97%) als “ ländlich.” Und fast ein Fünftel der Amerikaner lebt derzeit in diesen ländlichen Gebieten Amerikas. Bestimmte Teile der ländlichen Bevölkerung in den USA haben immer noch Probleme aufgrund des Mangels an zuverlässiger, erschwinglicher Verbindungstechnik.

 

Privates drahtloses Internet kann Möglichkeiten eröffnen, Breitband in diese unterversorgten Gebiete zu bringen und abgekoppelte Gemeinden in unsere sich ständig verändernde Welt zu integrieren, damit sie’ t zurückgelassen. Schüler in ländlichen Gebieten können von überall aus online lernen. Erwachsene können zu Hause nach Jobs suchen, an Schulungen teilnehmen und arbeiten. Familien können Zugang zu dringend benötigten Telegesundheitsdiensten erhalten.

 

Als US-Regierung Förderung von Breitbandinvestitionen Da die Nachfrage nach privaten drahtlosen Netzwerken weiterhin zunimmt, erwarten wir eine noch stärkere Nachfrage.

 

2. Last-Mile-Glasfaser hat Alternativen

Einer der Hauptgründe, warum es in ländlichen Gebieten noch immer keinen Breitbandzugang gibt, ist die Schwierigkeit, Glasfasernetze zu erschließen.— die oft für die Last-Mile-Konnektivität benötigt werden— in diese Umgebungen.

 

Während der Glasfaseraufbau die Installation einer unterirdischen Infrastruktur erfordert, ist dies bei der Bereitstellung eines privaten Wireless-Netzwerks nicht der Fall. Stattdessen können Außenantennen und WLAN im Innenbereich verwendet werden. Dies macht den Installationsprozess in vielen Fällen praktischer als bei Glasfasern auf der letzten Meile.

 

Private Wireless lässt sich schneller bereitstellen

Da die Installation unterirdischer Infrastrukturen’ Wenn dies nicht erforderlich ist, können private drahtlose Netzwerke schneller entworfen und bereitgestellt werden. Sie können auch schnellere Datengeschwindigkeiten unterstützen. In einem öffentlichen Netzwerk wird der Datenverkehr an ein zentrales Netzwerk an einem anderen Standort weitergeleitet. Der Verkehr im privaten drahtlosen Netzwerk’ Das können Sie nicht tun, was die Geschwindigkeit durch die Verringerung der Latenz verbessert.

 

Private Wireless ist (in einigen Fällen) kostengünstiger

Je nach Netzwerkdesign und -einrichtung kann privates WLAN kostengünstiger sein als Wi-Fi. Beispielsweise kann die Anzahl der erforderlichen Zugangspunkte zum Erreichen des gleichen Abdeckungsgrads reduziert werden, was die Installationskosten, die Wartungskosten und die Gesamtbetriebskosten senkt.

 

3. Konnektivität und Leistung verbessern sich in überfüllten Räumen

Private Wireless-Netzwerke gewährleisten zuverlässige Verbindungen in Umgebungen, die traditionell Probleme mit der Verbindungstechnik haben (z. B. ein volles Stadion oder ein überfüllter Flughafen).

 

Da es sich bei privaten drahtlosen Netzwerken um geschlossene, dedizierte Systeme handelt, die von einer einzigen Organisation oder einem einzigen Betreiber genutzt werden, ist in diesen Netzwerken nicht das gleiche Verkehrsaufkommen zu verzeichnen wie in öffentlichen drahtlosen Netzwerken.’ Nur autorisierte Geräte können eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk herstellen.

 

OnGo NHN, eine standardbasierte Lösung der OnGo Alliance, ermöglicht es neutralen Hosts, neben herkömmlichen Carrier-Netzwerken zu bestehen. Dies bedeutet CBRS-Spektrum Kann für private drahtlose Netzwerke verwendet werden, um die Kapazität von Umgebungen zu erweitern, die bereits von diesen traditionellen Anbietern bedient werden.

 

Gebäudeeigentümer können Dienste von mehreren Mobilfunkbetreibern integrieren oder ihr eigenes Netzwerk unterstützen, während sie ein herkömmliches Carrier-Netzwerk anbieten.

 

Ihr privates Netzwerk beginnt hier

Belden bietet alles, was Sie für den Aufbau einer intelligenten Infrastruktur benötigen, die private Wireless-Netzwerke unterstützt. Neben Produkten und Systemen bieten wir auch Schulungen und Schulungen an. Informieren Sie sich in unseren Ressourcen über die Gestaltung drahtloser Systeme in Gebäuden oder entdecken Sie unsere Anwendungsleitfäden

  

 

Passende Ressourcen:

 

Über den Autor

Ron Tellas

Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden

Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.