4 Möglichkeiten, wie POLAN zur Nachhaltigkeit beitragen kann
Wir haben unser ESG-Engagement (Umwelt, Soziales und Governance) als Teil unserer entschlossenen Bemühungen begonnen, die Auswirkungen von Belden auf die Umwelt zu reduzieren und das Leben und die Karrieren der Menschen, denen wir dienen, zu verbessern.
Im Rahmen dieser Initiativen sind wir bestrebt, unsere Prozesse, Produkte und Dienstleistungen zu optimieren und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Ein typisches Beispiel: Belden arbeitet daran, seine Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2025 um 25 % zu reduzieren.
Dies gilt nicht nur für unsere eigenen Abläufe und Prozesse, sondern auch für die Systeme und Lösungen, die wir für Sie, unsere Kunden, entwickeln.
Dies ist einer der Gründe, warum wir Informationen über POLANs (passive optische lokale Netzwerke) teilen. Sie werden zu einer praktikablen – und nachhaltigen – Alternative zu herkömmlichen LANs in Anwendungen, in denen bereits Glasfaser eingesetzt wird.
Da POLAN in erster Linie auf Glasfaserverkabelung setzt, kann sein Einsatz in einigen Fällen die Komplexität und die Kosten des Netzes reduzieren. In einigen Anwendungen kann es auch dazu beitragen, Entfernungsbeschränkungen zu beseitigen und den Materialbedarf zu reduzieren, was sich positiv auf die Umwelt auswirken kann. In diesem Blog betrachten wir vier Möglichkeiten, wie POLAN zur Nachhaltigkeit beitragen kann. (Wenn Sie wissen möchten, was POLAN ist und wie es im Vergleich zu einem herkömmlichen Netzwerk abschneidet, beginnen Sie zunächst hier.)
1. Verbraucht weniger Energie
In vielen Fällen kann ein passives optisches LAN den Gesamtenergieverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen kupferbasierten LAN senken.
Es ist jedoch zu beachten, dass Energie- und damit Kosteneinsparungen durch den Einsatz eines POLAN nicht immer möglich sind, insbesondere bei kleineren Anlagen (z. B. Hotels mit weniger als 200 Gästezimmern).
Aber wenn POLAN sinnvoll ist, kann es auf verschiedene Weise Energieeinsparungen erzielen.
Passive statt aktiver Komponenten
Die passiven Komponenten eines POLANs verbrauchen weniger Strom als aktive Komponenten, was zu einem geringeren Energieverbrauch beiträgt.
Geringerer Bedarf an Klimaanlagen
Der Klimatisierungsbedarf kann bei einem POLAN geringer sein als bei einem herkömmlichen LAN. Die passiven Komponenten, die zwischen dem ONT (Optical Network Terminal) und dem OLT (Optical Line Terminal) des Systems eingesetzt werden, geben weniger Wärme ab und arbeiten in einem größeren Temperaturbereich.
Weniger TRs zu unterstützen
Da ein POLAN auf Glasfaser aufgebaut ist und Singlemode-Fasern bis zu 30 km lang werden können (im Vergleich zu Kupferkabeln, für die gemäß TIA-Standards eine Entfernungsbegrenzung von 100 m gilt), sind weniger Telekommunikationsräume (TRs) erforderlich. In einigen Fällen können TRs vollständig eliminiert werden. In diesen Fällen kann ein passives optisches LAN den Energieverbrauch senken, da diese Räume nicht mehr mit Strom versorgt und gekühlt werden müssen.
Effiziente Stromversorgung
Bei der Stromverteilung über ein Kabel gibt es physikalische Einschränkungen.
Die Verlagerung von Stromquellen näher an Endpunkte kann Ihnen manchmal helfen, die Effizienz in diesem Bereich zu steigern. Da ein POLAN-System es Installateuren ermöglicht, ONTs näher an Geräten wie Wireless Access Points und Überwachungskameras zu platzieren, ist eine effizientere Bereitstellung von Power over Ethernet (PoE) möglich.
2. Bietet einen längeren Lebenszyklus
Während einige Kupferverkabelungssysteme Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s unterstützen, bietet keine aktuelle Technologie eine höhere Bandbreite als Glasfaser. Im Laufe der Zeit werden weniger Kabelaktualisierungen erforderlich sein, um neue Technologien und neue Anwendungen zu unterstützen. (Dadurch landen auch weniger Abfälle auf der Mülldeponie).
Da POLAN die Technologie von der Netzwerkinfrastruktur entkoppelt, kann das passive optische LAN, das Sie heute installieren, Geschwindigkeiten von 100 Gb/s oder schneller in Verbindung mit neuen Generationen von Wi-Fi unterstützen. Seine Leistung wird nur durch die elektronischen Komponenten des Systems begrenzt. Sobald verbesserte Versionen dieser Komponenten auf den Markt kommen, können sie von der vorhandenen Glasfaser unterstützt werden.
3. Nimmt weniger Platz ein
POLAN kann wertvollen Platz im Rechenzentrum und im Rack einsparen, was auch den Strom- und Kühlungsbedarf reduziert.
Ein Rack unterstützt Tausende von Benutzern
Ein herkömmlicher Kupfer-LAN-Backbone benötigt beispielsweise 18 Standard-Geräteracks, um 2.000 Benutzer zu unterstützen. Da es auf Glasfaser basiert, bedient ein passives optisches lokales Netzwerk eine größere Anzahl von Benutzern auf weniger Platz. Mit POLAN unterstützt ein einziger Standard-Geräteschrank bis zu 7.000 Benutzer.
Weniger Platzbedarf für TRs
Da ein passives optisches LAN die Anzahl der erforderlichen TRs eliminieren oder reduzieren kann (wie bereits erwähnt), müssen Besitzer nicht so viel Platz für die Verkabelung aufwenden. Passive Splitter verringern den Platzbedarf des Systems weiter, indem sie die Anzahl der Fasern reduzieren.
Mit weniger TRs können Besitzer möglicherweise auch die Anzahl der Kameras reduzieren, die zur Überwachung dieser Bereiche verwendet werden. Der Brandschutz und die Schalldämmung in diesen Räumen können ebenfalls reduziert werden.
Keine zu verwaltenden Bundles
Da keine großen Kupferkabelbündel verlegt und verwaltet werden müssen, kann die Anzahl der Freileitungen reduziert und stattdessen J-Haken zur Befestigung der Glasfaserkabel verwendet werden.
4. Benötigt weniger Material
Einige der oben genannten Faktoren führen uns zu diesem letzten Punkt: POLAN kann die Menge an Material reduzieren, die für die Installation und Bereitstellung Ihres Netzwerks erforderlich ist. Je nach Situation kann es weniger sein:
-
Kupferkabel
-
Gestelle
-
Telekommunikationsräume
-
Leitungen
Eine Reduzierung des Materialverbrauchs kann dazu beitragen, Kosten zu senken und eine schnellere Installation zu unterstützen.
Berechnen Sie den CO₂-Fußabdruck Ihres Netzwerks
Tellabs hat einen POLAN-Rechner für CO2-Einsparungen entwickelt, den wir als Analysewerkzeug verwenden können, um die Auswirkungen Ihres Netzwerks auf die Kohlenstoffemissionen und den Betrieb zu ermitteln.
Basierend auf zertifizierten und geprüften Umwelt-Produktdeklarationen (z. B. von Belden) kann er auch konventionelle LAN-Designs mit POLAN-Designs vergleichen, um Ihnen die Bewertung der Unterschiede in der Umweltbelastung zu erleichtern.
Besonderer Dank geht an Tellabs für die Unterstützung von Belden bei diesem Blog. Beide Organisationen sehen die Vorteile von POLAN in den richtigen Anwendungen und sind aktive Mitglieder von APOLAN und HTNG (Hospitality Technology Next Generation).
Im Laufe des Jahres werden wir gemeinsam an einer Reihe von POLAN-Blogs arbeiten, die sich mit Themen befassen wie:
-
Stromversorgungsoptionen für POLAN, einschließlich Klasse 4
-
Wie POLANs intelligente Gebäude unterstützen können
-
Häufige POLAN-Missverständnisse überwinden
Verwandte Links
Gastautor
John Hoover
Marketingdirektor, Tellabs; Vorstandsmitglied, APOLAN
John Hoover ist Marketingdirektor bei Tellabs und Vorstandsvorsitzender der Association for Promoting Optical LAN (APOLAN). In den letzten 20 Jahren hat er Meilensteine der Branche beeinflusst, wie die ersten passiven optischen Netzwerke, Video-Implementierungen, Wireless-Netzwerke und in jüngster Zeit die weltweite Einführung von passiven optischen LANs für Unternehmen. Verbinden Sie sich mit John auf LinkedIn.