Kupferkabelinfrastruktur auf den Metallkabeltrassen montiert

 

Sobald ein Verkabelungsprojekt abgeschlossen ist, möchten alle Beteiligten – Hersteller, Installateure, Eigentümer, Endbenutzer usw. – klare Antworten auf dieselben Fragen.——

  • Ist die Verkabelung richtig installiert?
  • Ist die Verkabelung richtig angeschlossen?
  • Kann die Verkabelung die richtigen Anwendungen unterstützen?
  • Funktioniert alles, wenn die Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind?

Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Dinge sicher herauszufinden: die Kabelzertifizierung.’

 

Unabhängig davon, ob es sich um Kupfer- oder Glasfasersysteme handelt, umfasst die Kabelzertifizierung Tests, um sicherzustellen, dass die installierte Verkabelung den Industriestandards entspricht.’

 

Die Durchführung von Zertifizierungstests auf dem installierten System gibt allen Beteiligten Sicherheit:

  • Die Hersteller wissen, dass ihre Verkabelungsprodukte funktionieren.
  • Die Installateure wissen, dass sie gute Arbeit geleistet haben.
  • Die Eigentümer wissen, dass sich ihre Investition auszahlt.
  • Endbenutzer wissen, dass sie das System problemlos nutzen können.

Nahezu alle zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Kabelhersteller verlangen von ihren Installateuren eine Zertifizierung der von ihnen installierten Verkabelungssysteme, um die von ihren Kunden gewünschten langfristigen Garantien anbieten zu können.

 

Belden bietet beispielsweise eine 25-jährige Produktgarantie und eine lebenslange Anwendungsgarantie, die Installateure nach Abschluss der Tests für die Kabelzertifizierung an ihre Kunden weitergeben können. Diese Kombination stellt sicher, dass das installierte System mindestens 25 Jahre lang Industriestandards erfüllt oder übertrifft und zukünftige Standards und Protokolle unterstützt.

 

Doch Zertifizierungstests sind nicht das Einzige, was Sie tun können, um Ihre Kunden zu beruhigen.’’ Um sich wirklich abzuheben, können Sie auch die Arbeit Ihres Installationsteams zertifizieren.

 

Sehen wir uns die beiden Zertifizierungsarten und ihre Vorteile für Sie genauer an.’

 

Die wichtigsten Aspekte der Kabelzertifizierung

Wie bereits erwähnt, ist der Erhalt von Garantien der Hauptgrund, warum Installateure Zertifizierungstests durchführen. Und es kann ein wichtiges Verkaufsargument bei der Auswahl eines Verkabelungssystems sein, da es den Eigentümern hilft, ihre Investition zu optimieren und die Gewissheit zu haben, dass sie für die Unterstützung mehrerer Geräte- und Anwendungsgenerationen gerüstet sind.’

 

Aber es gibt noch andere Gründe, die für die Kabelzertifizierung sprechen.  Auch eine Priorität.

 

1. Es schützt Ihren Ruf

Die Zertifizierung Ihrer Installation kann Sie schützen, falls jemals Leistungsprobleme auftreten sollten. Sie verfügen über eine Dokumentation, die zeigt, dass das System zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Projekts die erwartete Leistung erbracht hat.’

Mit diesen Informationen können Sie Fehler oder fehlerhafte Verbindungen beheben, sodass Eigentümer —manchmal mit Ihrer Hilfe—an den richtigen Stellen nachsehen können, warum ihre Verkabelungsinfrastruktur ’nicht funktioniert (Wasserschäden durch Sprinkler, Fehler anderer Gewerke usw.).

Wenn spätere Arbeiten eines anderen Auftragnehmers die Leistung beeinträchtigen, können Sie mit den entsprechenden Aufzeichnungen belegen, dass das System zum Zeitpunkt Ihrer Installation funktioniert hat (bevor andere Auftragnehmer beteiligt waren).

 

 

2. Es hilft Ihnen, Leistungsprobleme zu lösen

Wenn das von Ihnen installierte Verkabelungssystem’nicht wie geplant funktioniert, können Sie durch Tests das Problem ermitteln und die Zertifizierung erreichen.

Wenn es ein Problem gibt, können Zertifizierungstests Ihnen dabei helfen, die Ursache herauszufinden.’ Je nachdem, welches Prüfgerät Sie verwenden, können Sie beispielsweise bestimmte Fehler wie falsche Anschlüsse oder schlechte Kabel (die möglicherweise beim Transport oder bei der Installation beschädigt wurden) feststellen.

 

 

3. Es bietet Sicherheit

Jemandem zu sagen, dass das von Ihnen installierte System wie erwartet funktionieren wird, ist eine Sache,—aber ihm ein Dokument zu geben, das dies beweist, ist eine andere.

Manche Eigentümer möchten sicher sein—und benötigen Unterlagen, die nachweisen—, dass die installierten Produkte wie versprochen funktionieren. Dadurch kann auch sichergestellt werden, dass die Benutzer’zu einem späteren Zeitpunkt nicht durch ungeplante Ausfallzeiten oder ein langsames Netzwerk gestört werden.

 

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit der Installateur-Zertifizierung

Sie können nicht nur die Leistung der von Ihnen installierten Kabel zertifizieren, sondern auch die Arbeit Ihres Installationsteams.

 

Auf diese Weise können Sie Ihr Engagement und Ihren Einsatz für die Verwendung von Qualitätsprodukten und die Durchführung von Qualitätsarbeit belegen. Eine Zertifizierung als Installateur oder Systemintegrator kann Ihnen auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

 

1. Mehr Arbeit bekommen

Zertifizierte Installateure werden häufig früher über anstehende Verkabelungsprojekte informiert. Beispielsweise holt Belden zertifizierte Installateure an den Tisch, wenn wir’an einem Projekt beteiligt sind. Darüber hinaus führen wir alle unsere zertifizierten Installateure in einer Online-Datenbank auf. Mit dem Eigentümer qualifizierte Installateure in ihrer Nähe finden können.

 

Sie’erfahren außerdem als Erster von neuen Produkten, die auf den Markt kommen, und können diese Ihren Kunden mitteilen.

 

2. Verbessern Sie die Rentabilität

Zertifizierte Installateure erhalten Zugang zu exklusiven Aktionen und lukrativen Rabatten, die die Gesamtprojektkosten senken können. Wenn Sie ’ein Installateur der Belden Partner Alliance sind, arbeiten wir auch eng mit Ihnen zusammen, um Strategien zu entwickeln, die Ihnen beim Wachstum und der Stärkung Ihres Unternehmens helfen.

 

3. Produktivität steigern

Wenn Sie das Zertifizierungsprogramm eines Herstellers absolvieren, erhalten Ihre Installateure eine Schulung, die den neuesten Industriestandards und Technologien entspricht.’ Im Zuge dessen erhalten sie Tipps und bewährte Verfahren für die Installation der Produkte, mit denen sie arbeiten. So können sie sicher sein, dass sie zeit- und kostensparende Methoden anwenden, ohne dass die Qualität darunter leidet.

 

Darüber hinaus haben zertifizierte Installationspartner oft direkten Kontakt zu den Ingenieuren und Designern, die die zu installierenden Verkabelungs- und Verbindungslösungen entwickelt haben. Der Zugang zu einem Produktexperten kann dazu beitragen, dass Ihre Fragen schneller beantwortet und Probleme schneller gelöst werden, um Ihr Projekt am Laufen zu halten. 

 

Wir können Sie bei Ihren Zertifizierungsbemühungen unterstützen

Ganz gleich, ob Sie Fragen zur Kabelzertifizierung haben oder ein Installateur oder Systemintegrator der Belden Partner Alliance werden möchten, wir haben die Mitarbeiter und Ressourcen, um Ihnen zu helfen.

 

Erfahren Sie mehr über Belden’ s Partner Alliance-Programm

 

Verwandte Links:

Über den Autor

Ron Tellas

Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden

Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.