Ähnliche Tags
Belden hat seit Jahrzehnten ein besonderes Bewusstsein für Abfallreduzierung. Das ist effizient, wirtschaftlich und umweltschonend. Als wir unsere Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) entwickelten, wussten wir, dass die Abfallreduzierung ein wichtiger Teil unserer’Annäherung an unsere Umweltziele sein würde. Durch diesen Prozess haben wir unsere Verpflichtungen dokumentiert und sie im April 2022 der Welt bekannt gegeben. Unsere Bemühungen, Abfall zu reduzieren und die Verwendung recycelbarer und wiederverwendbarer Materialien in Verpackungen zu erhöhen, spielen bei unseren ESG-Zielen eine herausragende Rolle. Diese Arbeit unterstützt auch die ESG-Ziele unserer Kunden.’
Im Bereich der Verpackungen entwickelt ein Ingenieurteam von Belden Lösungen, um nicht recycelbare Materialien wie Kunststoffe durch Materialien wie Pappe zu ersetzen. Diese sind leicht recycelbar und lassen sich in der Produktionslinie (und vor Ort) effizienter einsetzen. Eine Lösung, an der derzeit gearbeitet wird, ist eine Aktualisierung der Unreel-Verpackung von Belden, die für Draht- und Kabelprodukte verwendet wird.’’ In diesem Artikel stellen wir Ihnen diese Verpackungslösung vor und demonstrieren die erwarteten Auswirkungen ihrer Implementierung.’
Neugestaltung von Abrollverpackungen für mehr Nachhaltigkeit
Abrollverpackungen werden von Belden seit über 40 Jahren verwendet und haben sich in Bezug auf ihre Mobilität und Benutzerfreundlichkeit bewährt. Abrollverpackungen sind Spulen für Drähte und Kabel, die mit der patentierten Reelex-Technologie gewickelt werden. Das Kabel wird dann in einen Karton verpackt und einfach über einen Schlauch in der Mitte der Spule entnommen. Bisher bestand dieses Rohr (genannt “Auszahlungsrohr”) aus Kunststoff. Dank der Arbeit der Verpackungsingenieure von Belden wird heute ein neues Schlauchdesign aus recyceltem Papierzellstoff eingesetzt, das die Kunststoffkomponente ersetzt. So kann das gesamte Paket dem Papierrecycling zugeführt werden.Der Übergang zu einer vollständig papierbasierten, recycelbaren Generation von Unreel-Verpackungen ist wichtig, da zahlreiche Hinweise darauf vorliegen, dass Kunststoffe schädlich für die Umwelt sind.’ So gelangen Einwegplastikflaschen, Einkaufstüten, Lebensmittelverpackungen in unsere Ozeane und häufen sich auf Mülldeponien. Der übermäßige Einsatz von Plastik ist für den Planeten einfach nicht nachhaltig.’ Daher ist es wichtig, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, unseren Plastikverbrauch zu reduzieren.’ Der Verzicht auf Kunststoffkomponenten in unseren Abrollverpackungen ist nur eine Möglichkeit, wie wir bei Belden zu einer Lösung dieser Probleme beitragen können.
Wir werden mit der Implementierung der Unreel-Verpackung in der Produktionsanlage in Nogales, Mexiko, für eines unserer Datenkabel der Kategorie 6 für große Mengen beginnen.’ Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren alle Kabelverpackungen umzustellen.
Die Auswirkungen des neuen Abroll-Verpackungsdesigns
Lassen Sie uns zunächst die Verpackungsmenge betrachten, die wir auf das neue Unreel-Design umstellen möchten, und wann wir damit rechnen.’ Allein in diesem Jahr werden wir 40.000 Verpackungseinheiten auf das neue Design mit Papier-Auszahlröhre umstellen.’ Damit werden 40.000 weniger Kunststoffspulen auf Deponien entsorgt. Für das kommende Jahr erwarten wir, dass bis zu 600.000 Einheiten in der neuen Abrollverpackung geliefert werden.Design. Und diese Zahlen werden mit der Zeit nur noch weiter steigen. Mit diesem wichtigen Schritt wollen wir unser Ziel erreichen, den Einsatz von erneuerbaren und recycelbaren Materialien bei Verpackungen um 20 % zu erhöhen.
Die Entwicklung des Papier-Ausgabeschlauchs für die Verwendung in Abrollverpackungen ermöglichte Wayne Roussel, Belden Senior Packaging Engineer. Wayne und sein Team arbeiteten bei der Umsetzung der Lösung eng mit dem Gerätehersteller Reelex zusammen, der die Patente für die Wickeltechnik besitzt. Obwohl es nicht für alle Kabelgrößen und -gewichte geeignet ist, wird das neue Design einen großen Einfluss auf unsere Fähigkeit haben, Abfall deutlich zu reduzieren und recycelbare Materialien zu nutzen.’
In der Praxis gibt es weitere Vorteile. Aufgrund der Art und Weise, wie die Kabel verpackt sind, benötigen Installateure keinen Rollenständer zum Abwickeln des Kabels. – Sie benötigen lediglich die Schachtel und das Abwickelrohr. Das Kabel kommt ohne Knicke und Verdrehungen aus dem Karton. Zudem ist die Abrollverpackung sehr handlich und eignet sich daher ideal für Installateure, die das Kabel an mehreren Standorten verwenden. Dadurch wird die Arbeit einfacher und effizienter.
“„Ich bin unglaublich stolz auf Wayne und sein Team und auf die Innovation, die sie bei der Entwicklung dieser nachhaltigen Verpackungslösung bewiesen haben“, sagte Scott Dendler, Senior Director of Corporate Environmental Health and Safety.’” “Wir gehen davon aus, dass die Einführung dieser vollständig recycelbaren Verpackung aus einem einzigen Material einen großen Einfluss auf unsere Fortschritte bei der Erreichung unserer Umweltziele haben und unseren Kunden bei der Abfallverwertung helfen wird. Wir freuen uns darauf, weiterhin noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, – große und kleine – wie wir gute Verwalter der Umwelt sein können.”
Über den Autor
Belden
Belden setzt eine Vielzahl von Experten ein, die uns bei der Beschaffung hochwertiger Inhalte unterstützen. Zu diesen Fachexperten zählen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, externe Mitarbeiter und Branchenspezialisten. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an [email protected], um mit dem entsprechenden Teammitglied in Kontakt zu treten.