Minderwertige Kabel bergen viele Risiken. Aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Sicherheit, die Geräteeffizienz, die Benutzerproduktivität und die Netzwerkleistung können sie mehr Probleme verursachen als sie lösen.
Die Investition in ein minderwertiges Kabel mag eine gute Möglichkeit sein, bei einem Projekt Geld zu sparen, aber die Folgen können verheerend sein in Hinblick auf mögliche Produktausfälle, Austauschkosten, Rufschädigung und mangelnde Zuverlässigkeit.
Wenn Sie unerwartete Leistungsprobleme vermeiden und sicherstellen möchten, dass Ihre kritischen Geschäftsabläufe nicht’ Wenn Sie sich nicht auf minderwertige Kabel verlassen möchten, ist eine Zertifizierung des Verkabelungssystems erforderlich.
Wie funktioniert die Kabelzertifizierung?
Die Zertifizierung erfolgt durch Kabelprüfungen. Diese Prüfungen werden nicht nur von den Kabelherstellern, sondern auch von externen Prüfern durchgeführt, um die Leistungsfähigkeit der Kabel zu gewährleisten. Nachfolgend einige Beispiele für Zertifizierungen, die aus qualifizierten Prüfungen resultieren.
UL-Zertifizierung
Die UL-Zertifizierung wird von UL Solutions ausgestellt und ist nach dem Standard der NFPA (National Fire Protection Association) zertifiziert. UL Solutions führt eigene Prüfungen durch und zertifiziert Produkte in einer Vielzahl von Branchen, von Elektronik und Elektrogeräten bis hin zu medizinischen Geräten und Automobilsystemen.
Um diese Sicherheitszertifizierung zu erhalten, muss ein Produkt strengen Tests unterzogen werden, um die Einhaltung spezifischer und anwendbarer Sicherheitsstandards zu gewährleisten, die von UL festgelegt wurden. Eine Zertifizierung bedeutet, dass das Produkt nicht nur funktioniert, sondern auch hohe Sicherheitsstandards erfüllt und sicher in der Anwendung ist. UL-zertifizierte Produkte werden mit einem UL-Prüfzeichen gekennzeichnet.
Obwohl die UL-Zertifizierung in der Regel nur für den US-Markt erforderlich ist, kann sie auch für Produkte, die in anderen Ländern eingesetzt werden, von Vorteil sein.
CPR-Zertifizierung
CPR-Zertifizierung (Bauproduktenverordnung) Innerhalb der Europäischen Union (EU) gibt es Vorschriften zur Vermarktung von Bauprodukten wie Kabeln, um die Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
Produkte mit CPR-Zertifizierung erfüllen spezifische Leistungsnormen in Bezug auf Eigenschaften wie Brandschutz. Die Produkte werden mit der CE-Kennzeichnung versehen, um zu zeigen, dass sie die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltanforderungen innerhalb der EU erfüllen. Die Prüfung und Zertifizierung erfolgt durch Drittorganisationen oder durch ein akkreditiertes Testlabor (wie Belden’ s) unter der Zeugenaussage eines Dritten.
REACH/RoHS-Zertifizierung
REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) und RoHS (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) sind Richtlinien zur Reduzierung gefährlicher Stoffe in europäischen Produkten. Während sich REACH auf chemische Stoffe konzentriert, einschließlich solcher, die in industriellen Prozessen und Konsumgütern verwendet werden, beschränkt RoHS die Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.
Die REACH- und/oder RoHS-Zertifizierung gibt an, dass Produkte keine schädlichen Chemikalien oder Stoffe enthalten.
Da es sich um von der EU festgelegte regulatorische Rahmenbedingungen handelt, werden REACH- und RoHS-Prüfungen und -Zertifizierungen in der Regel durch Selbstzertifizierung erreicht. Sie können auch von externen Prüfern durchgeführt werden, was jedoch selten der Fall ist.
ISO-Zertifizierung
Die ISO-Zertifizierung wird von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) angeboten. Im Gegensatz zu UL- und CPR-Zertifizierungen, die nationalen Standards entsprechen, entspricht die ISO-Zertifizierung spezifischen internationalen Standards für Qualität, Sicherheit, Effizienz und Interoperabilität.
ISO-zertifizierte Produkte’ t haben normalerweise eine ISO-Markierung. Stattdessen wird das Produkt mit dem Zertifizierungszeichen der Zertifizierungsstelle versehen, die die Prüfung durchgeführt und die Zertifizierung erteilt hat.
Darüber hinaus zertifiziert ISO auch Prozesse. Zum Beispiel Belden’ Die Werke von sind hauptsächlich nach ISO 9001 zertifiziert, einige wenige auch nach ISO 14001.
Weitere relevante Branchenzertifizierungen
Je nach Branche und Anwendung können weitere Zertifizierungen angestrebt werden.
Beispielsweise ist IATF 16949 ein weltweit anerkannter Standard für Qualitätsmanagementsysteme (QMS), der speziell für die Automobilbranche (Automobilwerke) entwickelt wurde. Es entspricht ISO 9001 und konzentriert sich auf kontinuierliche Verbesserung, Qualitätssteigerung, Vermeidung von Herstellungsfehlern und Abfallreduzierung in der Lieferkette.
Ein weiteres Beispiel ist die ABS/DNV-Zertifizierung. Diese gewährleistet, dass Geräte und Komponenten die strengen Sicherheits- und Leistungsnormen für maritime Anwendungen erfüllen. Dazu gehören Tests, um sicherzustellen, dass:
- Materialien und Komponenten sind zuverlässig und sicher sind
- Die Produkte entsprechen den Vorschriften und Normen
- Qualitätsstandards eingehalten werden
- Das Ausfallrisiko reduziert wird
Welche Vorteile bietet ein zertifiziertes Verkabelungssystem?
Ein zertifiziertes System kann in mehrfacher Hinsicht für Sicherheit sorgen. Hier sind ein paar Beispiele.
Reduzierte Wartung und Reparatur
Wenn ein LAN-Verkabelungssystem zertifiziert ist, bedeutet dies, dass es den Industriestandards entspricht und die erwartete Leistung erbringt. Die Zertifizierung dient quasi als Versicherung gegen zukünftige Kabelprobleme, die später zu hohen Wartungs- und Reparaturkosten führen könnten.
Durch die Prüfung und Zertifizierung von Verkabelungssystemen können Installateure mögliche Leistungsprobleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor das System in Betrieb genommen wird.
Mehr Sicherheit und weniger Brandausbreitung
Die Zertifizierung von Kabelsystemen ist für die Gewährleistung der Sicherheit von entscheidender Bedeutung.
Konforme, hochleistungsfähige Kabel werden aus den richtigen Materialien hergestellt und für ihre Sicherheit zertifiziert. Nicht konforme Kabel können aus brennbaren Materialien bestehen, die einen Brand in einem Gebäude ausbreiten können. Beim Verbrennen können nicht konforme Materialien auch gefährlichen Rauch erzeugen, insbesondere wenn sie billigere Materialien verwenden, die’ t sicher im Feuer.
Hochleistungskabel werden nach Brandschutznormen auf ihre Feuerbeständigkeit geprüft. Um UL-gelistet zu werden oder eine CPR Euroklasse Bewertung, zum Beispiel müssen Kabel strenge Brandschutztests bestehen, die die Kabel bestimmen’ s Fähigkeit, die Ausbreitung von Feuer und starkem Rauch zu reduzieren (oder nicht dazu beizutragen). Einige gefälschte Kabel tragen ein Prüfzeichen, auch wenn sie nicht’ t getestet und don’ t erfüllen die Anforderungen, also Vorsicht. Tests haben gezeigt, dass gefälschte Kabel Gekennzeichnet als UL Listed don’ t immer den entsprechenden Sicherheitsanforderungen entsprechen.
Langfristige Technologie- und Systemleistung
Ein zertifiziertes Kabel stellt sicher, dass Geräte, Anwendungen und Systeme, die über das Verkabelungssystem mit dem Netzwerk verbunden sind, erwartungsgemäß funktionieren. Da die Kabel auf ihre ordnungsgemäße Leistung geprüft wurden, werden diese Systeme und Geräte’ Sie leiden nicht unter Netzwerkproblemen, Latenz oder Ausfallzeiten, die durch die Verkabelung verursacht werden.
Schlecht ausgelegte oder qualitativ minderwertige Kabel können zu Signalverlust oder erhöhter Dämpfung führen, was sich auf die Funktion der an das Netz angeschlossenen Geräte auswirkt.
Beispielsweise können Netzwerkgeräte wie Router, Switches, Firewalls und Access Points aufgrund minderwertiger Kabel ausfallen und die Kommunikation stören. Das gleiche gilt für Geräte wie Sensoren, Überwachungskameras, Zugangskontrollgeräte und digitale Bildschirme.
Dort’ s kein Äquivalent für Hochleistungskabel
Während andere Unternehmen manchmal versuchen, Produkte anzubieten, die “ Belden-Äquivalent,” nichts ersetzt das Original. Es gibt kein Belden-Äquivalent, wenn es um Produkte oder Garantien geht, wie Belden’ s 10-Jahres-Garantie. Wenn Sie bei einem zertifizierten Belden-Händler einkaufen, können Sie sicher sein, dass Sie echte Belden-Produkte und die Garantie erhalten, die Sie benötigen.
Im Rahmen von Tests mit billigeren auf dem Markt erhältlichen Kabelprodukten haben wir minderwertige Kabel identifiziert, die zu Verzögerungen und Ausfallzeiten führen. In der Regel werden Produkte minderer Qualität zu niedrigeren Preisen angeboten, da ihre Leistung stark von dem abweicht, was Belden anbietet.
Belden verfügt auch über eigene Testeinrichtungen, um die Produktleistung zu überprüfen. Wir wissen genau, wo, wann und wie alle unsere Produkte hergestellt werden, und unsere Inspektionen und Werksabnahmen stellen die Qualität und Funktionalität unserer Produkte sicher, bevor sie in Betrieb genommen werden.
Erfahren Sie mehr über Compliance und Zertifizierung.
Weiterführender Link:
- Belden – Zertifikate und Compliance
- CPR: Bauprodukteverordnung
- Welche Schutzart oder Zertifizierung braucht Ihr Kabel wirklich?