Die Leistung eines kupferbasierten Ethernet-Kabelsystems hängt nicht nur von den für die Installation ausgewählten Produkten ab, sondern auch von den Experten, die diese installieren.
Wenn Techniker und Installateure die von ihnen installierten Produkte nicht verstehen oder nicht für die Installation dieser Produkte gemäß den neuesten Standards und Best Practices geschult und zertifiziert sind, wird das Endergebnis wahrscheinlich nicht den Leistungserwartungen entsprechen. Mit anderen Worten: Der Eigentümer erhält nicht das System, für das er bezahlt hat.
Zertifizierte Installateure wissen genau, welche Aspekte der Installation für die Zuverlässigkeit des Systems am wichtigsten sind. Sie machen auch weniger Fehler und haben direkten Kontakt zu den Herstellern, mit denen sie zusammenarbeiten. Wenn ein Problem auftritt, können sie mit dem Hersteller zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es umgehend behoben wird.
Das Bindeglied zwischen Kabelprüfung und Zertifizierung
Wenn Eigentümer sicherstellen möchten, dass die Installation ihrer Kupferkabel ordnungsgemäß erfolgt, die Verkabelung fehlerfrei ist und sie später nicht mit unerwarteten Problemen bei der Netzwerkleistung konfrontiert werden, ist eine Zertifizierung des Verkabelungssystems erforderlich.
Die Zertifizierung erfolgt durch Prüfungen der Kupferkabel, die nicht nur beweisen, dass die unternehmenskritische Infrastruktur bestimmungsgemäß funktioniert, sie ermöglichen es den Installateuren auch, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Für die Kupferverkabelungsprodukte von Belden gilt seit jeher eine 10-jährige Produktgarantie. Bei der Installation eines End-to-End-Systems von Belden gelten für diese Systeme jedoch zusätzliche Garantien für herausragende Leistungen:
- Produktgarantie von bis zu 25 Jahren
- Lebenslange Anwendungsgarantie
Dadurch wird sichergestellt, dass das installierte Kupferkabelsystem mindestens 25 Jahre lang Branchenstandards erfüllt oder übertrifft und zukünftige Standards und Protokolle unterstützt. Diese Leistungsgarantie wird jedoch erst mit Abschluss der Prüfungen gewährt.
Wenn Sie oder Ihr Kunde eine Garantie wünschen (und wer möchte das nicht?), dann Zertifizierung Ist der Weg, darauf zuzugreifen.
So prüfen Sie Kupferkabelsysteme
Durch Prüfungen wird sichergestellt, dass ein installiertes Kupferkabelsystem den Standards in Bezug auf Leistung und Qualität der Installation entspricht.
Um die Zuverlässigkeit der Datenübertragung zu gewährleisten, muss die Kabelprüfung bei Leistungsparametern wie Nahnebensprechen, Leistungssumme Nahnebensprechen, Dämpfung und Rückflussdämpfung ein „bestandenes“ Ergebnis liefern.
Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass die Ergebnisse Ihrer Kabelprüfungen akzeptiert werden und zu der gewünschten Zertifizierung führen:
- Sie müssen eine zugelassene Prüfmarke und ein zugelassenes Prüfmodell nutzen, die von Belden anerkannt werden, um sicherzustellen, dass das Prüfgerät die ANSI/TIA-1152-Anforderungen für Feldtestgeräte und Messungen für verdrillte Verkabelungssysteme erfüllt.
- Es ist wichtig, beim Einrichten eines Testgeräts die richtige Testgrenze zu wählen. Dadurch wird dem Prüfgerät vermittelt, wie die Kupferverkabelung geprüft werden soll. Die geeignete Prüfgrenze hängt von den spezifischen Prüfanforderungen des Kunden, der vom Hersteller geforderten Prüfgrenze, den Arten der genutzten Kabel und Steckverbinder und weiteren Aspekten ab.
- Gemäß TIA-Standards muss das Prüfgerät regelmäßig (in der Regel alle 12 Monate) neu kalibriert werden. Wenn Sie das Gerät mehrere Jahre lang nicht kalibriert haben, wird Ihnen aufgrund der Testergebnisse keine Zertifizierung erteilt.
- Um sicherzustellen, dass Sie nach den neuesten Standards prüfen, nutzen Sie die neueste Version der Prüfsoftware, die vom Hersteller des Prüfgeräts angeboten wird.
- Behalten Sie die Daten im Hinterkopf. Belden vergibt beispielsweise Garantien auf der Grundlage des Rechnungsdatums. Wenn das System am 1. November in Rechnung gestellt wurde, beginnt an diesem Datum die Garantie. Der Zertifizierungsprozess erweitert die Garantie unter Berücksichtigung der in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Einschränkungen.
Prüfung der permanenten Verbindung oder der Kanalverbindung?
Kanalverbindungstests bezieht sich auf das Testen der Verbindung von einem aktiven Gerät zu einem anderen, einschließlich Patchkabeln (z. B. ein Patchkabel von der Steckdose zu einem Endgerät).
Permanenter Link-Test überprüft die Leistung nur des festen Teils des Kanals – nicht des gesamten Kanals. Dies bedeutet, dass keine Patchkabel enthalten sind.
Aus Garantiegründen sollten Sie immer die Leistung des Kanals prüfen. Es können zwar auch Prüfungen der permanenten Verbindung durchgeführt werden. Allerdings kann das Nichteinbeziehen der Patchkabel bei der Prüfung des gesamten Kanals zu unerwarteten Ergebnissen führen. Warum? Denn der Kanal konzentriert sich auf die Grundlagen des Netzwerks.
Falls eine permanente Verbindung hochwertige Patchkabel nutzt, muss nur die permanente Verbindung gemessen werden. Falls Patchkabel eines anderen Anbieters als Belden genutzt werden, kann die Kanalprüfung aufgrund der minderwertigen Qualität dieser Patchkabel fehlschlagen. Auch wenn der permanente Link perfekt sein kann, ist die Verbindung mit Patchkabel von schlechter Qualität Verschlechtert die Leistungsqualität.
Sind Ergebnisse von LinkIQ-Prüfungen für die Zertifizierung zulässig?
In letzter Zeit hat Belden eine Zunahme der zur Zertifizierung eingereichten LinkIQ-Testergebnisse festgestellt – diese Ergebnisse berechtigen jedoch nicht zu einer Garantie für ein Kupferverkabelungssystem.
Bei LinkIQ handelt es sich um eine gemäß ANSI/TIA-1152 nicht zugelassene Netzwerkprüfung. Die Prüfung liefert eine Momentaufnahme, um festzustellen, ob ein Datenpaket (oder mehrere Datenpakete) gesendet werden können. Andere Leistungsmerkmale der Verkabelung, die eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten, werden nicht gemessen.
Es analysiert die Systemleistung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, abhängig von Netzwerkbedingungen wie Durchsatz, Jitter, Latenz usw. Diese Art der Kabelprüfung ist zwar in vielen Situationen sinnvoll, liefert jedoch nicht genügend Informationen für eine Zertifizierung.
Bereiten Sie eine ordnungsgemäße Kabelprüfung vor
Eigentümer und Installateure wünschen sich sorgenfreie Verkabelungssysteme, die von Anfang an die gewünschte Leistung erbringen. Darüber hinaus wünschen sie sich Garantien, um Risiken zu reduzieren, Defekte zu vermeiden und Investitionen zu schützen. Diese Ziele können nur durch die Zertifizierung mittels einer ordnungsgemäßen Prüfung der Kupferkabel erreicht werden.
Ebenso wie bei der Systeminstallation können Auslassungen während der Prüfung zu Netzwerkausfällen, Ressourcenverschwendung und Umsatzeinbußen führen.
Belden möchte sicherstellen, dass Sie für die Durchführung von Tests optimal und effizient gerüstet sind, um die für die Zertifizierung erforderlichen Informationen zu sammeln. Bei Fragen zu diesem Thema oder falls Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir unsere Kupferkabelsysteme zertifizieren, schicken Sie uns bitte eine E-Mail.
Verwandte Links
- OLTS oder OTDR: Welcher Test ist für die Glasfaserzertifizierung akzeptabel?
- Anwendungen im Vergleich zu Verkabelungsstandards und wie man testet
- Kabelzertifizierung und Installateurzertifizierung: eine gewinnbringende Kombination
- Bewährte Verfahren bei der Verlegung von Kupferkabeln: Das "Warum" beachten
Über den Autor
Molly Hunter
Channel-Marketing-Manager
Molly Hunter ist seit 2022 bei Belden und unterstützt unsere Installateure und Integratoren innerhalb der Partner Alliance dabei, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihr Geschäft mit Belden auszubauen. Sie hilft den Mitgliedern der Partner Alliance, sich für unsere erstklassigen Garantien und anwendungsspezifischen Gewährleistungen zu qualifizieren, vermittelt Projektmanager und Techniker an relevante Schulungen und hält Installateure und Integratoren über exklusive Aktionen und Rabatte auf dem Laufenden.