Das Konzept der Produktfälschung. Fälschung von Waren und Geldwäsche. Kampf gegen Fälschungen.

 

Als Sprachrohr der Branche für strukturierte Verkabelung arbeitet die CCCA (Communications Cable Connectivity Association) intensiv daran, Fachleute über für die Branche wichtige Themen zu informieren und sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, die durch nicht konforme, gestohlene und gefälschte Komponenten für strukturierte Verkabelung entstehen. &

 

Als Mitglied der CCCA spielt Belden eine aktive Rolle bei der Unterstützung der Bemühungen der Organisation zur Modernisierung der Verbraucherschutzgesetze, um Unternehmen, Gemeinden, Mitarbeiter und Verbraucher vor Schäden zu schützen, die durch nicht konforme Kommunikationskabel entstehen können.’

 

Mit zwei Gesetzesvorschlägen konnte die CCCA kürzlich dazu beigetragen, den Vertrieb von gestohlenen und gefälschten Kommunikationskabeln auf Online-Plattformen zu bekämpfen.

 

Der SHOP SAFE Act (Stopping Harmful Offers in Platforms by Screening Against Fakes in E-Commerce) würde Online-Marktplätze wie Amazon, eBay oder Facebook für Urheberrechts- und Markenrechtsverletzungen haftbar machen, wenn ein Dritter den Online-Marktplatz nutzt’ s Plattform zum Verkauf gefälschter Waren, wie beispielsweise Kommunikationskabel, die dem Verbraucher schaden könnten’ s Gesundheit oder Sicherheit.

 

Der SHOP SAFE Act enthält Vorschläge für Bestimmungen wie:

 

  • Überprüfung der Verkäuferinformationen (Adresse, Identität, Kontaktinformationen usw.)
  • Forderung zur Verpflichtung der Verkäufer, auf der Plattform keine gefälschten Marken für von ihnen verkauften Waren zu verwenden
  • Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Identifizierung potenziell gefälschter Waren, bevor diese’ erneut gelistet und verkauft
  • Umsetzung von Maßnahmen zum Verbot von Wiederholungstätern

 

Der zweite Gesetz ist das Verbraucherschutzgesetz INFORM Consumers Act. Es bringt Parteien wie Strafverfolgungsbehörden, Fertigungsbetriebe, Einzelhändler und Online-Marktplätze aller Größen zusammen, um die Verbraucher vor böswilligen Akteuren zu schützen, die gefälschte und gestohlene Waren, wie etwa Kommunikationskabel, verkaufen.

 

Um den Aufsichts- und Ermittlungsbehörden die Untersuchung potenzieller Betrugsfälle zu erleichtern, verpflichtet der INFORM Consumers Act Online-Marktplätze dazu:

 

  • Sammeln und überprüfen Sie Drittanbieter mit hohem Volumen’ Kontaktdaten, Bankverbindung und Steuernummer
  • Den Verbrauchern eine Möglichkeit zu bieten, verdächtige Marktvorgänge zu melden;
  • Von Verkäufern ab einer bestimmten Größe die Bekanntgabe ihres Namens, ihrer Kontaktinformationen und ihrer Anschrift an die Verbraucher zu verlangen.

 

Während sich der SHOP SAFE Act noch in der Entwicklung befindet, wurde der INFORM Consumers Act als Teil des Omnibus Appropriations Bill 2023 verabschiedet, den Präsident Biden am 29. Dezember 2022 in Kraft setzte. Er tritt im Juni 2023 in Kraft.

 

Warum ist die Aufklärung über Kabelfälschungen so wichtig?

 

Nicht konforme und gefälschte Kommunikationskabelprodukte können erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bergen— ganz zu schweigen davon, dass sie Schäden an kritischer Infrastruktur verursachen und zu erheblichen Ausfallzeiten und Zuverlässigkeitsproblemen führen.

 

Konforme Kabel sind sicherheitszertifiziert und aus den für den entsprechenden Zweck vorgesehenen Materialien hergestellt. Bei nicht konformen Kabeln können entflammbare Materialien verwendet werden, die einen Brand in Gebäuden auslösen können. Im Falle eines Brandes können einige nicht konforme Materialien auch gefährlichen Rauch erzeugen.

 

Nach Angaben der CCCA wiesen in einer von UL geleiteten Studie 100 % der getesteten nicht zertifizierten Kabel Sicherheitsprobleme auf und bestanden die Sicherheitsprüfungen nicht.

 

Wie erkennt man gefälschte Kabel?

 

Sicherheit und Leistungsfähigkeit können am besten durch zuverlässige Hersteller und Distributoren gewährleistet werden, die die von Ihnen gewünschten Lösungen für Ihre Kommunikationsverkabelung anbieten.

 

Wenn du’ Wenn Sie sich über die bei einem Projekt verwendeten Kabel nicht sicher sind, finden Sie hier einige Warnsignale, die auf gefälschte Kabel hinweisen können:

 

  1. Der Preis scheint viel zu niedrig. Wenn Sie auf eine besonders niedrigere Preisgestaltung aufmerksam werden, sollten Sie laut der CCCA Verdacht schöpfen! Dies bedeutet wahrscheinlich, dass die Kabel aus billigeren Materialien hergestellt wurden, die’ Im Brandfall ist es nicht sicher.
  2. Ankauf über eine Online-Plattform. Wenn Sie Kabel von einer Online-Quelle beziehen, müssen diese sorgfältig geprüft und auf ihre Zulässigkeit untersucht werden.
  3. Falsche oder fehlende Etikettierung. Konforme Kabel sind mit dem Kabelleistungstyp gekennzeichnet, Sicherheitszertifizierung, Herstellername, Herkunftsland usw. Ein gefälschtes Kabel hat oft keine Beschriftung oder’ t enthalten alle diese Informationen.
  4. Sehr leichte Verpackung. Wenn sich eine Schachtel oder Rolle merkwürdig leicht anfühlt,’ s wahrscheinlich, weil der Kabelhersteller verwendet kupferplattiertes Aluminium (CCA), die nicht’ Sie dürfen nicht zur Herstellung von Kommunikationskabeln verwendet werden und können keine Zertifizierung durch Dritte erhalten. Gemäß ANSI/TIA-568.2 darf kupferbeschichtetes Aluminium nicht verwendet werden.
  5. Keine Sicherheitszertifizierung. Die Beschriftung eines von der OSHA autorisierten anerkannten Prüflabors (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL), wie etwa UL oder ETL, ist ein Nachweis für die Sicherheitszertifizierung eines Kommunikationskabels. Wenn ein Kabel’ Wenn es nicht von einem Drittanbieter zertifiziert ist, entspricht es nicht dem NEC und kann nicht installiert werden.

 

Es’ Wichtiger Hinweis: Installiert ein Niederspannungsinstallateur nicht konforme Kabel, kann er für Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Kabelinstallation entstehen.

 

Wenn Sie mehr über die Probleme mit gefälschten Kabeln oder über CCCA erfahren möchten’ s Bemühungen, die strukturierte Verkabelungsindustrie zu schützen, wir’ sind glücklich, beantworten Sie Ihre Fragen.

 

Verwandte Links

 

Welche Schutzart oder Zertifizierung braucht Ihr Kabel wirklich?

Schützen Sie sich— Gefälschtes Kabel & Konnektivität

Nicht in meinem Netzwerk! Kupferbeschichtetes Aluminium ist ein Rezept für den Misserfolg

Über den Autor

Ron Tellas

Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden

Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.