Hero_Cat_7_Smart_Buildings
Ähnliche Tags

Stimmt das – ist Kategorie 7 die Investition wert? Wann müssen Sie in intelligenten Gebäuden wirklich Kabel der Kategorie 7 oder 7A anstelle von Kategorie 6A nutzen? Schauen wir uns das genauer an.

Gibt es Anwendungen, die Leistungen der Kategorie 7 oder 7A erfordern?

Während Kategorie 6A IEEE 10GBASE-T-Anwendungen und Kategorie 8 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen unterstützt, gibt es keine echten IEEE-Anwendungen für Verkabelung der Kategorien 7 oder 7A. 

Die 600 MHz-Leistung der Kategorie 7 und die 1000 MHz-Leistung der Kategorie 7A reichen nicht aus, um 40GBASE-T-Anwendungen zu unterstützen. Daher beträgt die von Kategorie 7 und 7A unterstützte maximale Datenrate 10 Gb/s – was der Kategorie 6A entspricht. Da keine Anwendung eine Verkabelung der Kategorie 7 oder 7A erfordert, Verband der Telekommunikationsindustrie (TIA) erkennt oder genehmigt diese Kabeltypen nicht. Es handelt sich auch nicht um eine Anforderung für einen Ethernet-Standard. Es handelt sich vielmehr um eine Verkabelungskategorie, die von einer Gruppe von Herstellern in der Hoffnung geschaffen wurde, dass sie in Zukunft benötigt wird.

In Ländern wie Frankreich und Deutschland, wo aufgrund strenger EMV-Vorschriften abgeschirmte Kabel der Standard sind, ist die Verwendung von Kabeln der Kategorie 7 häufiger anzutreffen. Sie wurde im Standard 2002 ISO/IEC 11801 ratifiziert und erfüllt die Kanalspezifikationen der Klasse F für Überschneidungen und Störungen. In 2010 stellte ISO/IEC Kanäle der Klasse FA und eine Verkabelung der Kategorie 7A vor.

Die wichtige Rolle der Steckverbinder

Wir haben festgestellt, dass keine der bestehenden Ethernet-Anwendungen ausschließlich Verkabelung der Kategorie 7 oder 7A erfordert, aber es spielt noch ein weiterer Faktor eine Rolle. Wenn Kabel mit aktiven Geräten verbunden werden sollen, müssen die Hersteller von aktiven Geräten ihre Produkte mit Ports herstellen, die die richtigen Arten von Steckverbinder aufnehmen können.

Da Kabel der Kategorien 7 und 7A nicht erkannt oder benötigt werden, verfügen die heutigen Ethernet-Geräte und -Vorrichtungen (alles von Routern und Switches bis hin zu Überwachungskameras und Zugriffspunkten) nicht über Anschlüsse für Stecker der Kategorie 7. Aktive Geräte erfordern stattdessen eine RJ45 Ethernet-Verbindungsschnittstelle und unterstützen RJ45 Steckverbinder. (Interessante Randbemerkung: Die Frequenzen, die es Kabeln der Kategorien 7 und 7A ermöglichen, höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, werden von Ethernet-Geräten auch nicht benötigt.) 

Es gibt zwar Steckverbinder der Kategorie 7 für den Anschluss von Kabeln der Kategorie 7, aber sie verwenden keine RJ-Verbindung. Mit diesen Anschlüssen können keine modernen Ethernet-Geräte oder -Vorrichtungen verbunden werden, weshalb Kabel der Kategorie 7 unnötig sind – und hier ist der Grund.

Um ein Kabel der Kategorie 7 oder 7A an Ethernet-Geräte anzuschließen, besteht die einzige Möglichkeit darin, einen RJ45-Anschluss abzuschließen.  Stattdessen den Stecker am Kabel an. Dadurch wird das Verbindungsproblem gelöst, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dadurch das gesamte System herabgestuft wird. Ein Kabel der Kategorie 7, das mit einem Stecker der Kategorie 6 oder 6A abgeschlossen ist, ist kein System der Kategorie 7 (Klasse F) mehr, sondern ein System der Kategorie 6 oder 6A (je nachdem, welcher Stecker verwendet wird). Kategorie 6A erfüllt jede Anwendung, die Kategorie 7 unterstützen kann, sodass die Gründe für die Implementierung von Kabeln der Kategorie 7 oder 7A schnell verblassen.

Die Leistung Ihres Systems wird immer auf die niedrigste Kategorieebene eingestellt, die in diesem System eingesetzt wird. Wenn Sie beispielsweise ein Kabel der Kategorie 5e verwenden und es mit Steckern der Kategorie 6 abschließen, verfügen Sie über ein System der Kategorie 5e. Um es einfach auszudrücken: Es ist, als würde man einen Spoiler an einem Ford Pinto anbringen und ein besseres Auto erwarten. Die Verwendung dieses Zubehörs verbessert die Leistung des Autos nicht (und lässt das Auto auch nicht besser aussehen!).  

Wann werden Sie Kategorie 7 oder 7A nutzen?

Stellen wir diese Frage noch einmal: Wann müssen Sie Kabel der Kategorie 7 oder 7A verwenden? Die Antwort: Für Ethernet-Anwendungen wahrscheinlich nie. Es besteht keine Notwendigkeit, zu viel zu spezifizieren und mehr für ein Kabel zu bezahlen, das keine besseren Ergebnisse liefert. Wenn Sie Leistung der Kategorie 7 oder 7A benötigen, gibt es gute Neuigkeiten: Kategorie 6A funktioniert genauso gut – und zu geringeren Kosten. 

Wenn Ihnen jemand sagt, dass für eine bestimmte Anwendung unbedingt eine Verkabelung der Kategorie 7 oder 7A erforderlich ist, dann benötigt er wahrscheinlich ein geschirmtes System, das auch in einem System der Kategorie 6A verfügbar ist (und sicherstellt, dass Sie keinen höheren Preis als nötig zahlen).

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu Kabeln der Kategorien 6A, 7, 7A und 8 für Ihr nächstes Projekt. Als Ihr vertrauenswürdiger Berater ist es das Ziel von Belden, sicherzustellen, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Verkabelungsinvestition ziehen – ohne zu viel Geld für ein System auszugeben, das nicht das bietet, was Sie brauchen oder erwarten.

Über den Autor

Ron Tellas

Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden

Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.