Blog

Geräte auf der Feldebene am Netzwerkrand: Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Produktion

Ryan Bertram
Die von Geräten auf der Feldebene in Edge-Umgebungen erfassten Daten ermöglichen eine vorausschauende Wartung, zeichnen ein klares Bild der Produktion und bringen neue Einblicke in die Maschinenleistung. Entdecken Sie, wie die Edge-Lösungen von Belden zur Optimierung Ihres industriellen Netzwerks beitragen können.



In den meisten heutigen Industrienetzwerken arbeiten Tausende von Geräten auf Feldebene hart daran, große Datenmengen zu generieren.


Diese Feldgeräte befinden sich überall dort, wo etwas erfasst werden kann, und umfassen Sensoren, Switches und Instrumente, die bestimmte Parameter wie Temperatur, Druck, Durchfluss und Anwesenheit messen. Anschließend wandeln sie diese Informationen in Signale um und übermitteln diese Signale zu Steuerungs-, Überwachungs- und Analysezwecken an Produktionsmaschinen.


Herkömmlicherweise werden Geräte auf Feldebene mit einer Prozesssteuerung, z. B. einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS), verbunden, um Daten auszutauschen. Die Steuerungen empfangen Daten über ihre Eingänge und senden Betriebsanweisungen über ihre Ausgänge. Sie fungieren als Gehirn einer Maschine, steuern ihre Funktionalität und koordinieren die Intelligenz zwischen Maschinen und Backend-Systemen.


Da Anlagen immer intelligenter und vernetzter werden, müssen zusätzliche Geräte auf Feldebene angeschlossen werden, um neue Datenpunkte zu erfassen. Diese Änderung erfordert das Herunterfahren der SPS des Geräts, um neue Sensoren hinzuzufügen, Daten abzubilden und Tests des geänderten Programms durchzuführen. In einigen Umgebungen kann dies zu Ausfallzeiten von Tagen, wenn nicht sogar Wochen führen und die Kosten selbst der kleinsten Änderung drastisch erhöhen.


Darüber hinaus verfügen bestehende Maschinen über eine begrenzte Anzahl von freien Ein- und Ausgängen in ihren SPS-Racks. Sobald die E/A-Racks einer SPS „voll“ sind, können keine weiteren Sensoren zur Informationserfassung mehr aufgenommen werden. Die Erweiterung der I/O-Kapazität erschwert die Initiative zusätzlich, wenn Sie inkrementell Feldgeräte hinzufügen möchten.


Verbindung von Geräten auf Feldebene am Netzwerkrand

In einer Edge-Umgebung, in der Anwendungen näher an die Datenquellen (IoT-Geräte und Edge-Server) herangeführt werden, ist die SPS nicht mehr der einzige Erfassungsgeber von Daten. Stattdessen kann ein Edge-Prozessor einspringen, der Ihnen wichtige Einblicke in Prozesse und Leistung ermöglicht und gleichzeitig die Betriebszeit aufrechterhält – ein entscheidender KPI für Industrieanlagen.


Anstatt eine Verbindung zu einer SPS herzustellen, werden Geräte auf Feldebene direkt mit einem separaten Prozessor am Netzwerkrand verbunden, um Daten zu erfassen und entsprechend weiterzuleiten.


Diese Informationen werden nicht erfasst, um die Maschinenfunktionalität zu verwalten, sondern um neue Einblicke in die Maschinenleistung zu gewinnen. Zusätzliche Geräte auf Feldebene können jederzeit an einen Edge-Prozessor angeschlossen werden, ohne dass es zu Ausfallzeiten kommt, ein SPS-Prozessor blockiert oder die Produktionsumgebung beeinträchtigt wird.


Neben der Verbesserung der Betriebszeit können Geräte auf Feldebene am Netzwerkrand ein besseres Bild der Produktion zeichnen. Anstatt beispielsweise wöchentliche Berichte zu erhalten, in denen die abgeschlossene Arbeit detailliert beschrieben und die Leistung mit den Produktionszielen verglichen wird, können Manager auf Echtzeitansichten mit detaillierten Details zugreifen. Sie können die Produktion jederzeit verfolgen und Anpassungen vornehmen, um die Ziele zu erreichen. Anstatt im Nachhinein festzustellen, dass eine bestimmte Linie letzte Woche nur 1.000 Widgets produziert hat, obwohl 1.500 hätten produziert werden müssen, lässt sich der Produktionsfortschritt rund um die Uhr in Echtzeit verfolgen, sodass Sie die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreifen können, bevor es zu spät ist.


Auch Statusänderungen der Ausrüstung, wie beispielsweise Temperatur, Medienfluss, Druck und Vibration, können in Echtzeit überwacht werden, sodass Sie sehen können, was mit den Anlagen in Ihrer Fabrikhalle passiert. Geräte auf Feldebene liefern Echtzeitdaten, um Probleme sofort zu diagnostizieren, sobald sie auftreten, und ermöglichen es Ihnen, auf der Grundlage dieser Informationen viel schneller Entscheidungen zu treffen. Die bereitgestellten Daten können auch verwendet werden, um zu berechnen, wann eine Maschine gewartet, repariert oder ausgetauscht werden muss, um Geräteausfälle und teure Ausfallzeiten zu vermeiden.


3 Fragen, die Sie zu Ihren Feldgeräten berücksichtigen sollten 

Bei der Bereitstellung von Geräten auf Feldebene in Ihrer Edge-Umgebung sollten bestimmte Faktoren berücksichtigt werden:


  • Sind die Geräte für Ihre Umgebung geeignet? Jedes industrielle Umfeld ist einzigartig. Einige Geräte müssen möglicherweise Waschvorgängen und Feuchtigkeit standhalten, während andere bei viel Staub und Temperaturschwankungen oder in Gefahrenbereichen betrieben werden müssen.
  • Was werden die Daten für Sie tun? Wenn die vom Gerät auf Feldebene erfassten Daten für die Gerätefunktionalität erforderlich sind, sollten sie mit Ihrer SPS verbunden werden. Wenn nicht, können sie stattdessen zu einem Edge-Prozessor geleitet werden.
  • Wie sieht der Plan für die Bereitstellung neuer Feldgeräte aus? Einige Initiativen (z. B. OEE) werden ständig verbessert, indem Geräte inkrementell hinzugefügt werden, während andere sofort eine große E/A-Kapazität erfordern. Die aktuellen Anforderungen an die E/A-Infrastruktur müssen berücksichtigt werden, damit Sie die erforderliche Kapazität dann hinzufügen können, wenn Sie diese benötigen. 


Ein Plan für die Verbindung Ihrer Daten und Geräte 

Auf Ihrem Weg zur digitalen Transformation fungiert Belden als zentrales Nervensystem Ihres Werks.


Wir sind Experten für Datenerfassung, -übertragung, -orchestrierung und -verwaltung und helfen Ihnen:


  • Verbinden von Geräten mit Netzwerken

  • Sichere Übertragung kritischer Daten von Punkt A nach Punkt B

  • Systeme und Prozesse zusammenführen

  • Daten den Personen und Geräten zur Verfügung stellen, die diese benötigen

  • Gewährleistung der ordnungsgemäßen Administration und Strukturierung von Geräten und Daten 


Unsere Edge-Geräte und Protokollkonverter erleichtern die Kommunikation mit jedem Feldgerät oder Ausrüstungsteil in der Fabrikhalle – unabhängig von Alter, Hersteller oder Kommunikationsprotokoll –, sodass Daten mit wichtigen Systemen zur Unternehmensressourcenplanung und Fertigungsausführung ausgetauscht werden können.


Erfahren Sie mehr über Beldens Industrieautomatisierungslösungen.


Weiterführende Links:

Bewältigung der Herausforderungen bei der Orchestrierung von Edge-Anwendungen

Auswahl von Industrial Edge Hardware, die für die Zusammenarbeit mit AWS zertifiziert ist

Herausforderungen bei der Datenaufnahme – und wie Industrial Edge-Lösungen helfen