Bewältigung der Herausforderungen bei der Orchestrierung von Edge-Anwendungen
Anmerkung des Herausgebers: Dieser Blog ist eine Fortsetzung unserer Industrial Edge-Blogserie. In unserem ersten Blog haben wir das IIoT und den Wert der Datenerfassung besprochen. Im zweiten Blog haben wir industrielle Edge-Lösungen besprochen. In unserem dritten Blog haben wir untersucht, wie industrielle Edge-Lösungen auf spezifische Anwendungsfälle angewendet werden können. Unser vierter Blog bietet Tipps zur Auswahl des richtigen industriellen Edge-Computing-Geräts Für Ihre Anwendung. Im fünften Blog wurde die Bedeutung von industriellen Edge-Anwendungen erörtert. In unserem sechsten und letzten Blog der Serie für 2022 behandeln wir die Herausforderungen der Orchestrierung von Edge-Anwendungen.
Auf den ersten Blick scheint der Prozess des Schreibens und Versendens eines Briefes einfach. Schlüsselt man jedoch alle damit verbundenen Aufgaben und den Zeitaufwand auf, ist es doch recht aufwendig:
- Erst müssen ein Stift, ein Blatt Papier, ein Briefumschlag und eine Briefmarke besorgt werden.
- Dann wird die Mitteilung handschriftlich verfasst.
- Auf dem Umschlag ist die Postanschrift und die Briefmarke anzubringen.
- Der Brief muss in den Umschlag gefaltet und der Umschlag zugeklebt werden.
- Der Umschlag muss zu einem Briefkasten oder zum Postamt gebracht werden.
Insgesamt kann dieser Vorgang Stunden dauern,—insbesondere wenn die zum Versenden des Briefes benötigten Materialien’nicht sofort verfügbar sind oder wenn der Briefkasten oder das Postamt’nicht in der Nähe ist. Sollen mehrere Briefe an verschiedene Empfänger versendet werden, so müssen einige der genannten Schritte mehrfach ausgeführt werden.
Glücklicherweise macht es die Technologie heute möglich, viele der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Verfassen und Versenden von Briefen zu erleichtern. Anstelle eines Briefes kann eine E-Mail versendet werden und Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende von Empfängern sofort erreichen. Es ermöglicht Benutzern, Nachrichten sofort, sicher zu senden und im großen Maßstab Auf eine Weise, die beim manuellen Versenden von Briefen nicht möglich ist.’
Wenn Industrial-Edge-Lösungen innerhalb einer industriellen Automatisierungsinfrastruktur bereitgestellt werden, konfigurieren und verwalten die Benutzer Industrial-Edge-Computing-Hardware und Edge-Anwendungen. Edge-Orchestrierung Ist die Technologie, die es Benutzern ermöglicht, dies sofort, sicher Und in großem Maßstab—ähnlich wie E-Mails den Prozess des Schreibens und Versendens eines Briefes verändert haben.
Was ist Edge Orchestration? & Wie hilft es Ihnen?
Edge-Orchestrierung steht für Lösungen zur Verwaltung und individuellen Skalierung von Edge-Bereitstellungen mit der Möglichkeit, angeschlossene Edge-Geräte an Bord zu nehmen, zu überwachen und zu aktualisieren und Edge-Anwendungen regional oder dezentral bereitzustellen und zu orchestrieren.
Mit klassischer Edge-Hardware können Benutzer ein Gerät konfigurieren und verwalten (z. B. die Firmware aktualisieren) und einzelne Edge-Anwendungen auf diesem Gerät lokal über die Benutzeroberfläche konfigurieren und verwalten (z. B. einen Container installieren). Die Durchführung dieser Aktionen für jedes Gerät kann sich jedoch langwierig gestalten, besonders bei einer hohen Anzahl erforderlicher Aktionen und/oder betroffener Geräte.
Eine Lösung zur Edge-Orchestrierung ermöglicht es dem Benutzer, diese Aktionen auf mehreren Geräten und/oder Anwendungen gleichzeitig durchzuführen. Eine gut durchdachte Lösung gewährleistet die sichere Ausführung der Aufgaben.
Welche Vorteile bietet Edge-Orchestrierung?
Die ideale Lösung zur Edge-Orchestrierung bietet folgende drei Vorteile:
1. Verfügbarkeit
Aufgrund des unternehmenskritischen Charakters industrieller Anwendungen müssen Lösungen zur Edge-Orchestrierung immer betriebsbereit sein. (Zurück zu unserem Vergleich zwischen Post- und E-Mail-Versand: Postämter haben begrenzte Öffnungszeiten, E-Mails können jedoch jederzeit versendet werden!)
Die Plattform muss in einer zuverlässigen Infrastruktur in der Cloud oder vor Ort mit unterbrechungsfreier Netzwerkkonnektivität gehostet werden, damit Aktionen auf den Edge-Geräten und/oder Anwendungen nicht’ t verzögert.
2. Barrierefreiheit
Lösungen zur Edge-Orchestrierung müssen leicht zugänglich sein. ( Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, können Sie E-Mails senden! Das’ ist ein Beispiel für einfachen Zugang.) Dieser Zugang kann auf drei Arten erfolgen:
- Zugang zur Plattform : Die Plattform sollte remote zugänglich sein, sodass Konfigurations- und Verwaltungsaktivitäten nicht’ Das muss nicht unbedingt vor Ort geschehen.
- Zugriff auf Edge-Geräte: Edge-Hardware muss reibungslos in die Orchestrierung integriert werden, damit Edge-Geräte je nach den Anforderungen des Benutzers schnell und sicher zum System hinzugefügt und aus diesem entfernt werden können.
Abbildung 1: Mit der Industrial-Edge-Lösung Belden Horizon können Edge-Geräte innerhalb von Sekunden integriert werden.
- Zugriff auf Edge-Anwendungen : Auf der Edge-Orchestrierungsplattform sollte ein Anwendungsrepository gehostet werden, um sicherzustellen, dass relevante Edge-Anwendungen für den einfachen Zugriff des Benutzers für die industrielle Edge-Bereitstellung bereitgestellt werden.
Abbildung 2: Mit der Edge-Orchestrierung von Belden Horizon Console können Anwendungen reibungslos und sicher auf Edge-Geräten bereitgestellt werden.
3. Sicherheit
Die Plattform für die Edge-Orchestrierung muss zugänglich sein, der Zugriff muss dabei aber in einer Weise eingeschränkt werden, die die Sicherheit des Unternehmens gewährleistet. (Bei E-Mails werden zum Beispiel alle gesendeten und empfangenen Nachrichten vom Anbieter auf Viren gescannt!)
Die Implementierung einer Token-basierten Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Unterstützung von Active Directory über Single Sign-On sind bewährte Verfahren, die Sie nutzen sollten. Darüber hinaus sollten Edge-Orchestrierungslösungen durch sichere Remote-Access-Dienste (SRA) ergänzt werden, die VPN-Tunneling mit einem virtuellen Lockout-Tagout (vLOTO) ermöglichen.™) Zugriffskontrollrichtlinie für Endgeräte, die mit Edge-Hardware verbunden sind, die’ s Teil des Benutzers’ s industrielle Edge-Infrastruktur.
Abbildung 3: Der sichere Fernzugriff ermöglicht die Verbindung mit industriellen Endgeräten über den Edge-Gateway.

Abbildung 4: Virtual Lockout Tagout (vLOTO) gewährleistet, dass nur autorisiertes Personal auf Edge-Geräte und Netzwerke zugreifen kann.
Lernen Sie Belden Horizon kennen™, eine Plattform für Industrial Edge-Lösungen
Unsere leistungsstarke neue Plattform für industrielle Edge-Lösungen, Belden Horizon™, bietet eine einfache, nahtlose, sichere und zuverlässige Möglichkeit, Betriebssysteme am Rand zu verbinden und gleichzeitig die Sicherheit und Kommunikation mit der Cloud aufrechtzuerhalten. Es’ ist für die maßstabsgetreue Orchestrierung der in früheren Blogs besprochenen Edge-Hardware und Edge-Anwendungen vorgesehen.
Belden Horizon verwendet Secure Remote Access (SRA) und Persistent Data Network (PDN) und bietet dabei das Potenzial für weitere Funktionen, wie etwa die Edge-Orchestrierung unter Verwendung von Daten mit kurzen Intervallen. Erfahren Sie mehr über Belden Horizon.
Unsere Produktexperten stehen Ihnen gerne unterstützend zur Seite. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, schreiben Sie mir eine E-Mail oder Matt Wopata. Wir beantworten Ihre Fragen gerne.’
Verwandte Links
Industrial-Edge-Lösungen: Warum sind sie erforderlich?
10 Kriterien, die Sie für Ihre Industrial-Edge-Computing-Geräte berücksichtigen sollten