Glasfaserglas: Warum wir kein eigenes Glas herstellen
Angesichts der zunehmenden Nutzung von Glasfaserkabeln – auch dank des scheinbar unbegrenzten Bandbreitenpotenzials – wird uns manchmal die Frage gestellt: „Warum stellt Belden nicht sein eigenes Glasfaserglas her?“ (Mit anderen Worten: Warum stellen wir nicht das Glas her, das in unseren Glasfaserkabeln enthalten ist?)
Das ist eine gute Frage – und eine, die wir hier gerne beantworten möchten.
Wenn wir über die Gründe nachdenken, warum wir kein eigenes Glasfaserglas herstellen, ist das vergleichbar mit dem Grund, warum wir nicht unser eigenes Kupfer für Twisted-Pair-Kabel abbauen oder veredeln. In beiden Fällen muss ein ganzer Herstellungsprozess durchlaufen werden, bevor Kupfer- oder Glasmaterialien in Kabel- und Verbindungsprodukte für Unternehmen verarbeitet werden können.
Wenn wir Kupferwalzdraht von unserem Lieferanten kaufen, schicken wir diesen für die weitere Verarbeitung an unser Drahtwerk. Es gibt ganze Branchen, die sich dem Abbau von Kupfer für Produkte wie Kabel, Leiterplatten und Motoren widmen.
Gleiches gilt für das Glas, das in Glasfaserkabeln zu finden ist. Das Glas muss rein und klar sein, damit es Licht kilometerweit übertragen kann, ohne Informationen zu verlieren. Um dies zu erreichen, werden bestimmte Materialien herausgefiltert, Glasstäbe hergestellt und veredelt, und das Glas wird dann erhitzt und gezogen, um den Durchmesser zu einer dünnen Glasfaser zu reduzieren. Es gibt einen ganzen Herstellungsprozess, der darauf abzielt, Glas in verschiedenen Größen für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen (z. B. Glasfaserkabeln) zu entwickeln.
Anstatt Experten für den Abbau von Kupfer und das Ziehen von Glasfaserglas zu werden, konzentriert sich Belden darauf, wie diese Standardprodukte am besten in den Kabel- und Verbindungslösungen eingesetzt werden können, die wir zur Unterstützung von Konvergenz-, Broadcast- und AV-Anwendungen, Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken entwickeln. Wir lassen die Experten für den Abbau von Kupfer und das Ziehen von Glasfaserglas das tun, was sie am besten können, während wir uns mit dem beschäftigen, was wir am besten können: Wir helfen Ihnen, die richtigen Arten von End-to-End-Kabel- und Verbindungslösungen für Ihre spezifische Situation zu identifizieren und zu entwickeln, und beantworten Fragen wie …
- „Welche Art von Glasfaserkabel soll ich verwenden?“
- „Ist Multimode oder Singlemode besser für diese Anwendung?“
- „Brauche ich ein Low-Water-Peak-Kabel?“
- „Können Sie diese Spezifikation überprüfen und ein geeignetes Produkt bereitstellen?“
 
 
Unsere Experten kennen die geltenden Vorschriften und Industriestandards für jede Art von Situation und Anwendung. Sie sind zertifiziert und befolgen bewährte Verfahren, verstehen die Arten von Materialien und Produkten, die verwendet werden müssen, um eine zuverlässige Leistung zu erzielen, und wie Sie Kabel finden, die in jeder Art von Umgebung funktionieren. (Werden die Kabel häufig angehoben? Werden sie gebeugt oder schreiten Personen darüber? Häufig bereitgestellt und erneut eingesetzt? Verwendung in rauen Umgebungen im Freien?) Unsere Kunden sollten uns als erste und einzige Anlaufstelle für Kabel und Verbindungstechnik betrachten.
Stellen Sie uns Ihre Fragen, beschreiben Sie Ihre Herausforderungen, Ihren Zeitplan und Ihre Budgetbeschränkungen – und Belden kann eine passende Lösung entwickeln. Unserer Meinung nach ist das der Unterschied zwischen einem Partner, der einen Mehrwert für Glasfaser- und Kupferkabel schafft, und einem Anbieter, der sich auf den Verkauf von Produkten konzentriert, unabhängig davon, ob sie für eine Anwendung geeignet sind. Da wir unsere Kabel und Verbindungstechnik selbst herstellen, können wir ideale Glasfaserlösungen für Ihre individuelle Umgebung entwickeln. Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, Belden kann die richtige Lösung finden oder entwickeln.
Haben Sie eine Frage? Hinterlassen Sie uns unten eine Nachricht oder kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!