Industrielle Automatisierung

Managed vs. Unmanaged Switches:
Sind sie wirklich so verschieden?

Daniel Klier

Im Hinblick auf das Innenleben Ihres verkabelten Industrienetzwerks dienen die Switches als Bausteine: Sie verbinden Ihre Geräte über das Netzwerk, um Daten an die richtigen Stellen übertragen zu können.


Beim Vergleich von Managed und Unmanaged Switches scheinen beide auf den ersten Blick recht ähnlich: Sie verbinden Geräte zu Kommunikationszwecken.

 

Aber der Vergleich zwischen Managed und Unmanaged Switches ist fast so wie jener zwischen heutigen Smartphones und den ersten Mobiltelefonen der 1990er-Jahre. Beide Geräte dienen demselben grundlegenden Zweck – der Sprachkommunikation – aber da endet jede Gemeinsamkeit. Ihre Anwendung bestimmt, welche Art von Switch Sie benötigen.

 

Unmanaged Switches: Die Grundlagen

 

Unmanaged Switches dienen nur einem Zweck: Ethernet-Geräte mit Netzwerkverbindungen zu verknüpfen, damit sie miteinander kommunizieren können. Manche betrachten einen Unmanaged Switch als „Mittelsmann“. Er erfüllt seinen Zweck und ergänzt Ihr Netzwerk um zusätzliche Ports, aber er bietet keine Intelligenz und ist im Netzwerk nicht als Gerät sichtbar.

 

Da sie weder konfiguriert noch eingerichtet werden müssen, können Unmanaged Switches den Datenverkehr in Netzwerken nicht kontrollieren. Dadurch lassen sie sich auch einfach bereitstellen. Sie werden einfach nur angeschlossen. In industriellen Umgebungen werden Unmanaged Switches häufig in kleinen Netzwerken bereitgestellt, um Edge-Geräte zu verbinden oder um Gerätegruppen temporär in ein größeres Netzwerk einzubinden.

 

Überwachungskameras sind ein Praxisbeispiel für den Einsatz eines Unmanaged Switches. Sobald eine Kamera beispielsweise Straßenaktivitäten aufzeichnet und sammelt, sendet sie diese Daten an den Unmanaged Switch, mit dem sie verbunden ist (der je nach Anzahl der Ports auch Daten anderer Kameras erfasst). Der Unmanaged Switch sendet die Daten dann an einen Managed Switch und dann über das Netzwerk weiter.

 

Beim Vergleich der Kosten von Managed Switches zu Unmanaged Switches sind Unmanaged Switches immer günstiger. Das liegt daran, dass sie weniger Funktionen aufweisen als Managed Switches.

 

Managed Switches: Die Grundlagen

Managed Switches bieten die gleiche Funktionalität wie Unmanaged Switches: das Verbinden von Ethernet-Geräten zu Kommunikationszwecken. Sie bieten aber zusätzliche Funktionen, die Unmanaged Switches nicht leisten können. Aufgrund der Intelligenz, die sie in das Netzwerk einbringen, könnte man sie sogar als „intelligente Switches“ bezeichnen.

 

Ein Managed Switch ermöglicht es, Ihr Netzwerk zu verwalten, zu konfigurieren, zu überwachen und Probleme im Netzwerk zu beheben. Jeder Switch verfügt über eine eigene IP-Adresse zur Identifizierung und Adressierung. Sie können den Datenverkehr kontrollieren, Kanäle nach ihrer Wichtigkeit priorisieren, Leistungsprobleme untersuchen, Korrekturen aus der Ferne bereitstellen und sogar neue virtuelle Netzwerke zum Zwecke der Segmentierung einrichten. Sie können die optimalen Betriebsparameter für Ihre Ports im Netzwerk auswählen.

 

Managed Switches stellen eine Sicherheitsebene dar, die Unmanaged Switches nicht bieten. Da sie Netzwerkereignisse überwachen und kontrollieren, können sie erkannte Gefahren schnell unterbinden, unerlaubten Zugriff verhindern und die Kommunikation verschlüsseln. Sie verfügen außerdem über eine eingebaute Redundanz, Daten werden also dupliziert und können wiederhergestellt werden, wenn ein Gerät oder Netzwerk ausfällt.

 

Im Hinblick auf Anwendungen werden Managed Switches am häufigsten als Teil des Backbone industrieller Netzwerke bereitgestellt, um den Datenverkehr zu überwachen und zu steuern. Sie werden auch verwendet, um unternehmenskritische Geräte mit Netzwerken zu verbinden.

 

Energieparks sind ein ausgezeichnetes Beispiel für Managed Switches im Einsatz. Sie können das gesamte System „überwachen“, indem sie den Status der Komponenten ständig überprüfen und Daten sammeln, damit die Maschinen reibungslos laufen. Wenn eine Datenverbindung unterbrochen wird, erkennt der Switch dies und schaltet auf einen anderen Port um. So läuft die Maschine weiter, während sie dem zuständigen Fachpersonal einen Bericht über die unterbrochene Verbindung übermittelt.

 

Managed Switches im Vergleich zu Unmanaged Switches:
Was ist die richtige Wahl für Sie?

Sind Sie noch nicht sicher, ob ein Managed Switch oder ein Unmanaged Switch die passende Lösung für Ihre Anwendung ist? Die Antwort ergibt sich letztlich aus diesen vier Fragen.

  • Wie viel Ausfallzeit können Sie sich leisten? Selbst eine Minute Betriebsunterbrechung verursacht Kosten. Wenn Ausfallzeiten ausgeschlossen werden müssen, sind Managed Switches die richtige Wahl. Die integrierte Redundanz schützt vor Ausfallzeiten, indem ein alternativer Datenpfad bereitgestellt wird. Managed Switches kontrollieren auch den Datenverkehr, damit die wichtigsten Informationen übermittelt werden. Sie können Störungen durch den Datenverkehr verhindern und ermöglichen für jeden Benutzer des Netzwerks eine individuelle Zugriffskontrolle auf die Switch-Ports.

  • Wie wichtig ist die Sicherheit? Werden viele hochsensible Daten über das Netzwerk übertragen? Ist Sicherheit ein wichtiges Thema, sind Managed Switches die beste Wahl. Sie ermöglichen eine Segmentierung des Netzwerks und können den Netzwerkzugriff auf gesicherte Geräte und autorisierte Benutzer beschränken.

  • Benötigen Sie die Kontrolle über die Switch-Einstellungen? Wenn Sie die LAN-Einstellungen wie Datenverkehr, Kanalpriorisierung usw. verwalten, konfigurieren und überwachen möchten, können Sie dies mit Managed Switches.

  • Wollen Sie auf Ihr Netzwerk aus der Ferne zugreifen und es dezentral überwachen? Managed Switches können den Status des Netzwerks aktualisieren, Sie über potenzielle Probleme informieren und bei der Fehlersuche und -behebung unterstützen. Dies kann auch den Bedarf an Personal für die durchgängige Überwachung vor Ort verringern.

Managed Switches und Unmanaged Switches von Belden

Hirschmann-Switches-im-Schiffsmotorraum 

Um Sie dabei zu unterstützen, wichtige Geräte mit Ihrem Netzwerk zu verbinden und um sicherzustellen, dass sie effektiv kommunizieren können, bietet Belden komplette Produktlinien von Unmanaged und Managed Switches an, die für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt wurden, in denen die Geräte Schmutz, Staub, Vibrationen, elektrischen Störungen und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

 

Unsere Unmanaged Switches verbinden Geräte zuverlässig und einfach per Plug-and-Play und bieten Optionen für zahlreiche Netzwerktypen wie PoE Ports zur Stromversorgung von Geräten.

 

Unsere Managed Switches sind für den wachsenden Bandbreitenbedarf und Netzwerke der nächsten Generation konzipiert, die Verfügbarkeit und Sicherheit gewährleisten müssen. Um die Leistungsfähigkeit zu garantieren, stellt Belden laufend kostenlose Updates für seine Managed Switches bereit.

 

Für welchen Belden Switch Sie sich entscheiden, Sie können sich auf eine lange Lebensdauer verlassen. (Unsere Switches sind besonders langlebig. Bei einem Besuch in der Bergbauanlage eines Kunden vor einigen Jahren zeigte man mir einen Switch, der bereits über ein Jahrzehnt unter Tage im Einsatz war. Obwohl er nicht für eine Erdverlegung vorgesehen war, funktionierte es seit über 10 Jahren einwandfrei.