GEODIS Park - Nashville, Tennessee
SPRINGEN ZU: Kunde | Die Herausforderung | Entdeckung | Die Lösung | Die Ergebnisse
Kunde
Als neuer Major League Soccer-Club, der sich schnell einen Namen macht, benötigte der Nashville Soccer Club (SC) ein eigenes Stadion, um den Anforderungen der Expansionsmannschaft gerecht zu werden.
Im Jahr 2021 war der Verein erst der siebte in der Geschichte der Major League Soccer, der während einer regulären Saison zu Hause ungeschlagen blieb. Außerdem schafften sie es das zweite Jahr in Folge in die Playoffs.
Dieses spirituelle Zuhause ist der GEODIS Park, das größte Fußballstadion in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Stadion mit 30.000 Sitzplätzen und einer einzigen Halle verfügt über drei Clubs, 25 private Suiten, Logenplätze und ein 360-Grad-Vordach. Durch sein Design sind die Fans so nah wie möglich am Geschehen, denn zwischen der letzten Sitzreihe und der Seitenlinie liegen nur 45 Meter. Egal, wo sich die Fans im Stadion aufhalten – beim Imbiss, beim Einkaufen im Teamshop oder beim Besuch der Toiletten – sie können das Geschehen auf dem Spielfeld immer verfolgen.
Die Herausforderung
Um sicherzustellen, dass sich der Veranstaltungsort in das traditionelle Flair des umliegenden Viertels Wedgewood-Houston einfügt, ist das Äußere des GEODIS Parks weder auffällig noch extravagant – was jedoch nicht bedeutet, dass die Technologie im Inneren keine Aufmerksamkeit erregen muss.
Nashville SC wollte einen Veranstaltungsort voller interaktiver Erlebnisse, der die Fans aufhorchen lässt und ihnen bewusst macht, wie weit das Team in nur wenigen Jahren gekommen ist – von der Anmietung eines NFL-Stadions bis hin zum größten Fußballstadion des Landes.
Entdeckung
Das GEODIS Park-Team war von der Arbeit Beldens in anderen Fußballstadien im ganzen Land beeindruckt und war überzeugt, dass die durchgängigen Verkabelungs- und Konnektivitätssysteme des Unternehmens dem Stadion eine starke, zukunftsfähige Infrastruktur verleihen würden.
Mit dem von Belden angebotenen Ansatz mit nur einem Anbieter konnte GEODIS Park außerdem die Projektkommunikation optimieren und Garantien vereinfachen.
Die Lösung
Belden lieferte Produkte und Support für die strukturierte Verkabelung sowie AV-, WLAN- und Übertragungstechnologie hinter den hochmodernen Erlebnissen im GEODIS Park.
Um große Mengen Strom sicher über weite Entfernungen zu übertragen, wurden die Digital Electricity’Kabel von Belden verwendet, um Strom und Daten in einer einzigen Kabelstrecke bereitzustellen.™ Diese UL-zertifizierten Kabel der Klasse 4 bieten über Hunderte von Metern fast die 20-fache Leistung von Power over Ethernet und stellen eine sichere Alternative zum Wechselstrom dar. Sie sparen nicht nur wertvolle Installationszeit, sondern können auch von denselben Niederspannungsintegratoren installiert werden, die auch Kategoriekabel installieren.
Diese Kabel wurden in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Entwickler von Digital Electricity, entwickelt und ermöglichen es GEODIS Park, in Zukunft alle Arten neuer Technologien zuverlässig zu unterstützen, ohne sich Gedanken über den Daten- oder Strombedarf machen zu müssen.
Um die Installation zu beschleunigen, wurden außerdem die REVConnect-Konnektivitätslösungen von Belden eingesetzt.’® “„REVConnect war für dieses Projekt von entscheidender Bedeutung“, sagt Eric Plummer, Präsident von E-Connect LLC, dem Herstellervertreter von Belden.” ’
REVConnect revolutioniert RJ45-Steckverbinder mit einer zuverlässigen, einfachen und vielseitigen Terminierung, die eine einzige Methode für alle Terminierungen der Kategorien 5e, 6 und 6A verwendet und gleichzeitig Nacharbeit und Schulung erheblich reduziert—selbst für Arbeiter, die noch nie ein Kabel terminiert haben.
Durch diesen beschleunigten Installationsansatz blieb das Projekt auch während des Baustopps während der Pandemie auf Kurs. Nachdem die Installateure wieder auf die Baustelle zurückkehren konnten, war REVConnect von entscheidender Bedeutung, um den ursprünglichen Zeitplan trotz unerwarteter Verzögerungen einzuhalten.
Die Ergebnisse
Der GEODIS Park bietet Nashville, SC, das Zuhause, das es verdient, und einen Ort, an dem es seine eigene Geschichte schreiben kann. Darüber hinaus werden die Geschäfts- und Finanzmöglichkeiten des Vereins erweitert, da er mehr Platz für den Verkauf von Konzessionen, mehr Sitzplätze für den Ticketverkauf (das Team hat bereits 23.000 Dauerkarteninhaber) und mehr Werbemöglichkeiten für Sponsoren erhält. Laut Ayre haben sich die Sponsorengelder mit dem Umzug in das neue Stadion bereits verdoppelt.
Trotz der durch die Pandemie bedingten Herausforderungen hinsichtlich der Produktvorlaufzeiten und -kosten konnte GEODIS Park sieben Wochen früher als geplant fertiggestellt werden – auch dank der Planung, Koordination und einfach zu installierenden Lösungen von Belden.
„Belden war ein Hersteller, der alle Medienanwendungen abdecken konnte“, sagt Plummer. „Es gab nur eine Quelle zum Sprechen und nur eine Hand zum Händeschütteln, was allen wertvolle Zeit sparte.“