Moody Center Austin, Texas

Um die Anforderungen eines großen Veranstaltungsortes mit einer Basketballarena in Einklang zu bringen, erforderte das Moody Center nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch eine einzigartige und robuste Netzwerkinfrastruktur. Laden Sie die PDF-Version herunter.

 

 

GEHEN SIE ZU:  Kunde  |  ​​​​​​​Die Herausforderung  |  Entdeckung  |  Die Lösung  |  Die Ergebnisse

 

 

Kunde

Das Moody Center befindet sich im Herzen des Campus der University of Texas in Austin und ersetzt das 45 Jahre alte Frank C. Erwin Jr. Center als neue Heimat der Texas Longhorns Women & Männer’ s Basketballteams. Es dient auch als neuester Veranstaltungsort in der Live-Musikhauptstadt der Welt und bringt eine Weltklasse-Einrichtung in eine bereits starke Musikszene.

 

Die neue Arena im Wert von 375 Millionen US-Dollar mit 15.000 Sitzplätzen beherbergt nicht nur Basketballspiele, Abschlussfeiern und Veranstaltungen der Universität, der Gemeinde, der High School und anderer Veranstaltungen für die Gemeinde Austin, sondern ist auch ein wichtiger Zwischenstopp für die größten Namen der Live-Unterhaltung. Mindestens 150+ Tage im Jahr bringt das Moody Center einzigartige Veranstaltungen in die Region, die von Live-Musik bis hin zu Familien- und Comedy-Shows reichen. 

 

​​​​​​​Die Herausforderung

Um die Anforderungen eines großen Veranstaltungsortes mit einer Basketballarena in Einklang zu bringen, war nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch eine einzigartige und robuste Netzwerkinfrastruktur erforderlich, die den Fans ein nahtloses Live-Event-Erlebnis bietet. Zugangs- und Netzwerkgeschwindigkeiten erweisen sich an einem hochmodernen Veranstaltungsort als unerlässlich, um alles zu unterstützen, von digitalen Tickets und Directional über die Verbindung sozialer Medien bis hin zum Kauf von Konzessionen.

 

Eine spektakuläre Arena zum Leben erwecken— insbesondere die teuerste College-Basketball-Arena der Geschichte— ist keine Kleinigkeit.

 

Das 530.000 Quadratmeter große Moody Center legte nicht nur Wert auf Unterhaltung, sondern wollte auch eine Infrastruktur, die der Sicherheit Priorität einräumt. Als Sharecare-verifizierte Website hält sich das Moody Center an mehr als 140 von Experten validierte Standards an mehr als 600 Kontrollpunkten.

 

Es stützt sich nicht nur auf Technologie, um Gesundheits- und Hygieneprotokolle einzuhalten und die Kommunikation zur Gesundheitssicherheit zu verbessern, sondern auch, um das Luft- und Wassermanagement zu unterstützen und das Fan-Erlebnis zu verbessern

 

Entdeckung

Das Moody Center ist das erste seiner Art in der Branche, das durch eine konkurrenzlose Partnerschaft zwischen der Oak View Group, Live Nation/C3 Presents, der University of Texas in Austin und dem Kulturminister Matthew McConaughey entstanden ist.

 

Dank der Zusammenarbeit mit den Projekten Climate Pledge Arena und UBS Arena— beide Projekte der Oak View Group— Belden hatte bereits eine solide Geschäftsbeziehung mit der Oak View Group. Seine Systeme werden in vielen Unternehmen eingesetzt’ s Stadionprojekte in den Vereinigten Staaten

 

Die Lösung

Alles, was im Moody Center passiert, hängt von der Konnektivität ab, vom mobilen Ticketing bis hin zu den Konzessionen und Wi-Fi-Hotspots.

 

Um dieses Verbindungsniveau zu unterstützen, versorgen zwei 10G-Backbones den Veranstaltungsort, darunter öffentliches WLAN und kabelgebundene Netzwerke, sowie 5G- und 1G-Switches im gesamten Gebäude, die alle von Belden-Systemen unterstützt werden.

 

“Wir haben im gesamten Gebäude, vom Kern bis zum Endbenutzer, Belden-Kabel verwendet.” sagt Heath Adams, Technologiedirektor im Moody Center. “Es’ Wird nicht nur im eigentlichen Gebäudenetzwerk selbst verwendet, sondern auch für unsere Patchkabel. In der Arena verlaufen unzählige Belden-Systeme.”

 

Ungefähr 85.000 lineare Fuß Belden Digital Electricity™ Kabel ermöglichen eine kostengünstige Strom- und Datenübertragung zum verteilten Antennensystem (DAS), wodurch die Mobilfunkabdeckung in und um die Arena verbessert wird. Die Kabel wurden in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Erfinder von Digital Electricity, entwickelt, um Strom und Daten über große Entfernungen in einem einzigen Kabel zu übertragen.

 

Die Arena’ Der Sendekontrollraum, der die Aktivitäten während des Spiels, vor dem Spiel und nach dem Spiel überwacht, wird von Belden unterstützt’ s 12G-SDI-Kabel, die die 4K-Signalübertragungsdistanz auf einem einzelnen Koaxialkabel maximieren und gleichzeitig Gewicht und Platzbedarf im Vergleich zu Dual- oder Quad-Link-Konfigurationen minimieren.

 

Glasfaserkabel und Kabel der Kategorie 6A von Belden helfen dem Moody Center, die von den Fans erwarteten bargeldlosen Grab-and-Go-Erlebnisse und Self-Check-out-Vergünstigungen bereitzustellen.

 

REVConnect® Die Konnektivität wurde auch genutzt, um die Systeminstallation zu beschleunigen. Seine zuverlässige, einfache und vielseitige Anschlusstechnik verwendet eine einzige Methode für alle Anschlüsse der Kategorien 5e, 6 und 6A und reduziert gleichzeitig die Nacharbeit erheblich. REVConnect verbessert auch die Netzwerkverfügbarkeit mit starken, zuverlässigen isolierungsdurchdringenden Kontakten.

 

Schließlich lieferte Belden alle Lautsprecher- und Audiokabel, um Sport- und Musikliebhabern ein unglaubliches Erlebnis zu bieten, während die Sicherheits-, Zutrittskontroll- und Gebäudeautomationsverkabelung von Belden geschäftskritische Anwendungen am neuen Veranstaltungsort unterstützt.

 

“Du’ Hier finden Sie Belden in allen Bereichen, von der AV-Produktion, einschließlich Beleuchtung und Ton, bis hin zu IT,” sagt Adams. “Alle unsere Telefone und Computer sind ebenfalls über Belden-Kabel verbunden.”

 

 

Die Ergebnisse

Das Moody Center ist darauf ausgelegt, Menschen anzuziehen—und sie zum Bleiben zu bewegen. Die Fans genießen immersive Erlebnisse von dem Moment an, in dem sie auf der interaktiven Plaza ankommen, bis sie an ihrem Sitzplatz ankommen. Von der Dell Technologies Plaza bis zu den Veranda-Suiten können sie auch mit dem Geschehen in der Arena und mit der Welt außerhalb dieser Mauern in Verbindung bleiben.’—

 

Leistungsstarke Infrastrukturlösungen von Belden machen diese Erfahrungen möglich, indem sie Konsistenz, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sicherstellen. Durch die Unterstützung mehrerer Berater, Auftragnehmer und Systemintegratoren während des gesamten Projekts trug Belden dazu bei, dass die Arena wie geplant am 20. April 2022 ihre Türen öffnen konnte.

 

Aufgrund seines Engagements für Energieeffizienz erhielt das Moody Center außerdem die LEED-Gold-Zertifizierung— und Belden ist stolz darauf, die Verkabelung und Konnektivität zur Unterstützung vieler der angeschlossenen Systeme bereitzustellen, die es dem Veranstaltungsort ermöglichen, im Vergleich zu ähnlichen Gebäuden fast 14 % Energie zu sparen.

 

“„Wenn wir ein Kabel anschließen, wissen wir, dass es funktionieren wird“, erklärt Adams.’” “Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir jemals ein Problem haben könnten.’’ Wir wissen, dass es einwandfrei funktionieren wird.”

 

Dank der in jeden Aspekt der Arena integrierten Technologie und Funktionen wurde das Moody Center vom Pollstar Magazine zum besten neuen Konzertort der Welt gekürt und von Billboard als der umsatzstärkste Veranstaltungsort der Welt für Arenen seiner Größe im Jahr 2022 anerkannt,— obwohl es nur in der zweiten Jahreshälfte geöffnet war.