Case Study

Hersteller wendet sich zur Optimierung des Betriebs von Schwermaschinen an Hirschmann

Belden


Hier ist ein Auszug aus einer Case Study. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht. 

Zu den in Containern verarbeiteten Produkten – und in geringerem Maße auch zu den Rohstoffen – kann alles von Agrarprodukten bis hin zu Elektronik gehören. Doch bevor die Container mit dieser wertvollen Fracht jemals für die Öffentlichkeit sichtbar werden, haben sie oft Monate auf dem Meer verbracht.

Mit sieben der zehn größten Schifffahrtshäfen der Welt spielt China eine entscheidende Rolle beim reibungslosen Ablauf des weltweiten Waren- und Materialtransports. Sowohl vor der Abfahrt als auch nach der Ankunft im Zielhafen müssen die Container auf die riesigen Containerschiffe verladen bzw. von dort entladen werden, die sie zwischen den verschiedenen Zielorten rund um den Globus transportieren.

 

​​​​​​​Die Herausforderung

Um den Ruf von ZPMC als führendes Unternehmen in Sachen RTG-Leistung und -Sicherheit aufrechtzuerhalten, müssen bei jeder Installation zahlreiche Hindernisse überwunden werden.’ Um die hohen Anforderungen ihres Betriebs leichter erfüllen zu können – und um potenzielle Ausfallzeiten zu begrenzen – war ZPMC der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit einem Partner notwendig sei, der einen guten Ruf für hochwertige industrielle Netzwerkkomponenten hat und über Zulassungen und Erfahrung auf dem chinesischen Markt verfügt.

Anforderungen

  • RTGs stellen einen wichtigen Teil der globalen Lieferkette dar. – Jede Ausfallzeit oder Latenz könnte die Lieferzeiten beeinträchtigen und zu weltweiten Engpässen führen.
  • Jeder RTG muss unabhängig von seinem Standort eine ständige Funkabdeckung und Zugang zur Basisstation aufweisen.
  • Die Signale müssen in der Regel eine Strecke von mehr als 700 Metern bis 1 Kilometer zurücklegen.
  • Alle Komponenten müssen den Wireless-Spezifikationen 802.11n des IEEE’ entsprechen.
  • ZPMC wünscht sich einen Partner, der die Installation und Prüfung der realen Anwendung am Kran intensiv unterstützt.
  • RTGs müssen aufgrund der intensiven Nutzung im Freien und mit schweren Maschinen eine industrietaugliche Lösung aufweisen.
  • Störungen durch Metall im Inneren der Kräne, die als elektronische Signalstörungen bekannt sind, dürfen die Übertragung nicht stören.
  • Geschwindigkeit und Sicherheit sind von entscheidender Bedeutung: Der Spielraum für Fehler beim Transport von großen Containern mit einer Länge von 20 bis 40 Fuß ist verschwindend gering.

 

KUNDENBERICHT HIER

“Ausfallzeiten sind für uns’keine Option. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir die anspruchsvollen Vorgaben für die ebenso anspruchsvollen Anwendungen erfüllen. Dies erreichen wir durch die Zusammenarbeit mit Partnern, die unsere Geschäftsanforderungen und die unserer Kunden in China und auf der ganzen Welt verstehen.’ Belden verfügt über die erforderlichen technischen Zulassungen und liefert Lösungen, hinter denen sie unserer Überzeugung nach stehen.”

Xiayuan Xu, Vertriebsleiter, Shanghai Zhenhua Heavy Industries

 

Die Lösung

Um den Schwierigkeiten zu begegnen, die sich aus den einzigartigen Anforderungen der Hafenschifffahrtsumgebung ergeben, hat sich Belden für die Entwurfs- und Supportphasen des Projekts mit Shanghaí HiTe – , einem erfahrenen lokalen Partner, zusammengetan.’ Gemeinsam erarbeiteten sie eine Lösung, die eine Vielzahl von Herausforderungen überwinden und den Anforderungen dieser einzigartigen Anwendung gerecht werden würde.

 

Die Probleme, die sich bei einer solchen Installation ergaben, waren zwar komplex, doch die große Auswahl an Produkten und die sofortige Verfügbarkeit erleichterten die einmalige Schwierigkeit der Überwachung und Ortung von massiven, sich bewegenden Geräten. Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd. (HITE), der Partner für die Systemintegration, kümmerte sich um das Netzwerkdesign, die Produktauswahl und die Installation, um eine nahtlose Unterstützung während des gesamten Projekts zu gewährleisten. Außerdem bietet das Unternehmen auch nach der Installation fortlaufenden Support. Die Wireless-Lösung von Hirschmann stellt sicher, dass jeder RTG-Kran, unabhängig vom Standort, abgedeckt wird und auf die Basisstation zugreifen kann. Darüber hinaus unterstützt der integrierte elektronische Signalunterbrechungsschutz eine ausfallsichere und zuverlässige Signalübertragung.