Pressemiteilung

Belden erweitert sein Portfolio an vielseitigen Automatisierungstools, um den steigenden Anforderungen an die IIoT-Konnektivität gerecht zu werden

Belden

ST. LOUIS(BUSINESS WIRE)  Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, hat die Lumberg Automation LioN-Power Produktfamilie Um Industrieherstellern dabei zu helfen, den explosionsartig steigenden Bedarf an Konnektivität im industriellen Internet der Dinge (IIoT) durch vereinfachte Geräteautomatisierung zu decken. Die Updates und Ergänzungen bringen zusätzliche Flexibilität durch universelle digitale E/A-Module sowie ganzheitliche Lösungen durch neue IO-Link-Systemgeräte.

„Hersteller benötigen wirtschaftliche und unkomplizierte Möglichkeiten, um Altsysteme zu verbinden und neue Netzwerke aufzubauen. Und sie brauchen die Flexibilität, um eine große Bandbreite komplexer Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben im Feld zu bewältigen", sagte  Paul Just, Produktmanager für E/A-Systeme bei Belden. „Die Aktualisierungen der LioN-Power Familie bieten maximale Vielseitigkeit und Kosteneffizienz. Neben der Nutzung standardisierter Protokolle verfügen die Produkte über benutzerfreundliche Integrations- und Konfigurationstools, die spezielle Programmierkenntnisse überflüssig machen.“

 

Verbesserungen an der LioN-Power Das Produktportfolio umfasst:

  • Die verbesserte  LioN-Power Multi-Protokoll-E/A-Module Bringen Sie feldbusunabhängige Automatisierungsfunktionen auf die nächste Ebene. Die zusätzlichen 16 universellen digitalen Eingangs-/Ausgangskanäle (16DIO) gepaart mit protokollübergreifender Funktionalität für PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT machen sie zu den vielseitigsten E/A-Modulen auf dem Markt. Die einzigartige „Flex-Bit-Technologie“ macht auch das Anschließen älterer Maschinen mit unterschiedlichen Bitmaps unglaublich einfach.
  • Das IO-Link-System von Lumberg Automation wurde um das neue LioN-Power IO-Link Hub Mit 16 digitalen Eingängen. Jetzt können IO-Link-Geräte, -Master und -Hubs einfach angeschlossen werden, um bis zu 132 E/A-Signale pro System effizient zu verarbeiten. Mit dieser Lösung ist es finanziell und wirtschaftlich sinnvoll, von passiven auf aktive Systeme umzusteigen oder in verteilten Umgebungen viele digitale Signale zu erfassen. Auch die Integration und Konfiguration von IO-Link-Geräten wird durch das TMG IO-Link Device Tool mühelos ermöglicht.
  • Der LioN-Power DCU1, die erste verteilte Multiprotokoll-Steuereinheit mit M12-Power-L-Codierungstechnologie, bietet jetzt eine 16DIO-Version. Mit UL 61010-1 Zulassung, die LioN-Power 16DIO DCU kann neue und vorhandene Maschinen über die Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT an ein Ethernet-Netzwerk koppeln und so Feldbusmaschinen schnell in IP-fähige Geräte umwandeln. Durch die Bereitstellung einer maßgeschneiderten Leistung von Automatisierungsfunktionen in einem einzigen Gerät verbessert die DCU1 die allgemeine Automatisierungssicherheit und vereinfacht die Maschinentransparenz.

Alle Komponenten des LioN-Power-Systems sind für den Betrieb in den rauen und beengten Umgebungen konzipiert, die typisch für die Robotik, den Maschinen- und Materialtransport, die Automobil- und Lebensmittel-/Getränkeherstellung, das Transportwesen und andere Industriezweige sind.

 

Weitere Informationen zu den LioN-Power Produktfamilie, klicken Sie hier.

 

In einer Welt, die sich auf neue Ebenen der Interoperabilität zubewegt, die durch die Industrielle Internet der Dinge (IIoT), Transparenz ist für Betreiber von entscheidender Bedeutung, da sie mit steigenden Anforderungen beim Empfangen, Analysieren und Teilen von Daten konfrontiert sind. Die industriellen Konnektivitätslösungen von Belden gehen gezielt auf diese Anforderungen ein. Angesichts der zunehmenden Vernetzung von Maschinen, des steigenden Datenvolumens und der steigenden Produktivitätsanforderungen können sich Kunden auf die Kabel von Belden sowie die Industriesteckverbinder von Lumberg Automation und Hirschmann verlassen, um eine komplette und langlebige Kommunikationsinfrastruktur zu erhalten. Die maßgeschneiderten Systeme von Belden bieten ein hohes Maß an Leistung und Zuverlässigkeit und unterstützen eine breite Palette industrieller Automatisierungsanwendungen dabei, das Wachstum intelligenter, vernetzter Geräte und robuster Analysen zu bewältigen.

 

Über Belden

Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die unternehmenskritischen Anforderungen der Netzwerkinfrastruktur in den Märkten Industrie, Unternehmen und Rundfunk zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Das 1902 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Louis Und verfügt über Fertigungskapazitäten in Nord- und SüdamerikaEuropa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter  belden.com; folgen Sie uns auf Twitter.

 

Belden, Belden Sending All The Right Signals, Lumberg Automation, Hirschmann und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Belden Inc. Oder seinen verbundenen Unternehmen in Den Vereinigten Staaten Und anderen Gerichtsbarkeiten. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.