Rechenzentren

Innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks: Was ist das Beste für Ihr Rechenzentrum?

Shad Sechrist
Bei der Bestimmung der besten Konfigurationen für Ihr Rechenzentrum – beispielsweise innerhalb oder außerhalb von Schaltschränken – gibt es immer wieder Diskussionen um die „richtige Antwort“. Wie bei vielen anderen Dingen in der Welt der Rechenzentren gibt es auch hier keine Einheitslösung, die für alle Situationen geeignet ist.

 

Um diese Diskussion in die nächste Stufe zu bringen, hat Belden vor kurzem ein LinkedIn Live-Event veranstaltet, an dem die Direktorin von Data Center Sales Chrissy Olsen, der Architekt für Technologielösungen Henry Franc, die technische Direktorin von StrategITcom Carrie Goetz, der Projektmanager Chris Hillyer von Black Box Network Services und ich teilnahmen.

 

Im Verlauf dieses Gesprächs haben wir uns über die Verbindungstechnik innerhalb des Schaltschranks verglichen mit außerhalb des Schaltschranks unterhalten: Welches ist besser und wie entscheidet man?

 

Ähnlich wie bei unserer Diskussion über Middle-of-Row- versus End-of-Row-Layouts waren die Meinungen aus vielen Gründen unterschiedlich, aber in einem Punkt waren wir uns alle einig: Was am besten funktioniert, hängt von Ihren Anwendungen und den Umgebungsbedingungen ab.

 

Manche Leiter von Rechzentren bevorzugen Verbindungstechnik Innerhalb von Schaltschränken, weil die Kupferverkabelung für die Server so innerhalb des Schaltschranks bleibt. Wiederum andere bevorzugen Lösungen außerhalb des Schaltschranks, weil dadurch wertvoller Platz im Schaltschrank frei wird.

 

Wenn Sie mehr zu diesem Thema und zu anderen Debatten rund um den Aufbau von Datenzentren erfahren möchten, dann sehen Sie sich unsere 30-minütige Diskussion hier an.

 

Bei unserem Gespräch haben wir auch diese drei wichtigen Überlegungen gesammelt, die Sie in Erwägung ziehen sollten, wenn Sie sich zwischen Verbindungstechnik innerhalb des Schaltschranks oder außerhalb des Schaltschranks entscheiden müssen.

 

1. Wie viel Platz steht Ihnen im Rechenzentrum zur Verfügung?

 

Der Standort Ihres Datenzentrums und die Umgebung spielen eine Rolle dabei, ob Verbindungslösungen innerhalb des Schaltschranks oder außerhalb des Schaltschranks die richtige Entscheidung sind.

 

In Colocation- oder Edge-Rechenzentren sind Sie vielleicht auf eine bestimmte Stellfläche beschränkt – sei es in Form von Quadratmetern oder Stellfläche für Schaltschränke – und haben keine Möglichkeit des Wachstums. (Eine Erweiterung kann das Budget übersteigen oder aus Platzgründen einfach nicht möglich sein.) Wenn diese Einschränkungen bestehen, können sie darüber entscheiden, ob eine Verbindung innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks am effizientesten und effektivsten ist. 

 

2. Wie viel Stellfläche für Schaltschränke haben Sie?

 

Wieviel Stellfläche für Schaltschränke haben sie innerhalb Ihres Rechenzentrums? Wie bereits erwähnt, bieten bestimmte Arten von Rechenzentren (beispielsweise Edge-, Colocation- oder Container-Rechenzentren) möglicherweise nicht die Möglichkeit, Verbindungstechnik innerhalb des Schaltschranks einzurichten.

 

In Colocation-, Edge- und Hyperscale-Umgebungen beispielsweise lassen sich Verteilerschränke durch die Bereitstellung passiver Glasfaser-Panels in einem Schaltschrank einrichten. Diese Entscheidung kann sich jedoch im Nachhinein als nachteilig erweisen. Sobald ein passiver Schaltschrank installiert und vollständig angeschlossen ist, ist es außerordentlich schwierig, ihn zu verschieben und diese Schaltschrank-Einheiten (RUs) wiederzugewinnen, wenn Sie sie für zusätzlichen Rechen- und Speicherplatz benötigen.

 

Die Stilllegung und der Umzug der Schaltschränke kann viel Geld kosten und eine Menge Zeit in Anspruch nehmen – insbesondere dann, wenn es unbedingt vermieden werden muss, dass es aufgrund der Veränderung zu Ausfällen kommt (ähnlich wie in einer Umgebung für das Gesundheitswesens, in der die Betriebszeit extrem wichtig ist). Bei diesen Rechenzentren entfällt mit Lösungen außerhalb des Schaltschranks das Problem der Rückgewinnung von RU-Platz und es lassen sich Kosten einsparen (da Sie keine zusätzlichen Schaltschränke bezahlen müssen).

3. Wie sicher ist der Standort Ihres Rechenzentrums?

 

Wer hat Zugang zu Ihrem Rechenzentrum? Denken Sie an Mitarbeiter, Drittanbieter, Kunden (in einer Colocation-Umgebung), Wartungspersonal, Brandschutzbeauftragte usw. Gibt es viele Menschen, die ein- und ausgehen? Wie streng sind die Richtlinien für den Zugang?

 

Die Bereitstellung von Verbindungstechnik außerhalb des Schaltschranks könnte in einigen Umgebungen (z. B. Colocation) zu Sicherheitsbedenken führen – selbst in einem Unternehmens-Rechenzentrum, wenn die Sicherheitsvorkehrungen unzureichend sind. When many parties are moving through the data center, then they have the opportunity to touch or disturb connectivity (either on purpose or on accident).

 

Sicherheitsstandards wie HIPAA, PCI und SSAE sind weitere zu berücksichtigende Faktoren. Da das Schaltschrank-Design die Verbindungspunkte schützt, stellt es möglicherweise eine bessere Möglichkeit zur Einhaltung von Vorschriften dar.

 

Bei der Entscheidung zwischen schaltschrankinterner und schaltschrankexterner Verbindungstechnik gibt es einige Anwendungen, die Verbindungen innerhalb des Schaltschranks erfordern, während andere Lösungen außerhalb des Schaltschranks erfordern (Verbindungen oberhalb des Schaltschranks, Verbindungen​​​​​​​ unterhalb des Schaltschranks oder Zero-U-Montage innerhalb des Schaltschranks).

 

Wenn Sie sich bei einem Projekt für Ihr Rechenzentrum zwischen diesen beiden Lösungen entscheiden müssen, können Ihnen die internen Experten von Belden bei der Auswahl der besten Lösung helfen. Wir haben schon alles gesehen und können mittels dieser Erfahrungen dazu beitragen, dass Sie die Entscheidung aus jeder Perspektive durchdenken können.

 

Möchten Sie mehr von mir und meinen Kollegen über das Thema Glasfaser in Rechenzentren erfahren? Hören Sie sich die komplette LinkedIn-Live-Sitzung hier an. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine Nachricht. Ich antworte Ihnen gerne.