Industrielle Automatisierung
Zukunftssichere Technologien für den Bereich der Fördertechnik/Intralogistik: Alles beginnt mit dem Netzwerk
21.11.2022
Auch wenn manche sagen, das Beispiel sei übertrieben, so ist die Pandemie doch ein gutes Beispiel dafür, wie schnell – und unerwartet – sich die Dinge im Bereich der Fördertechnik/Intralogistik ändern können.
Dank der Prognostizierbarkeit jährlicher saisonaler Spitzenbelastungen sind viele Materialverarbeiter darauf vorbereitet, während eines bestimmten Zeitraums eine erhöhte Nachfrage zu bewältigen. Nicht vorbereitet waren sie jedoch auf die abrupte Veränderung der Nachfrage und die Zunahme der Online-Bestellungen, die durch COVID-19 ausgelöst wurde. In einigen Fällen stieg die Maschinenauslastung in diesen Umgebungen von 75 % auf 85 % und um bis zu 150 % oder mehr, was die Produktivitätsanforderungen praktisch über Nacht verdoppelte.
Laut der jüngsten Erhebung des U.S. Census Bureau Annual Retail Trade Survey (ARTS) stiegen die Umsätze im E-Commerce in 2020 um 244,2 Milliarden US-Dollar oder 43 %. Da die meisten Lager nicht über die Infrastruktur, die Geräte oder die Betriebsabläufe verfügten, um diese steigende Arbeitslast zu bewältigen, mussten viele Abfertiger notdürftige Lösungen finden, um auf die steigende Nachfrage zu reagieren.
Diese unvorhergesehene Situation vermittelt uns eine wertvolle Lektion zur Bedeutung der Zukunftssicherung.
Was ist unter Zukunftssicherung zu verstehen?
Bei Ihrem industriellen Netzwerk bedeutet Zukunftssicherung, darauf zu achten, dass Sie über die richtigen Geräte, die richtige Hardware, die richtige Einstellung und das richtige Design verfügen, wie beispielsweise alle nötigen Materialien zur Verbindung Ihrer Digitalressourcen, damit Sie eine steigende Nachfrage bewältigen können.
Für die Intralogistik bedeutet Zukunftssicherung, dass sie ihre Infrastruktur, Anlagen und Betriebsabläufe auf die Bewältigung von regelmäßigen Arbeitsspitzen, unvorhersehbaren und variablen Nachfrageschwankungen sowie auf neue zukunftssichere Technologien und Daten vorbereiten müssen. Welche Wünsche Ihre Kunden auch haben, Ihr Netzwerk muss funktionieren, um jederzeit und rund um die Uhr darauf reagieren zu können. Bandbreite muss immer verfügbar sein, und genau das kann die Zukunftssicherung leisten.
Zukunftssicherung bedeutet nicht nur, sich auf die gestiegenen Anforderungen der Verbraucher vorzubereiten, sondern auch auf immer mehr Daten. Bei der digitalen Transformation, dem IIoT und der Industrie 4.0 geht es um die Erfassung und Nutzung von Daten, um Entscheidungen zu treffen. Bereiten Sie sich jetzt durch Zukunftssicherung auf diese unvermeidlichen Übergänge und auf die Verwaltung der damit verbundenen Daten vor.
Planen Sie jetzt für die Zukunft
Wenn Sie für die Zukunft planen, wird Ihr Warenlager langfristig erfolgreich sein. Dies ermöglicht Einsparungen von Zeit und Kosten, fördert Effizienz und Sicherheit und verringert die Fehlerquote.
Dies gilt insbesondere für die Netzwerktechnik. Ein flexibles Netzwerk, das Ihren Betrieb bei der Einführung neuer zukunftssicherer Technologien, Initiativen und Prozesse unterstützt, kann die Ausfallzeiten reduzieren. Es unterstützt Sie auch dabei, teure und obligatorische Upgrades zu vermeiden, wenn Sie unter Zeitdruck stehen und nach einer Lösung suchen, um den Betrieb inmitten eines Problems wieder hochzufahren.
Es ist ähnlich wie bei dem Kauf eines Laptops. Sie können sich für eine preiswertere Option mit weniger RAM oder einen etwas teureren Laptop mit mehr RAM entscheiden. (Der Arbeitsspeicher verbessert die Geschwindigkeit des Computers und ermöglicht die Verwendung mehrerer Programme oder das Anzeigen mehrerer Seiten gleichzeitig). Dabei scheint die billigere Option zunächst attraktiver und Ihren aktuellen Bedarf abzudecken. Wahrscheinlich werden Sie Ihre Entscheidung aber nach ein paar Monaten oder einem Jahr bereuen, wenn Sie mehr online arbeiten und die Programme zu langsam laden, Dateien länger zum Öffnen benötigen und Sie zunächst bestimmte Programme schließen müssen, um andere öffnen können.
Im Nachhinein betrachtet, hätten Sie etwas mehr Geld im Voraus ausgegeben, um Ihren Bedarf zum Zeitpunkt des Kaufs sowie Ihren künftigen Bedarf zu decken, wenn sich dieser ändert und zunimmt. Stattdessen spüren Sie jetzt die Auswirkungen der fehlenden Zukunftsplanung und stehen vor einem Dilemma: einen neuen Laptop kaufen, versuchen, mehr Arbeitsspeicher in den vorhandenen Laptop einzubauen oder die geringe Leistung in Kauf nehmen?
Aus unserer Sicht ist dies der häufigste Fehler, den Fördertechnik/Intralogistik-Einrichtungen bei der Planung ihrer Netzwerke machen: Sie planen für die aktuellen Arbeitslasten, Anforderungen und Bedürfnisse, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie diese in Zukunft aussehen könnten.
Viele Unternehmen im Bereich der Fördertechnik erkundigen sich nach neuen Automatisierungssystemen oder anderen zukunftssicheren Technologien, aber sie dehnen diese Fragen nicht auf ihre industriellen Netzwerke aus, jene Infrastruktur, die ihre zukunftssicheren Technologien und Abläufe unterstützen soll.
Kein Unternehmen kann den künftigen Bedarf an Netzwerktechnik prognostizieren, aber eines ist sicher: In den meisten Fällen wird der Bedarf an Netzwerken und Betriebsabläufen in Zukunft nicht abnehmen, sondern eher weiter zunehmen.
Die Rolle Ihres Netzwerks bei der Zukunftssicherung von Technologien
Ihr Netzwerkdesign – die Art und Weise, in der Ihre digitalen Ressourcen verbunden sind – ist eine wesentliche Komponente dieser Zukunftssicherung. Der Netzwerk-Backbone muss die zunehmenden Datenmengen bewältigen können, die durch mehr Aufträge und einen verstärkten Betrieb entstehen.
Die Wahl eines redundanten Netzwerkdesigns mit stabiler Netzwerkhardware ist beispielsweise hilfreich für die Zukunftssicherung des Betriebs und die Maximierung des Durchsatzes. Dies ermöglicht einfachere Netzwerke, bietet eine größere Transparenz der Prozesse, reduziert Ausfallzeiten und unterstützt die IT/OT-Konvergenz. Die Hardware, für die Sie sich entscheiden, muss unter allen Gegebenheiten einwandfrei funktionieren.
Die industriellen Switches von Hirschmann sind beispielsweise so konzipiert und programmiert, dass selbst bei höchster Beanspruchung (100 % Auslastung) die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen (MTBF) noch 30 bis 35 Jahre beträgt.
Neben der Auswahl des richtigen Netzwerkdesigns und der richtigen Hardware ist es entscheidend, einen Partner zu finden, der Sie auf diesem Weg begleitet und unterstützt, um den Erfolg zu gewährleisten.
Das Team für Lösungsarchitektur von Belden unterstützt Sie bei der Gestaltung und Zukunftssicherung Ihres Fördertechnik/Intralogistik-Netzwerks. Unsere internen Experten kennen sich mit zukunftssicheren Technologien und bewährten Verfahren aus und gestalten Ihre Infrastruktur entsprechend.
Unsere Beratung im Bereich der digitalen Automatisierung hilft Ihnen auch bei der Zukunftssicherung aus betrieblicher Sicht und zeigt sinnvolle Wege auf, wie Sie veraltete Geräte verwalten und eine digitale Roadmap für die Zukunft erstellen können. Zu Beginn steht eine Bewertung des Netzwerks oder eine Bewertung des digitalen Reifegrads, damit wir die Arbeitsabläufe und Prozesse Ihres Unternehmens besser verstehen, Herausforderungen ermitteln und Möglichkeiten aufzeigen können.
Bei zukunftssicheren Technologien muss die Frage immer lauten: „Welche Netzwerkinfrastruktur muss ich bereitstellen, damit sie unsere Arbeitslasten auch in Zukunft optimal unterstützt?“ Belden unterstützt Sie bei der Suche nach einer Antwort.
Verwandte Links
Steigern Sie die Produktivität Ihres Lagers mit einer zuverlässigen Netzwerklösung
Fördertechnik/Intralogistik-Netzwerke: Lösungen für unzureichende Leistungsfähigkeit
3 häufige Netzwerkausfälle in Umgebungen der Fördertechnik/Intralogistik