Industrielle Automatisierung

Alles, was jetzt und in Zukunft für Ihre 5G-Implementierung wichtig ist

Friedrich Haussmann

Es ist offiziell: Laut Ericssons Mobility Report vom Juni 2022 skaliert 5G jetzt schneller als jede vorherige Generation mobiler Technologie .

 

Ältere Generationen dieser Mobilfunktechnologie beginnen sich zu verlangsamen und zu verschlechtern, während 5G aufsteigt und deutlich höhere Bandbreiten, nahezu verzögerungsfreie Verbindungen und verbesserte Sicherheitsmechanismen bietet.

 

Fast ein Viertel der Weltbevölkerung hat heute Zugang zu 5G-Abdeckung; bis 2027 werden dem Bericht zufolge voraussichtlich drei Viertel der Welt Zugang haben.

 

Diese Zeit des Wandels bringt viele Organisationen in eine unsichere Lage: Obwohl die Zukunft eindeutig auf 5G hindeutet, ist es noch nicht allgegenwärtig.

 

Die vollständige Einführung von 5G erfordert wahrscheinlich eine Investition in neue Hardware, die (derzeit) teurer ist als die Hardware, die frühere Generationen wie 4G unterstützt. Warum? Denn um die 5G-Technologie zu unterstützen, müssen die Produkte mittlerweile eine höhere Leistung erbringen. Mit der zunehmenden Verbreitung von 5G werden die Hardwarepreise in Zukunft jedoch wahrscheinlich sinken.

 

Darüber hinaus garantiert die Bereitstellung 5G-fähiger Hardware heute nicht automatisch den Zugriff auf ein 5G-Netzwerk. Die Technologie muss außerdem in Ihrer Region verfügbar sein (es sei denn, Sie richten Ihr eigenes privates 5G-Netzwerk ein).

 

Jetzt oder später in 5G investieren?

 

Wie erkennen Sie angesichts des aktuellen Stands von 5G, wann der richtige Zeitpunkt ist, um in 5G-Hardware zu investieren? Wir sind der Meinung, dass es auf Ihre Anwendung ankommt. Nicht alle Anwendungen werden 5G erfordern – insbesondere solche mit niedrigen Datenraten.

 

Um festzustellen, ob die 5G-Technologie für Sie geeignet ist, müssen Sie überlegen, wie Sie sie nutzen möchten. Unternehmenskritische Anwendungen mit hoher Leistung, die eine hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz und große Kapazität erfordern, werden am meisten von 5G profitieren.

 

Diese Anwendungsarten könnten Folgende beinhalten:

 

  • Autonome Fahrzeuge
  • Technologien der künstliche Intelligenz und virtuellen Realität in Außenbereichen
  • Intelligente Fertigungsautomatisierung
  • Remote-Diagnose und -Überwachung im Gesundheitswesen
  • Videostreaming von öffentlichen Sicherheitskameras

 

Was ist für ein 5G-Upgrade erforderlich?

 

Wenn Sie bereit für ein Upgrade sind, ist es wichtig zu verstehen, dass Ihre aktive und passive Ausrüstung – Router, Antennen, Kabel usw. – möglicherweise ersetzt werden muss.

 

Da 5G-Netzwerke beispielsweise auf verschiedenen Frequenzen arbeiten können, sind unter Umständen neue Antennen für die verschiedenen Frequenzbereiche erforderlich.

 

Zu häufig wird in die 5G-Infrastruktur investiert, um später festzustellen, dass das Netzwerk nicht die erwartete Leistung erbringt. Nutzer sind frustriert über Verbindungsunterbrechungen und einen langsamen Service. Diese mangelhafte Leistung tritt auf, wenn das System nicht für eine echte End-to-End-Funktion ausgelegt ist. Jeder Bestandteil innerhalb eines Systems ist wichtig.

 

So wie Reifen die Leistung eines Neuwagens beeinflussen, sind auch die Zusatzgeräte wichtig, wenn es um die 5G-Leistung geht. Sie können in ein Fahrzeug der Spitzenklasse investieren, aber wenn die Reifen von schlechter Qualität sind, werden Sie ein schlechtes Handling und eine schlechte Leistung erleben. Sie sind nicht in der Lage, sicher abzubiegen oder die Straße zu greifen – oder in angemessener Zeit anzuhalten.

 

Das Gleiche gilt für 5G. Sie haben vielleicht Zugriff auf die 5G-Technologie, aber Ihre Geräte und Infrastruktur werden bestimmen, inwieweit sie für Sie funktioniert.

 

Nehmen wir Antennen als Beispiel. Mit der richtigen Hochleistungsantenne, die an der richtigen Stelle platziert und präzise eingestellt ist, lassen sich die 5G-Übertragungsreichweite und die Signalqualität verbessern, damit sie die erwartete Leistung erbringt. Hochwertige Antennen sorgen zudem für ein hervorragendes Benutzererlebnis, da sie im Vergleich zu Antennen aus minderwertigen Komponenten weniger anfällig für Ausfälle oder Leistungsprobleme sind.

 

Eine erfolgreiche Einführung von 5G wird wahrscheinlich neue Antennen erfordern, die für eine bessere Abdeckung, weniger Interferenzen und mehr Datenkapazität als die bestehende Antennentechnologie konzipiert sind.

 

Und weil 5G viel mehr verbundene Geräte gleichzeitig mit viel höheren Datenraten unterstützt, sind mehr Antennen erforderlich, um diesen Bedarf vonseiten der Infrastruktur zu decken. Dies bedeutet, dass Router ihre Antennenkonfigurationen anpassen müssen – und manchmal sogar müssen –, da es sonst zu langsameren Geschwindigkeiten kommen kann oder der Netzwerkzugriff blockiert wird.

 

Unterstützung für Ihren 5G-Einsatz

 

Wenn 5G Ihre Zukunft ist, brauchen Sie einen Partner, der die Bedeutung aller Komponenten Ihres 5G-Netzwerks versteht.

 

Das interne Team von Lösungsexperten und Beratern von Belden kann Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass Ihr System richtig konzipiert und installiert wird und jeder Komponente in Ihrem Netzwerk die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet wird.

 

Unsere Customer Innovation Centers (CICs) sind Knotenpunkte, wo Sie gemeinsam mit uns überlegen, entwerfen, testen und robuste, zuverlässige und sichere Netzwerke implementieren können, um die Unternehmensleistung zu steigern, die Sie von Ihrer Investition in 5G erwarten.

 

Informieren Sie sich über einige der Lösungen, die wir für 5G-Netzwerke anbieten.