4 Wege, wie intelligente Verkehrssysteme die Verkehrssicherheit verbessern
Die Pandemie mag den Verkehr in Teilen der Welt aufgrund von Remote-Arbeit und Reisebeschränkungen verlangsamt haben, aber die Fahrzeuge sind wieder auf den Straßen unterwegs – fast auf dem Niveau vor der Pandemie.
2019 legten Fahrzeuge beispielsweise 3,26 Billionen Meilen auf US-Straßen zurück. Diese Zahl sank während COVID-19 auf 2,9 Billionen in 2020, stieg aber 2022 wieder auf 3,17 Billionen an.
Wenn der Verkehr zu diesem Niveau zurückkehrt und es schließlich überschreitet, helfen intelligente Verkehrssysteme (ITS) den Fahrern dabei, die Art ihrer Fortbewegung zu ändern.
Hier skizzieren wir vier Arten von Daten, die intelligente Verkehrssysteme erfassen, um Städten, Gemeinden und Landesbehörden bei Verbesserungen der Verkehrssicherheit zu unterstützen.
1. Überwachung und Reaktion auf sich änderndes Verkehrsaufkommen
Transportprobleme hängen in der Regel mit einer steigenden Anzahl von Fahrzeugen zusammen. Das Verkehrsaufkommen auf derselben Fahrbahn kann je nach Tageszeit, Wetter, Jahreszeit usw. von Tag zu Tag variieren.
Intelligente Verkehrssysteme können dabei helfen, die Ampelzeiten auf der Grundlage dieses sich ständig ändernden Verkehrsaufkommens zu synchronisieren und automatisch anzupassen. Sie können auch Informationen über die Echtzeitbedingungen an dynamische Beschilderungen, vernetzte intelligente Fahrzeuge und Fahrer, die zukünftige Fahrten planen, senden und Entscheidungen erleichtern, ob sie früher losfahren oder alternative Routen finden sollten. Gleichzeitig können sie die Verkehrsbehörden auf das steigende Verkehrsaufkommen aufmerksam machen, damit sie bei Bedarf Maßnahmen zur Vermeidung von Staus ergreifen können.
Das New York City Department of Transportation beispielsweise investiert in vernetzte Infrastruktur und adaptive Signale an mehr als 10.000 Kreuzungen, um das Timing von grünen Ampeln an den Verkehr anzupassen.
Im Rahmen des Midtown in Motion-Projekts der Stadt hat diese Initiative die Reisezeit in dem Gebiet, in dem sie ursprünglich eingesetzt wurde, um 10 % verbessert.
2. Warnung vor potenziellen Staugebieten
Wenn die Nachfrage nach Reisen die Kapazität der Straßen übersteigt, ist Verkehrsüberlastung die Folge. Wenn das Verkehrsaufkommen steigt und Staus zunehmen, verlieren die Menschen, die diese Straßen benutzen, wertvolle Zeit und verschwenden Kraftstoff. Die Wahrscheinlichkeit von Unfällen kann ebenfalls steigen, da der Abstand zwischen den Autos schrumpft und Ungeduld Verhaltensweisen wie zu nahes Auffahren und häufige Spurwechsel hervorruft.
Intelligente Verkehrssysteme können Informationen über Staus sammeln und melden, sowie über die möglichen Ursachen des Engpasses: Signalausfälle, einen Unfall, Baustellen, Wetter oder ein festgefahrenes Fahrzeug, das die Straße blockiert. Diese Updates können sowohl mit Fahrern vor Ort als auch mit Mitarbeitern geteilt werden, die hinter den Kulissen arbeiten, um Probleme zu beheben.
3. Berichterstattung über den Straßenzustand in Echtzeit
In Colorado setzt das Verkehrsministerium ITS-Lösungen ein, um die Sicherheit zu verbessern. Wenn zum Beispiel Straßen zu vereisen beginnen, werden diese Informationen automatisch an die digitale Beschilderung übermittelt, so dass die angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung gesenkt wird und Fahrer verlangsamt.
Wenn zum Beispiel Straßen zu vereisen beginnen, werden diese Informationen automatisch an die digitale Beschilderung übermittelt, so dass die angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung gesenkt wird, um Fahrer zu verlangsamen.
4. Erkennung und Reaktion auf Unfälle und Notfälle
Intelligente Verkehrssysteme können potenziell tödliche Verkehrsgefahren, wie z. B. Falschfahrer, überwachen und darüber kommunizieren.
Sie können auch in Echtzeit erkennen, wann und wo genau sich ein Unfall ereignet, und sofort Benachrichtigungen an dynamische Fahrbahnbeschilderungen senden, die Fahrer vernetzter intelligenter Fahrzeuge benachrichtigen und Strafverfolgungsbehörden und Notfallmaßnahmen alarmieren, um Verzögerungen bei der medizinischen Versorgung zu vermeiden.
Sie können auch das geplante Signaltiming ändern, indem sie beispielsweise den Verkehr von Einsatzfahrzeugen an Kreuzungen priorisieren.
Intelligentere Technologie bedeutet sicherere Straßen
Belden kann als Ihr Partner bei der Entwicklung einer Netzwerkarchitektur fungieren, die intelligente Verkehrssysteme unterstützt und intelligente Straßen ermöglicht, indem die großen Datenmengen aus mehreren Quellen wie z. B. Kameras, Detektoren, Leuchten, Zähler, Sensoren, Apps und vernetzte Fahrzeuge gleichzeitig verwaltet werden.
Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines starken, sicheren Netzwerk-Backbones, um ITS-Lösungen zu betreiben und sich durch verbesserte Transparenz und Fernüberwachung auf die Zukunft des Straßenverkehrs vorzubereiten.