Die Technologie, die die teuerste College-Basketballarena der Geschichte antreibt

Christine Williamson

Das Moody Center ist die teuerste College-Basketballarena der Geschichte. Hier ist ein Blick auf die vernetzte Technologie, die verwendet wird, um Fans anzuziehen und zu begeistern.

 


Als das in die Jahre gekommene Frank C. Erwin Jr. Center ersetzt werden musste, wollte die University of Texas, dass die neue Arena nicht nur die Heimat der Texas Longhorns Women & Men's Basketball Teams ist, sondern auch als neuester Veranstaltungsort in Austin, Texas – der Live-Musikhauptstadt der Welt.

 

Dies bedeutet, dass der Veranstaltungsort für Basketballspiele und Abschlussfeiern der University of Texas konzipiert ist. Universität, Gemeinde, High School und andere Veranstaltungen für die Austin-Community; und die größten Namen der Live-Unterhaltung wie Madonna, Dave Chappelle, Bill Burr, Bruce Springsteen und Jimmy Buffett.

 

Wir präsentieren das Moody Center, die neue Arena der University of Texas. Die Größe des Veranstaltungsortes, kombiniert mit der verwendeten Technologie, macht ihn zur teuersten College-Basketballarena der Geschichte. Die 375 Millionen US-Dollar teure Arena mit 15.000 Sitzplätzen wurde speziell für Musik- und Sportveranstaltungen konzipiert.

 

Das Moody Center wurde entwickelt, um Menschen anzuziehen und zu begeistern. Die Fans genießen immersive Erlebnisse von ihrer Ankunft auf dem interaktiven Plaza bis zu ihren eigenen Sitzplätzen. Hier sind nur einige Beispiele für die vernetzte Technologie, die im Moody Center eingesetzt wird.

 

Vernetzte Displays und Bildschirme überall

Das mittig aufgehängte Videoanzeigesystem, das Banddisplay und das Festzeltdisplay sind alle so konzipiert, dass sie die Fans von jedem Punkt der Arena aus informieren und unterhalten.

 

Vier mittig aufgehängte LED-Displays liefern den Zuschauern überall gestochen scharfe, klare Bilder mit variabler Inhaltszoneneinteilung, die ein großes Bild oder Video, Wiedergabe und grafische Inhaltszonen auf bestimmten Displays unterstützt.

 

Unterhalb dieser mittig aufgehängten Anzeige befinden sich ein Ringdisplay und zwei zusätzliche Videodisplays, die noch mehr Informationen anzeigen und den Personen in der Nähe des Geschehens einzigartige Ansichten bieten.

 

Schließlich verstärkt ein LED-Banddisplay, das um das Spielfeld herum verläuft, die Veranstaltungsbotschaften und -grafiken im gesamten Veranstaltungsort.

 

Interaktive digitale Kunst

Ein digitales Kunstwerk im Moody Center verfügt über LED-Videotechnologie und eine geschichtete Anordnung von Lichtleitblechen, diffusem Acryl und CNC-geschnittenen Furnierplatten. Es enthält Audio und verwendet in die Wand integrierte Infrarotkameras zur Erkennung von Personen, die vor dem Display vorbeigehen oder stehenbleiben.

 

Wenn Besucher an dem Kunstwerk vorbeigehen, kann es Bewegungen erkennen und entsprechend reagieren, was für jede Interaktion ein anderes Erlebnis bietet.

 

KI-gestützte Sicherheitsüberprüfung

Zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der eintretenden Personen scannen KI-gestützte Sensoren die Fans diskret nach Waffen und verbotenen Gegenständen, sobald sie ankommen – und das alles, ohne zur Seite treten und Taschen leeren oder Taschen öffnen zu müssen.

 

Dies sorgt dafür, dass der Fußgängerverkehr schnell fließt, verhindert Staus an den Eingängen, reduziert die Zeit, die in Sicherheitslinien verbracht wird, und minimiert die Anzahl der Sicherheitskräfte, die an der Vorderseite des Veranstaltungsortes erforderlich sind, damit sie sich bei Bedarf in der gesamten Anlage bewegen können.

 

Grab-and-Go-Kioske

Damit Fans niemals lange hungrig sein müssen, verwendet das Moody Center Self-Checkout-Kioske, um die Anzahl der am Veranstaltungsort verfügbaren Point-of-Sale-Systeme zu verdoppeln.

 

Neben der Selbstbedienung ist es jedoch auch einer der wenigen Orte, der Grab-and-Go-Kioske mit offenem Küchendesign bietet. Open-Air-Getränkekühler zum Mitnehmen und Lebensmittel wie Popcorn und Chips stehen den Fans zur Verfügung. Sie können einfach hineingehen, nehmen sich was sie brauchen, und gehen wieder hinaus, ohne in der Schlange zu stehen oder ihre Artikel abzulegen und nach einer Zahlungsmethode suchen zu müssen. Stattdessen führen KI-fähige Kameras eine laufende Liste Ihrer Artikel, und die Zahlung wird beim Verlassen im Backend über mobile Geräte und Apps abgewickelt.

 

Zuverlässige Verbindungstechnik schaffen

Die Konzeption des ultimative Fan-Erlebnisses erfordert viele Arten von Technologie, jedoch haben die im Moody Center verwendeten Technologien eines gemeinsam: Sie sind alle auf Netzwerkverbindungen angewiesen.

 

Um die Anforderungen eines großen Veranstaltungsortes mit einer Basketballarena in Einklang zu bringen, war eine einzigartige und robuste Netzwerkinfrastruktur erforderlich, um sicherzustellen, dass die Fans ein nahtloses Live-Event-Erlebnis genießen können. Zugangs- und Netzwerkgeschwindigkeiten erweisen sich an diesem hochmodernen Veranstaltungsort als entscheidend, um alles zu unterstützen, von digitalen Tickets und Wegweisern bis hin zur Verbindung sozialer Medien und dem Kauf von Snacks.

 

Zwei 10G-Backbones versorgen den Veranstaltungsort, einschließlich öffentlicher WLAN- und kabelgebundener Netzwerke, sowie 5G- und 1G-Switches im gesamten Gebäude – und sie alle werden von Belden durch Innovationen wie Digital Electricity™, Glasfasersysteme und Systeme der Kategorie 6A unterstützt.

 

Dank der Technologie und der integrierten Funktionen der Arena wurde das Moody Center vom Pollstar Magazine zum besten neuen Konzertort weltweit gekürt und von Billboard als der umsatzstärkste Veranstaltungsort der Welt für Arenen seiner Größe in 2022 ausgezeichnet – obwohl es nur die Hälfte des Jahres geöffnet war.

 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Belden die unternehmenskritischen Anwendungen des Veranstaltungsortes unterstützt.

 

Passende Ressourcen:

Lösungen für Stadien und Veranstaltungsorte

5 Auswirkungen neuer Stadiontechnologie auf Netzwerkinfrastruktur

Al-Thumama-Stadion: Die intelligenteste Infrastruktur des Nahen Ostens