Die Notwendigkeit von Engagement & Sichtbarkeit von überall

Fans erwarten Engagement und Interaktion von überall auf dem Fußballfeld – und sogar außerhalb. Ob im Biergarten, im Crew Shop oder im Restaurant The Pub, sie möchten das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu sein.

 

Im Lower.com Field bedeutet dies überall LED-Tafeln, 450 Fernseher und verbesserte Audioqualität sowie einen 5.800 Quadratmeter großen öffentlichen Platz – komplett mit einer 4,2 x 7,3 Meter großen Videotafel –, sodass die Fans überall auf dem Laufenden bleiben können.

 

Bei der neuen Stadiontechnologie, auf die sich die Zuschauer verlassen, um an jedem Punkt des Veranstaltungsortes bei der Sache zu bleiben, kann es zu keinen Verzögerungen, Störungen oder Ausfallzeiten kommen. Auch wenn die Fans das Spielfeld nicht sehen können, möchten sie Updates und Spannung in Echtzeit.





Die Nachfrage nach effizienten Sicherheitskontrollsystemen

Die Zeiten, als man in großen Veranstaltungsorten noch Schlange stehen musste, sind vorbei. Wenn die Zuschauer eintreffen, können sie die Sicherheitskontrolle ohne Unterbrechung passieren. Das Fan-Erlebnis im Lower.com Field beinhaltet mehrere neue Stadiontechnologien, wie z. B. Gesichtserkennung, Waffenerfassung und berührungslosen, selbstbedienbaren Fan-Eingang. Da der Barcode der Eintrittskarte mit einer Gesichtserkennung gekoppelt ist, müssen die Fans nur auf ein Tablet schauen, bevor sie Lower.com Field betreten.

 

Um den Verkehr am Laufen zu halten und die Sicherheit der Fans zu gewährleisten, müssen diese Sicherheitssysteme eine konstante Netzwerkkonnektivität ohne Ausfallzeiten aufrechterhalten – unabhängig davon, wie viele Menschen gleichzeitig durch die Tore gehen.





Innen- und Außengestaltung von Veranstaltungsorten

Die meisten Fußballplätze sind Innen- und Außenplätze, wobei einige Flächen überdacht und andere offen sind. Das bedeutet, dass die eingesetzte Technologie auch unter diesen Bedingungen funktionieren muss.

 

Darüber hinaus benötigt die Technologie eine Verkabelung, die auch den Elementen von Mutter Natur – Sonne, Wind, Regen und sogar Schnee – standhält und eine kontinuierliche Leistung gewährleistet.

 

Die Netzwerkinfrastruktur, einschließlich Verkabelung und Verbindungstechnik, muss der rauen Umgebung im Freien gewachsen sein und erweiterten Schutz vor Wasser bieten, zugleich aber auch für den Einsatz in Innenräumen konzipiert sein, inklusive entsprechender Flammschutzanforderungen.





Regelmäßige Änderungen im Technologiedesign

Während des Entwurfsprozesses kommt es nicht selten vor, dass sich Pläne ändern – und diese Änderungen können sich auf den Standort von Technologie, Geräten und Kabeln auswirken. So können beispielsweise Technologien und Gebäudesysteme, die ursprünglich für eine Inneninstallation geplant waren, bei Projektende im Freien verlegt werden (und umgekehrt). Ihr Netzwerkdesign muss flexibel und anpassungsfähig sein, um derartige kurzfristige Änderungen zu unterstützen.

Bei Lower.com Field wurden 90 % der Innenräume zu Luftschächten umfunktioniert, nachdem der Auftragnehmer für die Lüftungstechnik ein Value Engineering durchgeführt hatte. Das Team wollte Übergangsstellen zwischen Innen-/Außenräumen und Plenumräumen schaffen, ohne die Netzleistung zu beeinträchtigen. REVConnect 10GX Kupplungen ermöglichten es, den Übergang ohne Datenverlust zu gestalten.





Platzierung von IoT-Geräten

Da IoT-Geräte und neue Stadiontechnologien wie drahtlose Zugangspunkte, Überwachungskameras und Bildschirme überall in den Veranstaltungsorten eingesetzt werden, werden sie oft in engen Räumen installiert oder verwenden Montagehalterungen, die den Port-Zugang blockieren. Bei einer Installation im Außenbereich können sie zum Schutz auch in Gehäusen untergebracht werden.

 

Bei Lower.com Field stellen REVConnect® FlexPlugs direkte Verbindungen zu Geräten her, die aufgrund von Steckergröße oder Einschränkungen der Kabelführung nicht mit typischen feldkonfektionierten Steckern kompatibel sind. Darüber hinaus machen sie Patchkabel, Anschlussdosen und Buchsen unnötig und reduzieren so die Installationszeit und -kosten. Auf diese Weise können Geräte an idealen Standorten installiert werden, ohne dass sie an das Netzwerk angeschlossen werden müssen.





Erfahren Sie mehr über Lower.com Field

Ist Ihr Netzwerk bereit, die Vorteile der neuen Stadiontechnologie auszuschöpfen?

 

Lesen Sie mehr über die Geschichte von Lower.com Field und wie seine Umgebung gleichzeitig Innovation und Leistung unterstützt. Tatsächlich lobte ESPN das Lower.com Field für eine der reibungslosesten Eröffnungsübertragungen, die jemals in einem neuen Stadion übertragen wurden – teilweise dank der Hilfe von Belden.





Verwandte Links:

 

Sport & Unterhaltung Smart District Solutions

Top Trends im Fußballstadion-Design

Lower.com Field – Columbus, Ohio

Über den Autor

Christine Williamson

Direktorin Global Accounts

Christine kam im Jahr 2019 als strategische Kundenbetreuerin für Stadien und Veranstaltungsorte zum Belden-Team. Sie verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Sportübertragungsbranche, einschließlich vier Olympischer Spiele und unzähliger Projekte in jeder großen amerikanischen Sportliga. Sie versteht wie keine andere, wie wichtig die Einbeziehung des Publikums und der Fans ist. Sie arbeitet unermüdlich daran, Partnerschaften und Lösungen für alle Aspekte von Stadion- und Veranstaltungsortprojekten zu entwickeln, die einen Mehrwert darstellen.