Intelligente Gebäude

Die Auswahl der richtigen feldkonfektionierten Verbindungstechnik für Ihre OptiTuff Glasfaserprojekte

Kikie Kunplin

Mit unseren neuen Glasfaser-Konnektivitätsoptionen können Sie platzsparende OptiTuff-Lösungen in mehr Glasfaseranwendungen einsetzen und gleichzeitig eine schnelle und einfache Installation unterstützen.’

 


 

Während Glasfaser früher Großprojekten, Fernverbindungen und Mobilfunkanbietern vorbehalten war, ist sie heute ein wichtiger Bestandteil einer global vernetzten Welt.’

 

Aus diesem Grund ist die Glasfaserverkabelung ein grundlegender Bestandteil der Technologieinfrastruktur fast aller Unternehmen und Organisationen, von Mehrfamilienhäusern und Schulen bis hin zu Gesundheitseinrichtungen, Spielstätten und Bürogebäuden.’

 

Und da Glasfaser zur Unterstützung einer großen Bandbreite von Anwendungen – von Rechenzentren bis hin zu FTTx und POL/PON – immer beliebter wird,—werden auch neue Glasfasersysteme zu deren Unterstützung benötigt.—

 

Vor der Entwicklung der OptiTuff Mini-Glasfaserkabel von Belden beispielsweise waren Glasfaseranwendungen häufig durch vorhandene Kabelkonfigurationen und -wege eingeschränkt.’ ®  In einigen Fällen mussten bei der Verlegung von Glasfaserkabeln Kompromisse bei der Leistung eingegangen werden.

 

Netzwerkdesigner, Integratoren, Installateure, Techniker und Rechenzentrumsmanager suchten nach einem leichteren Glasfaserkabel mit kleinerem Durchmesser, das kostengünstig und schnell und einfach zu installieren war,—aber auch über überlegene mechanische Eigenschaften verfügte, die denen von Produkten mit Metallpanzerung ähnelten.

 

Wir sind dem Ruf mit unseren OptiTuff Mini-Glasfaserkabeln gefolgt, die die Frustrationen im Zusammenhang mit herkömmlichen metallgepanzerten und nicht gepanzerten Glasfaserprodukten beheben.

 

Als diese Fachleute OptiTuff vor Ort einsetzten, kamen sie mit einer weiteren Botschaft zurück: Sie wollten ein End-to-End-System, das mehr Glasfaserverbindungsoptionen unterstützt und das OptiTuff Mini Glasfaserkabelmanagement in feldkonfektionierten Anwendungen verbessert.

 

Infolgedessen haben wir neue Systeme entwickelt und Verbesserungen an den Übergangspunkten, Steckverbindern und Patch-Panels in unserer bestehenden FiberExpress (FX)-Linie vorgenommen, um den Installateuren das zu bieten, was sie brauchen: Glasfaser-Anschlussoptionen für OptiTuff Mini-Glasfaserkabel.

 

Diese Innovationen setzen den revolutionären Durchbruch fort, den OptiTuff Mini-Glasfaserkabel für Glasfaserinstallationen bieten, und ermöglichen es Installateuren, OptiTuff für ein breiteres Anwendungsspektrum einzusetzen. Dadurch wird eine schnelle und einfache Installation von OptiTuff sowie die Kompatibilität mit unseren beliebten FX Fusion Splice-On-Steckverbindern und FX ECX Patchpanel-Systemen gewährleistet.

 

Für die OptiTuff-Glasfaserverbindung mit Feldkonfektionierung bieten wir jetzt Folgendes an:

  • Die Hinzufügung eines Übergangs- oder Breakout-Kits für ein besseres Glasfasermanagement und -routing.
  • Ein neuer FX Fusion Holder, der die Verwendung eines Breakout-Kits ermöglicht und ein schnelles, hochpräzises Spleißen ermöglicht.
  • Eine feldkonfektionierte FX ECX-Kassette, die die Kompatibilität mit dem FX Fusion Steckverbinder, ein besseres Fasermanagement und eine bessere Kabeleinführung auf der rechten oder linken Seite unterstützt.
  • Zusätzliche Verstärkung, die in unseren FX ECX-Rahmen integriert ist, sorgt für mehr Stabilität während der Installation.’

 

Was Sie für Ihre OptiTuff-Installation benötigen, hängt von Ihrer Umgebung und Ihrem Projekt ab. Mit unserem Leitfaden für OptiTuff Verbindungssysteme können Sie ganz einfach die richtige Verbindungstechnik für Ihr nächstes Projekt ermitteln.

 

Zunächst müssen Sie Folgendes wissen:

  • Die Faseranzahl Ihres OptiTuff Mini Glasfaserkabels: Verwenden Sie eine Zwei-, Sechs-, 12- oder 24-Faser-Konstruktion?
  • Die Anschlussmethode: Verwenden Sie Pigtail-Spleißen oder FX-Fusion-Splice-On-Spleißen?

 

Sobald Sie diese beiden Details kennen, helfen wir Ihnen, das benötigte Zubehör für die Glasfaserkonnektivität und das Kabelmanagement zu besorgen. Dazu können gehören:’

  • Eine FX ECX Splice-Kassette: Diese Option unterstützt die Verwendung von OptiTuff Mini-Glasfaserkabeln mit FX Fusion Splice-On-Steckverbindern und der FX ECX-Kassette.
  • Eine FX ECX feldkonfektionierte Kassette: Diese Option unterstützt die Verwendung des OptiTuff Mini-Glasfaserkabels mit dem FX ECX Glasfaserrahmen, den FX Fusion Splice-On-Steckverbindern und dem FX Breakout Kit.
  • Der FX ECX Rahmen und das Breakout-Kit: Diese Option unterstützt die Verwendung von OptiTuff Mini-Glasfaserkabeln mit der FX ECX-Spleißkassette, die mit Patchkabeln vorinstalliert ist.

 

Dank der neuen Konnektivitätsoptionen können Sie platzsparende OptiTuff-Lösungen in mehr Glasfaseranwendungen einsetzen und schnell und einfach installieren. Gleichzeitig verbessern Sie das Kabelmanagement für mehr Schutz und Zugänglichkeit.’—

 

Sind Sie bereit, in Ihren Glasfaserprojekten mehr Kombinationen zwischen Kabel und Verbindungstechnik zu ermöglichen? Fangen Sie hier an.

 

Passende Ressourcen:

Was OptiTuff Mini Glasfaserkabel für die Technologie im Gastgewerbe leisten können

Glasfaser-Upgrades in Hotels müssen den Betrieb nicht stören’

Warum Sie diese Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Fasern in Betracht ziehen sollten