Als das in die Jahre gekommene Frank C. Erwin Jr. Center ersetzt werden musste, wollte die University of Texas, dass die neue Arena nicht nur die Heimat der Texas Longhorns Women & Männer’ s Basketball-Teams, sondern dienen auch als der neueste Veranstaltungsort in Austin, TX— die Live-Musik-Hauptstadt der Welt.

 

Dies bedeutet, dass der Veranstaltungsort für Basketballspiele und Abschlussfeiern der University of Texas konzipiert ist. Universität, Gemeinde, High School und andere Veranstaltungen für die Austin-Community; und die größten Namen der Live-Unterhaltung wie Madonna, Dave Chappelle, Bill Burr, Bruce Springsteen und Jimmy Buffett.

 

Betreten Sie das Moody Center der University of Texas’ neue Arena. Die Größe des Veranstaltungsortes, kombiniert mit der verwendeten Technologie, macht ihn zur teuersten College-Basketballarena der Geschichte. Die 375 Millionen US-Dollar teure Arena mit 15.000 Sitzplätzen wurde speziell für Musik- und Sportveranstaltungen konzipiert.

 

Moody Center ist darauf ausgelegt, Menschen in— und behalte sie dort. Die Fans genießen immersive Erlebnisse von ihrer Ankunft auf dem interaktiven Plaza bis zu ihren eigenen Sitzplätzen. Hier sind nur einige Beispiele für die vernetzte Technologie, die im Moody Center eingesetzt wird.

 

Vernetzte Displays und Bildschirme überall

Das mittig aufgehängte Videoanzeigesystem, das Banddisplay und das Festzeltdisplay sind alle so konzipiert, dass sie die Fans von jedem Punkt der Arena aus informieren und unterhalten.

 

Vier mittig aufgehängte LED-Displays liefern den Zuschauern überall scharfe, klare Bilder mit variabler Inhaltszonierung, die ein großes Bild oder Video, Wiederholungen und grafische Inhalte unterstützt “ Zonen” auf bestimmten Displays.

 

Unterhalb dieser mittig aufgehängten Anzeige befinden sich ein Ringdisplay und zwei zusätzliche Videodisplays, die noch mehr Informationen anzeigen und den Personen in der Nähe des Geschehens einzigartige Ansichten bieten.

 

Schließlich verstärkt ein LED-Banddisplay, das um das Spielfeld herum verläuft, die Veranstaltungsbotschaften und -grafiken im gesamten Veranstaltungsort.

 

Interaktive digitale Kunst

Ein digitales Kunstwerk im Moody Center verfügt über LED-Videotechnologie und eine geschichtete Anordnung von Lichtleitblechen, diffusem Acryl und CNC-geschnittenen Furnierplatten. Es enthält Audio und verwendet in die Wand integrierte Infrarotkameras zur Erkennung von Personen, die vor dem Display vorbeigehen oder stehenbleiben.

 

Wenn Besucher an dem Kunstwerk vorbeigehen, kann es Bewegungen erkennen und entsprechend reagieren, was für jede Interaktion ein anderes Erlebnis bietet.

 

KI-gestützte Sicherheitsüberprüfung

Um die Gesundheit und Sicherheit der Besucher bestmöglich zu schützen, scannen KI-gesteuerte Sensoren die Fans bei ihrer Ankunft diskret auf Waffen und verbotene Gegenstände.— Und das alles, ohne dass Sie zur Seite treten und Ihre Taschen leeren oder öffnen müssen.

 

Dies sorgt dafür, dass der Fußgängerverkehr schnell fließt, verhindert Staus an den Eingängen, reduziert die Zeit, die in Sicherheitslinien verbracht wird, und minimiert die Anzahl der Sicherheitskräfte, die an der Vorderseite des Veranstaltungsortes erforderlich sind, damit sie sich bei Bedarf in der gesamten Anlage bewegen können.

 

Grab-and-Go-Kioske

Damit Fans niemals lange hungrig sein müssen, verwendet das Moody Center Self-Checkout-Kioske, um die Anzahl der am Veranstaltungsort verfügbaren Point-of-Sale-Systeme zu verdoppeln.

 

Neben der Selbstbedienung gibt es jedoch’ Es ist auch einer der wenigen Veranstaltungsorte, der Imbissstände zum Mitnehmen mit offener Küche anbietet. Open-Air-Getränkekühler zum Mitnehmen und Lebensmittel wie Popcorn und Chips stehen den Fans zur Verfügung. Sie können einfach hineingehen, nehmen sich was sie brauchen, und gehen wieder hinaus, ohne in der Schlange zu stehen oder ihre Artikel abzulegen und nach einer Zahlungsmethode suchen zu müssen. Stattdessen führen KI-fähige Kameras eine laufende Liste Ihrer Artikel, und die Zahlung wird beim Verlassen im Backend über mobile Geräte und Apps abgewickelt.

 

Zuverlässige Verbindungstechnik schaffen

Die Konzeption des ultimative Fan-Erlebnisses erfordert viele Arten von Technologie, jedoch haben die im Moody Center verwendeten Technologien eines gemeinsam: Sie sind alle auf Netzwerkverbindungen angewiesen.

 

Um die Anforderungen eines großen Veranstaltungsortes mit einer Basketballarena in Einklang zu bringen, war eine einzigartige und robuste Netzwerkinfrastruktur erforderlich, um sicherzustellen, dass die Fans ein nahtloses Live-Event-Erlebnis genießen können. Zugangs- und Netzwerkgeschwindigkeiten erweisen sich an diesem hochmodernen Veranstaltungsort als entscheidend, um alles zu unterstützen, von digitalen Tickets und Wegweisern bis hin zur Verbindung sozialer Medien und dem Kauf von Snacks.

 

Duale 10G-Backbones versorgen den Veranstaltungsort, darunter öffentliches WLAN und kabelgebundene Netzwerke, sowie 5G- und 1G-Switches im gesamten Gebäude.— und sie’ Sie alle werden von Belden durch Innovationen wie Digital Electricity unterstützt™ Kabel, Glasfasersysteme und Systeme der Kategorie 6A.

 

Dank der in die Arena integrierten Technologie und Ausstattung wurde das Moody Center vom Pollstar Magazine zum besten neuen Konzertort weltweit gekürt und als das umsatzstärkster Veranstaltungsort der Welt für Arenen dieser Größe im Jahr 2022 von Billboard— obwohl es nur die Hälfte des Jahres geöffnet war.

 

Mehr erfahren darüber, wie Belden den Veranstaltungsort unterstützt’ s unternehmenskritische Anwendungen.

 

Passende Ressourcen:

Stadion & Veranstaltungsortlösungen

5 Auswirkungen neuer Stadiontechnologie auf Netzwerkinfrastruktur

Al Thumama-Stadion: Der Nahe Osten’ s intelligenteste Infrastruktur

 

Über den Autor

Christine Williamson

Direktorin Global Accounts

Christine kam im Jahr 2019 als strategische Kundenbetreuerin für Stadien und Veranstaltungsorte zum Belden-Team. Sie verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Sportübertragungsbranche, einschließlich vier Olympischer Spiele und unzähliger Projekte in jeder großen amerikanischen Sportliga. Sie versteht wie keine andere, wie wichtig die Einbeziehung des Publikums und der Fans ist. Sie arbeitet unermüdlich daran, Partnerschaften und Lösungen für alle Aspekte von Stadion- und Veranstaltungsortprojekten zu entwickeln, die einen Mehrwert darstellen.